Vorbereiten schwerer Geräte für den Frühling

Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Wenn die Temperaturen steigen und immer mehr Bauarbeiten anstehen, lernen Besitzer von schweren Maschinen den Wert des Frühjahrsputzes kennen. Wenn sie in einem Klima mit langen Wintern leben, können die kalten Monate die Arbeit zum Stillstand bringen, was lange Lager- oder Leerlaufzeiten für ihre Maschinen bedeutet. Der Winter kann mit kalten Temperaturen, Feuchtigkeit und schlechtem Wetter seinen Tribut von diesen Fahrzeugen fordern. Mit der richtigen Pflege und Aufmerksamkeit können diese Maschinenbesitzer jedoch die Ausrüstung in gutem Zustand halten, Ausfälle verhindern und die Lebensdauer der Maschine verlängern.

Was genau beinhaltet die Vorbereitung von Baumaschinen für den Frühling? Der Frühjahrsputz auf Baustellen umfasst eine Vielzahl von Aufgaben, von der regelmäßigen Wartung über Reparaturen bis hin zur Protokollierung. In diesem Leitfaden führen wir Sie durch den Prozess und erklären, wie Ihre Ausrüstung und Ihr Betrieb von den verschiedenen Aufgaben profitieren können.

Springen Sie zu einem Abschnitt:

Bedeutung der Vorbereitung

Während die meisten Menschen draußen sind und das schöne neue Wetter genießen, ist die Vorbereitung Ihrer Maschine vielleicht das Letzte, woran Sie denken – aber Sie können diesen wichtigen Schritt nicht überspringen. Die Vorbereitung Ihrer schweren Maschinen auf den Frühling ist für einen reibungslosen Übergang in die Arbeitssaison notwendig. Ohne entsprechende Pflege können Sie Sicherheitsrisiken und hohe Reparaturkosten verursachen. Sie könnten aufgrund eines Lecks mehr Kraftstoff verbrauchen als nötig oder Ihre Maschine durch eine quälende Motorstörung treiben, ohne es zu merken.

Die Vorbereitung Ihrer Baumaschinen auf den Frühling bietet mehrere Vorteile, darunter:

  • Beseitigung von Ausfallzeiten: Möglicherweise waren Sie im Winter bereits außer Betrieb, und das Letzte, was Sie möchten, ist, mehr Zeit als nötig ohne Arbeit zu verbringen. Indem Sie Ihre Ausrüstung vorbereiten, sobald das Wetter wärmer wird, verringern Sie das Risiko von Wartungsproblemen, die zu kostspieligen Ausfallzeiten führen können. Wenn Ihre Ausrüstung gleich zu Beginn ausfällt, entgeht Ihnen wertvolle Arbeitszeit. Die Federwartung kann dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft, wenn Ihre Arbeitsmöglichkeiten zunehmen.
  • Schutz Ihrer Ausrüstung: Wenn Sie in einer Umgebung leben, in der die Wintertemperaturen häufig gefährlich niedrige Temperaturen erreichen, kann Ihr Fahrzeug bestimmten Risiken ausgesetzt sein, die Sie im Frühjahr angehen müssen. Das Metall kann sich zusammenziehen und ausdehnen oder seine Form verändern, wodurch Risse entstehen und spröde werden, während Dichtungen brechen und Flüssigkeiten gefrieren können. Die Überwinterung ist ein wichtiger Bestandteil der Fahrzeugvorbereitung, der mit einigen vorbeugenden Maßnahmen den Schaden durch extrem kalte Temperaturen minimieren kann.
  • Schäden reparieren: Die meisten schweren Geräte sind zu groß, um sie im Winter bequem drinnen zu lagern, sodass Sie sie draußen aufbewahren müssen. Die Vorbereitung Ihrer schweren Ausrüstung auf den Frühling kann Ihnen helfen, kältebedingte Schäden zu beheben. Eis und Hagel können die Außenseite beschädigen, während Kälte Risse und andere Probleme mit Dichtungen und Flüssigkeiten verursachen kann.
  • Verbesserung der Sicherheit: Schlechte Wartung kann zu Sicherheitsproblemen wie Brandgefahr oder Betriebsstörungen führen. Wenn Sie sicherstellen, dass Ihre Maschine am Ende des Winters genauso gut funktioniert wie zu Beginn, können Sie und Ihre Mitarbeiter sicherer sein.
  • Schutz Ihrer Investition: Schließlich ist Ihre Ausrüstung eine große Investition. Wenn Sie es weiter verwenden, ohne Probleme zu beheben und Wartungsanforderungen zu erfüllen, können Sie Ihre Maschinen weiter beschädigen und später teure Reparaturen erforderlich machen. Wenn Ihre Maschinen für Ihre Arbeit von entscheidender Bedeutung sind – wie es oft der Fall ist – kann der Verlust oder das Warten auf den Abschluss einer größeren Reparatur eine massive Belastung für Ihre Arbeit und Ihr Einkommen sein. Bewahren Sie diese wichtigen Werkzeuge mit dem richtigen Frühjahrsputz sicher auf.

Einige Ausrüstungsteile können sich leichter an das Frühlingswetter anpassen. Zum Beispiel können Kettenfahrzeuge viel leichter mit Matsch und Nässe umgehen als ihre Radgegenstücke. Reifen neigen dazu, sich in den Boden einzugraben, das Fahrzeug zu versenken und im Schlamm einzuklemmen.

Eine weitere Bedingung, die den Frühling für Maschinen erleichtern kann, ist, ihn drinnen zu halten. Natürlich wird nicht jeder Betrieb diesen Luxus haben, und einige Fahrzeuge sind zu groß, um darin gelagert zu werden. In diesen Fällen ist es besonders wichtig, die Maschine winterfest zu machen.

 

So bereiten Sie Ihre Ausrüstung vor

Die Vorbereitung Ihrer schweren Ausrüstung auf den Frühling wird von Branche zu Branche und von Fahrzeug zu Fahrzeug leicht variieren, aber der Prozess deckt immer noch ähnliche Aspekte ab. Sie müssen routinemäßige Wartungsaufgaben durchführen und eine Bestandsaufnahme Ihrer Ausrüstung führen. Es ist auch eine großartige Zeit, um andere Haushaltsaufgaben zu erledigen, damit Sie für die geschäftige Saison bereit sind. Wenn Sie all diese Arbeiten aus dem Weg räumen, können Sie besser darauf vorbereitet sein, bei warmem Wetter einzutauchen.

Hier sind einige Tipps für die Vorbereitung Ihrer Ausrüstung auf den Frühling:

1. Wartungsaufgaben ausführen

Der Frühling ist eine ausgezeichnete Zeit für regelmäßige Wartungsarbeiten. Sie können Schadensbegrenzung an Komponenten durchführen, die möglicherweise über den Winter zu kämpfen hatten, und sicherstellen, dass Ihre Maschine so gut wie möglich vorbereitet ist. Einige der Wartungsaufgaben, die Sie erledigen möchten, sind:

  • Filter wechseln: Wenn Ihre Filter verstopfen oder verschmutzt sind, kann dies die Effizienz verringern und die Verunreinigungen in Ihrem System erhöhen. Die Filter bei Bedarf austauschen oder ggf. reinigen.
  • Hydraulik- und Motoröl wechseln: Wechseln Sie sowohl Hydraulik- als auch Motoröl im Frühjahr, um einen sauberen und effizienten Systembetrieb zu gewährleisten. Sehen Sie in Ihrem Handbuch nach, ob Sie den richtigen Typ verwenden.
  • Überprüfen Sie das Kühlmittel: Lassen Sie den Motor laufen und kontrollieren Sie das Aussehen des Kühlmittels. Stellen Sie sicher, dass es frei von Verunreinigungen ist und seine neuwertige Farbe wiedergibt. Da die Temperaturen im Frühjahr immer noch niedrig werden können, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Qualität des Kühlmittels für das Wetter in Ihrer Region verwenden.
  • Schmieren von Komponenten: Alle wichtigen Komponenten nach Bedarf schmieren.
  • Reinigen Sie das Äußere: Entfernen Sie Schnee und Eis mit einem Besen oder Luftkompressor. Verwenden Sie keine Schaufel, die den Lack beschädigen könnte. Das Getriebe, den Motor oder den Schwenkmechanismus erst in Betrieb nehmen, wenn das Eis um das Getriebe, den Motor oder den Schwenkmechanismus aufgetaut ist. Außerdem sollten Sie das Laufwerk Ihrer Maschine reinigen und Schmutz entfernen. Die Laufketten auf lose Auflagen oder unzureichende Spannung kontrollieren.
  • Reinigen Sie den Innenraum: Reinigen Sie die Fahrerkabine gründlich – und tauschen Sie die Luftfilter aus. Eine Reinigung des Innenraums kann die Bedienung für den Fahrer angenehmer gestalten und empfindliche Elektronik schützen.

Achten Sie bei der Arbeit an Ihren Maschinen darauf, dass Sie den Überblick über die Aufgaben behalten, die Sie erledigen. Aktualisieren Sie Ihre Wartungsprotokolle oder führen Sie Aufzeichnungen, falls Sie dies noch nicht getan haben. Ihr Wartungsprotokoll enthält einen detaillierten Bericht mit technischen Informationen zu Ihrer Maschine und den Maßnahmen, die Sie unternehmen, um sie in gutem Zustand zu halten. Einige der Dinge, die Sie notieren sollten, sind:

  • Seriennummer
  • Modellnummer
  • Betriebsstunden
  • Filtertyp
  • Ölsorte
  • Teilebezeichner
  • Datum des Ölwechsels
  • Datum der Schmierung von Teilen
  • Reparaturverlauf

Bei größeren Vorgängen können Sie diese Zeit auch nutzen, um Ihren Bestand zu überprüfen. Ist etwas alt, das ersetzt werden muss, oder gibt es Ergänzungen, die Sie sich wünschen? Sehen Sie in naher Zukunft eine Reparatur oder ein anderes Problem?

2. Überprüfen Sie Ihren Papierkram

Der Frühjahrsputz ist auch ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um Ihren Papierkram zu überprüfen. Graben Sie Ihren Aktenschrank oder die Ordner auf Ihrem Computer aus und schauen Sie sich Folgendes an:

  • Lizenzierung: Stellen Sie sicher, dass Ihre Berufslizenzen auf dem neuesten Stand sind, oder nehmen Sie Anmerkung, wenn sie innerhalb des Jahres ablaufen. Möglicherweise müssen Sie mit der Erneuerung Ihrer Lizenz- oder Weiterbildungsanforderungen beginnen.
  • Garantieanforderungen: Bei den meisten Maschinen müssen Sie jedes Jahr bestimmte Maßnahmen ergreifen, um die Garantie aufrechtzuerhalten. Überprüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und stellen Sie sicher, dass Sie sie einhalten. Es kann sich lohnen, einen Zeitplan und ein Diagramm zu erstellen, wenn Sie diese Aufgaben mehr als einmal im Jahr erledigen müssen. Zusätzlich zur Aufrechterhaltung Ihrer Garantie kann die Wartung dafür sorgen, dass Ihre Maschine effizienter fährt.
  • Versicherungspolice: Möglicherweise müssen Sie dies nicht jedes Jahr tun, insbesondere wenn Ihr Unternehmen nicht stark schwankt, aber vernachlässigen Sie es im Laufe der Zeit nicht. Bestätigen Sie, dass Ihre aktuelle Sammlung von Tools und Ihr Arbeitsumfang durch Ihre Police abgedeckt sind.

Dies sind die Art von Aufgaben, die Sie nicht vergessen möchten, daher ist es eine gute Idee, sie einmal im Jahr zu überprüfen. Da Sie bereits am Frühjahrsputz arbeiten, können Sie diese jetzt erledigen. Eine weitere gute Zeit dafür ist im Winter, wenn es wenig Arbeitsplätze gibt.

3. Machen Sie Ihre Ausrüstung winterfest

Während der Frühjahrsputz an sich schon eine bedeutende Aufgabe ist, besteht eine weitere Möglichkeit, den Prozess zu vereinfachen, darin, Ihre Maschinen vorher winterfest zu machen. Wenn Sie Ihre Fahrzeuge im Herbst auf Kälte und Eis vorbereiten, können Sie ihnen helfen, den Elementen in den Wintermonaten besser standzuhalten. Egal, ob Sie Ihre Fahrzeuge im Winter benutzen oder sich verkriechen und auf die Sonne warten, Sie können sich eine teure Reparatur ersparen, indem Sie sich vorher vorbereiten.

Zu den Aufgaben, die Sie ausführen können, um Ihre schweren Maschinen winterfest zu machen, gehören:

  • Reinigung: Auch wenn Sie dies im Frühjahr wieder tun möchten, können Sie mit einem gründlichen Schrubben Ihrer Ausrüstung alle Rückstände entfernen, die über den Winter aushärten könnten. Das Entfernen kann schwierig werden, wenn der Schnee schmilzt und auf der Maschine verkrustet. Erwägen Sie die Verwendung eines Hochdruckreinigers für einen Teil des schwer zu entfernenden Schmutzes.
  • Entfernen von Wasser: Denken Sie daran, dass sich Wasser beim Gefrieren ausdehnt, daher sollten Sie alle Komponenten, die es verwenden, wie z. B. eine Wasserfalle für Kraftstoff, entleeren. Dies gilt auch für alle Flüssigkeiten, die Wasser in verdünnten Mischungen enthalten. Eine weitere Möglichkeit, dem Einfrieren entgegenzuwirken, besteht darin, gegebenenfalls Frostschutzmittel zu verwenden. Achten Sie auf den Gefrierpunkt und darauf, dass Sie die richtige Qualität für Ihr Klima erhalten. Der Gefrierpunkt bezieht sich auf die Temperatur, bei der das Frostschutzmittel beginnt, sich in Eis oder Matsch zu verwandeln. Unterschiedliche Gehalte an Lösungs ermöglichen einen niedrigeren Gefrierpunkt. Zum Beispiel schützt Sie eine 90/10-Wasser-Frostschutzmittel-Lösung nur bis etwa 26 Grad Fahrenheit, während eine 60/40-Mischung sie bis etwa minus 55 Grad Fahrenheit sicher hält. Frostschutzmittel ist erforderlich, um zu verhindern, dass Bauteile durch sich ausdehnendes Eis platzen.
  • Befüllen von Kraftstoff- und Hydrauliktanks Öl: Das Auffüllen dieser Tanks hilft Ihnen, Kondensation zu reduzieren, der gefrieren könnte. Sie können auch einen Stabilisator hinzufügen und die Maschine ein wenig laufen lassen, damit alles gleichmäßig verteilt wird.
  • Aufstellen von Nagetierfallen: Wenn Ihre Ausrüstung monatelang untätig steht, können Mäuse und andere Lebewesen sie als großartigen Nistplatz sehen. Sie können sich in Ihrem Bagger einnisten oder an den Drähten Ihres Kompaktladers kauen. Dies kann für die gesamte Ausrüstung sehr schädlich sein. Erwägen Sie, Nagetierfallen in oder um Ihre Maschinen herum anzubringen. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie sie nur an für Nagetiere zugänglichen Stellen aufstellen, damit Hofhunde oder -katzen nicht krank werden oder sich an Ihren Fallen verletzen.
  • Durchführung allgemeines Inspektionen: Suchen Sie nach Anzeichen von Verschlechterung oder Beschädigung an Ihren Fahrzeugen. Sonneneinstrahlung vom Sommer kann einige nichtmetallische Teile wie Kunststofftanks und Gummischläuche abnutzen und sie weniger robust machen. Auf Risse achten und auf lose Schrauben oder Bauteile achten, die festgezogen werden müssen.

Achten Sie bei der Überwinterung Ihres Fahrzeugs darauf, die Batterie zu entfernen. Sie kann auch dann weiter ablaufen, wenn die Maschine ausgeschaltet wird. Eine Inspektion durchführen, die Kabel und Anschlüsse reinigen und auf Anzeichen von Korrosion achten. Dann sollten Sie es an einem beheizten Ort mit voller Ladung aufbewahren.

Wenn Sie sich nicht um die Batterie Ihres Fahrzeugs kümmern, riskieren Sie, dass sie einfriert. Die Elektrolyt-Lösung in einer Batterie enthält einen hohen Anteil an Wasser, und wenn die Batterie entladen wird, nimmt der Wasseranteil zu. Wenn es also gefriert, kann es sich ausdehnen und die Batterie beschädigen. Es könnte das Gehäuse reißen oder durch die Freisetzung von Säure ein Risiko darstellen. Wenn Sie die Batterie voll geladen halten, kann der Gefrierpunkt von 32 auf minus 76 Grad Fahrenheit gesenkt werden, was Ihnen in den kälteren Monaten viel mehr Spielraum gibt.

Ein Ansatz, den Sie möglicherweise nützlich finden, ist die Verwendung eines Erhaltungsladegeräts. Erhaltungslader versorgen Ihre Batterie mit einer geringen Ladungsmenge, damit sie während der Langzeitlagerung aufgefüllt bleibt. Selbst wenn Batterien nicht verwendet werden, verlieren sie jeden Tag etwas an Strom. Wenn Sie ein Erhaltungsladegerät verwenden, sollten Sie die Batterie dennoch in einem Raum aufbewahren, der über dem Gefrierpunkt liegt.

 

Was vor dem Start zu prüfen ist

Nachdem Sie Ihre Wartung abgeschlossen haben, ist es Zeit für eine Gesamtinspektion – dieser Schritt hilft Ihnen sicherzustellen, dass über den Winter keine neuen Überraschungen wie gebrochene Drähte oder Lecks aufgetreten sind. Auch ohne regelmäßigen Einsatz können die Elemente einem stationären Gerät zusetzen.

Hier ist eine Liste der Dinge, die Sie überprüfen sollten, bevor Sie in diesem Frühjahr mit schweren Geräten beginnen:

  • Beleuchtung, Blinker und Scheibenwischer: Grundlegende Bewegungen und Sicht sind notwendige Komponenten, um Ihre Maschine dorthin zu bringen, wo sie sein soll. Unabhängig davon, ob Sie auf offener Straße oder nur auf einem Feld oder einer Baustelle fahren, überprüfen Sie, ob Ihre Lichter, Blinker und Scheibenwischer funktionieren. Vielleicht möchten Sie auch einen Blick auf Dinge wie die Fenster und die Klimaanlage werfen.
  • Bremsen: Natürlich benötigen Sie funktionierende Bremsen. Testen Sie sie und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
  • Motorriemen: Je nach Ausrüstungsteil kann Ihr Motor einen oder mehrere Riemen haben, z. B. einen Schlangenkeilriemen oder einen Keilriemen. Diese Riemen sorgfältig auf Verschleißerscheinungen wie Risse und Ausfransen untersuchen. Außerdem die Ausrichtung kontrollieren, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelöst hat. Sie sollten auch die Riemenscheiben und Leiträder überprüfen und sicherstellen, dass sie in gutem Zustand sind.
  • Schläuche: Viele Ausrüstungsteile haben Schläuche, die Öl oder andere Chemikalien durch das System leiten. Diese können zu Umweltgefahren werden, wenn Sie zulassen, dass sie brechen und Inhalte in die Erde oder die Wasserversorgung gelangen. In landwirtschaftlichen Betrieben sind Pestizide hier ein großes Problem. Die Schläuche kontrollieren und ersetzen, wenn Anzeichen von Verschleiß festgestellt werden. Sonnenlicht und Hitze können erhebliche Schäden an den Gummioberflächen verursachen, was sich in Rissen oder Schwellungen an der Außenseite zeigt. Abrieb ist ein weiteres Problem: Suchen Sie nach Bereichen, in denen der Schlauch an einer anderen Komponente, z. B. einer Schraube oder einem Gelenk, reiben kann. Wenn das Bauteil begonnen hat, den Schlauch zu verschleißen, einen Schutz dazwischen legen, um den Schlauch zu schützen. Außerdem sicherstellen, dass der Schlauch keine Knicke aufweist.
  • Schellen: Viele Komponenten wie Schläuche und Rohrleitungen werden von Schellen gehalten. Diese sind in der Regel aus Metall und können Verschleiß und Korrosion erleiden. Sie können rosten oder korrodieren, wenn sie mit Chemikalien in Berührung kommen. Ersetzen Sie sie bei Bedarf, aber achten Sie darauf, sie nicht zu fest anzuziehen, und belasten Sie die Komponenten, die sie halten, nicht übermäßig.
  • Dichtungen: Überprüfen Sie alle Ihre Dichtungen und stellen Sie sicher, dass sie noch mit voller Kapazität funktionieren. Lecks können die Effizienz beeinträchtigen, Ihre Ausrüstung beschädigen oder eine Gesundheitsgefährdung darstellen. Sicherstellen, dass die Dichtungen noch funktionieren und alle verschlissenen Dichtungen ersetzen.
  • Reifen: Der Reifendruck kann erhebliche Auswirkungen auf Ihre Maschine und Ihre Arbeit haben, insbesondere bei der Landschaftsgestaltung und Bauwesen. Sie kann den Antrieb und die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass Spuren hinterlassen oder der Boden verdichtet wird. Außerdem können Sie durch einen genauen Reifendruck den Kraftstoffverbrauch senken. Sehen Sie im Handbuch Ihres Geräts nach, ob die Reifendrücke für Ihre Arbeit geeignet sind, und stellen Sie Ihre Räder entsprechend ein. Sie sollten sich auch den Profilverschleiß Ihrer Reifen ansehen und sicherstellen, dass sie keine Glatze bekommen. Werfen Sie schließlich auch einen Blick auf die Felgen und stellen Sie sicher, dass alle Radmuttern ordnungsgemäß angezogen sind.
  • Ausleger und Arm: Sehen Sie sich die Teile Ihrer Ausrüstung wie Ausleger, Arm und Anbaugeräte an. Prüfen, ob Bolzen oder Buchsen verschlissen sind, und auf beschädigte Leitungen achten.
  • Batterie: Bevor Sie die Batterie wieder in das Fahrzeug einsetzen, werfen Sie einen Blick auf das Fach, um sicherzustellen, dass es sauber und frei von Korrosion oder Fremdkörpern ist. Sie können auch den Elektrolytstand kontrollieren und die Ladung nachfüllen.
  • Aufkleber und Aufkleber: Im Laufe der Zeit können sich die Aufkleber an Ihrem Fahrzeug, die andere vor Gefahren warnen, lösen oder verschlechtern. Überprüfen Sie, ob alle Ihre Aufkleber in gutem Zustand sind – sie helfen Ihnen, Gefahren besser zu kommunizieren, insbesondere auf der Straße, wie z. B. ein Fahrzeug, das sich langsam bewegt oder weit nach rechts abbiegt.

Mieten Sie Schwermaschinen im Frühjahr bei Cat Rentals℠

Die Federwartung ist ein wesentlicher Bestandteil des Besitzes von Baumaschinen. Wenn es nach etwas viel klingt, können Sie auch Ihre Ausrüstung mieten. Wenn Sie schwere Maschinen mieten, kümmern wir uns um die Wartungsaufgaben, damit Sie direkt mit der Arbeit beginnen können. Wenn sich ein Auftrag ergibt, bevor Sie die Gelegenheit hatten, Ihr Fahrzeug vorzubereiten, kann eine Kurzzeitmiete Sie ohne Verzögerung in Bewegung bringen. Ganz gleich, ob Sie eine Kurz- oder Langzeitmiete benötigen, Cat Rentals℠ ist für Sie da. Wir bieten auch Kaufoptionen an, damit Sie Ihre Ausrüstung das ganze Jahr über behalten können.

Mit über 1300 Standorten weltweit und einer breiten Palette von Cat-Produkten helfen wir Bauarbeitern, Bauunternehmern und anderen Menschen seit Jahren, sich wieder an die Arbeit bei warmem Wetter zu gewöhnen. Werfen Sie einen Blick auf unser Ausrüstungsangebot oder suchen Sie nach einem Standort in Ihrer Nähe , um mit Cat Rentals zu beginnen.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp