-(1).png)
Wenn Sie Ausrüstung für Grab-, Erdbewegungs- oder Materialumschlagsarbeiten mieten möchten, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Zwei Standardausrüstungsteile für diese Aufgaben sind Grabenzieher und Bagger.
Woher wissen Sie, welche für Ihr Projekt am besten geeignet ist? Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen Grabenziehern und Baggern und erhalten Sie Tipps zur Entscheidung, welche Maschine Sie für den jeweiligen Auftrag mieten sollten.
Springen Sie zu einem Abschnitt:
- Was ist ein Bagger?
- Typen von Baggern
- Was ist ein Grabenzieher?
- Arten von Grabenziehern
- Was ist der Unterschied zwischen einem Grabenzieher und einem Bagger?
- Wichtige Überlegungen beim Mieten einer Grabenfräse oder eines Baggers
- Optimale Einsatzmöglichkeiten für Grabenzieher
- Beste Einsatzmöglichkeiten für Bagger
- Sollten Sie eine Grabenfräse oder einen Bagger mieten?
Laut OSHA ist eine Ausgrabung jeder Schnitt, jede Vertiefung oder jeder Hohlraum, der durch das Entfernen von Gelände entsteht. Es kann jede Form, Größe oder Tiefe haben. Das Einebnen einer Einfahrt, das Verlegen eines Fundaments und das Ausheben eines Schwimmbads sind Beispiele für Aushub.
Ein Bagger ist eine schwere Baumaschine mit einer Schaufel, einem Arm, einer Fahrerkabine und einem Ausleger. Es wird auf einem Laufwerk mit Rädern oder Ketten gelegen. Bagger werden hauptsächlich zum Graben, Heben und Transportieren verschiedener Materialien wie Erde und Kies eingesetzt. Sie können Erde schneiden und abtragen, um Oberflächen für eine Vielzahl von Bau- und Landschaftsgestaltung vorzubereiten.
Welche verschiedenen Bagger können Sie mieten? Sehen wir uns einige Baggertypen und deren Funktionsweise an.
1. Dragline-Bagger
Ein Dragline-Bagger verwendet ein Hebeseilnetz, das an einer Schaufel befestigt ist. Die andere Seite der Schaufel ist mit einem Dragline verbunden, das zur Fahrerkabine führt. Die Dragline zieht die Schaufel zum Bediener hin, während das Seil die Schaufel hebt und senkt.

Dragline-Bagger sind für Großprojekte wie Bergbau, Kanalbau und Unterwasseraushub zu bevorzugen. Aufgrund ihrer beträchtlichen Größe und ihres Gewichts sind sie für kleinere Aufträge und kleinere Flächen ungeeignet.
2. Kompaktbagger
Bei Kompaktladerbaggern sind die Ausleger und Schaufeln vom Fahrer weggerichtet. Bei dieser Konfiguration können die Anbaugeräte über die Fahrerkabine reichen, anstatt um sie herum. Dadurch kann der Bagger schwierige Kurven und enge Räume effektiver bewältigen.
Kompaktbagger eignen sich hervorragend für Anwendungen mit weit voneinander entfernten Objekten auf kleinstem Raum. Sie werden häufig für Aufgaben wie Reinigen von Baustellen, Graben von Pools und Entfernen von Schutt verwendet. Auf rutschigen und unebenen Oberflächen sind sie jedoch weniger zuverlässig.
3. Mobilbagger
Wie der Name schon sagt, fahren Mobilbagger auf Rädern statt auf Ketten. Diese Konfiguration hilft ihnen, Asphalt, Beton und andere ebene Oberflächen effizienter zu manövrieren – und das bei gleicher Leistung. Daher sind sie der typische Bagger der Wahl für Straßenbauprojekte.
Aufgrund ihres höheren Schwerpunkts sind sie weniger stabil als Kettenlaufwerke. Sie sind weniger praktikabel für Projekte mit unebenem Gelände.
4. Raupenbagger
Im Gegensatz zu Mobilbaggern arbeiten Raupenbagger auf zwei großen Ketten. Sie eignen sich gut für schwere Bau- und Bergbauanwendungen. Sie können Hügel nahtlos planieren und unebenes Terrain gestalten.

Diese Einheiten verwenden hydraulische Antriebsmechanismen, um schwere Erde und Schutt anzuheben. Obwohl sie langsamer als andere Bagger sind, bieten die Kettendozer eine beeindruckende Stabilität und ausgleichen auf unebenem Gelände. Durch die Ausrichtung von Kette und Rad können sie sicher Steigungen hinunterfahren und gleiten. Sie üben auch weniger Bodendruck aus als Maschinen mit Rädern.
5. Bagger mit großer Reichweite
Bagger mit großer Reichweite verfügen über einen ausfahrbaren Ausleger und Arm, sodass Fahrer auch schwer zugängliche Stellen problemlos manövrieren können. Viele können horizontal über 100 Fuß erreichen. Sie können anspruchsvolle Abbruchprojekte in Angriff nehmen, wie z. B. das Einreißen von Mauern über Gewässern.
Sie können auch verschiedene Anbaugeräte an den Arm anschließen, um andere Aufgaben wie Brechen, Schneiden und Scheren auszuführen. Wie Sie sich vorstellen können, sind diese massiven Maschinen weniger praktisch für kleine, enge Räume.

Eine Grabenfräse ist eine Art schwerer Erdbaumaschinen, die genau das graben, was der Name vermuten lässt – ein Graben mit glatten Wänden und flachem Sockel. Ein Graben ist eine schmale Grube, die unter der Erdoberfläche angelegt wird. Laut OSHA haben Gräben eine maximale Breite von 15 Fuß. In der Regel überschreitet ihre Tiefe ihre Breite.
Grabenzieher werden hauptsächlich zum Erstellen von Gräben verwendet für:
- Installation, Reparatur und Wartung von Rohren.
- Verlegen von elektrischen Kabeln oder Drähten.
- Verlegen von Entwässerungs-, Rohrleitungs- und Abwasserleitungen.
Die Größe eines Grabenziehers reicht von einem großen Aufsitzmodell bis hin zu einem Anbaugerät für einen Traktor oder Kompaktlader. Es verfügt über eine Metall-Kette mit hochfesten Stahl-Zähnen. Diese Komponenten ermöglichen es der Grabenfräse, sich in den Boden einzugraben, um große Materialmengen anzuheben und zu bewegen. Grabenzieher können aufgrund ihrer immensen Größe und Stärke dicht gepackte Erde und schwere Baumwurzeln aufreißen.
Hier sind einige verschiedene Arten von Grabenziehern und wie sie funktionieren.
1. Handgeführte Grabenzieher
Handgeführte Grabenzieher sind im Allgemeinen erschwinglich, wirtschaftlich und umweltfreundlich und verursachen weniger Umweltzerstörung. Sie erfordern eine manuelle Bedienung mit einem Satz Griffe zum Lenken. Sie rechtfertigen zwar mehr körperliche Arbeit, können aber problemlos auf engstem Raum manövrieren. Sie verursachen auch minimale Schäden am Gelände.
Da diese Art von Grabenzieher weniger PS bietet, ist es sinnvoll, wenn Sie nur einen schmalen Graben von ein paar Metern Tiefe graben. Es ist zu leicht für Hochleistungsanwendungen.
2. Aufsitz-Grabenzieher

Aufsitz-Grabenzieher sind in der Regel größer als handgeführte Pendants. Sie können tiefere, breitere und längere Gräben bei höheren Geschwindigkeiten herstellen. Sie eignen sich gut für Projekte, die größere Grabtiefen, ausreichend Leistung und anspruchsvolleres Gelände wie felsigen Boden oder Pflaster erfordern. Im Gegensatz zu handgeführten Modellen, die nur etwa 13-25 PS leisten, erzeugen viele Aufsitz-Grabenzieher etwa 50 PS.
Wenn Sie Ausrüstung für größere Aufträge mieten müssen und keine Platzbeschränkungen haben, ist ein Aufsitz-Grabenzieher möglicherweise die beste Option. Aufsitz-Grabenzieher können zwar unwegsames Gelände effizient bewältigen – und erfordern dabei weniger körperliche Arbeit vom Bediener –, sind aber aufgrund ihrer schieren Größe für kleinere Baustellen und enge Räume ungeeignet. Sie neigen auch dazu, weniger präzise zu schneiden.
Grabenfräsen-Schneidmethoden
Handgeführte und aufsitzbare Grabenzieher sind in zwei Fräsarten erhältlich:
- Rad: Eine Radgrabenfräse enthält eine Scheibe, auf der verschiedene Schneidteile wie Sägen, Spaten und Schaufeln installiert werden können. Diese Schneidkomponenten gibt es in verschiedenen Materialien und Formen, je nach den Anforderungen des Auftrags und dem Gelände. Radgrabenzieher können sowohl harte als auch weiche Böden aufnehmen. Viele können Pflastersteine, Beton und Stein schneller und genauer brechen als Hydraulikhämmer.
- Kette: Eine Ketten-Grabenfräse enthält eine Stange oder einen Arm mit einer gezahnten Kette, die einer Kettensäge ähnelt. Es verfügt über einen Riemen oder eine Kette, die tiefe, schmale Gräben gräbt und durch harten Boden schneidet. Die Schneidelemente, die an der Kette installiert werden können, sowie die Länge und Dicke des Schars können je nach Anwendung variieren. Eine Grabenfräse mit Kette kann in unterschiedlichen Tiefen, Winkeln und Geländen manövrieren. Kettengrabenzieher bieten auch eine bessere Kontrolle über die Frästiefe als Radgrabenzieher.
Grabenzieher und Bagger dienen zwar ähnlichen Zwecken, aber sie unterscheiden sich durch einige Faktoren.
1. Schnittqualität
Die Art des Grabens und die Qualität der Arbeit sind wahrscheinlich die offensichtlichsten Unterscheidungsmerkmale zwischen Baggern und Grabenziehern. Die Schaufel-Zähne des Baggers erzeugen eine gezackte Grube mit einer unebenen Tragschicht und unebenen Wänden. Da der Bagger einen Graben schafft, dessen Oberseite erheblich breiter ist als die Unterseite, bleibt ein erhebliches Rückverfüllen erforderlich.
Währenddessen kann ein Grabenzieher glatte, gerade Gräben ausheben. Die Maschine verfügt über vertikale Wände und flache Böden, was zu einem saubereren und präziseren Grabenaushub führt. Die meisten Grabenzieher erzielen sauberere Schnitte als Bagger, selbst in besonders felsigem Gelände. Die Zähne am Arm des Grabenziehers können kleine Gesteinsbrocken schnell aufnehmen und halten dabei alles sauber.
2. Effizienz

Grabenzieher erledigen die Arbeit in der Regel effizienter als Bagger. Ein Grabenzieher kann schnell einen Graben herstellen und die Rückverfüllen auf jeder Seite ablegen. Die Mannschaft kann dann mit einem Dozer nachziehen und die Rückverfüllen in den Graben schieben. Die meisten Grabenzieher bewältigen schwere Steine und dichte Böden mit Leichtigkeit.
Ein Bagger erzeugt große Materialstücke, die nicht sofort wiederverwendet werden können. Die Arbeiter müssen in der Regel brauchbares Rückverfüllen einschleppen, was den Zeit- und Kostenaufwand für die Arbeit verlängert. Im Gegensatz zu Grabenziehern haben Baggerlöffel Probleme mit felsigem Gelände. Das heißt, das Gestein muss abtransportiert, von einem Steinbrecher pulverisiert und dann zum Einsatzort zurücktransportiert werden, um dort als Rückverfüllung zu dienen.
Zeit ist von entscheidender Bedeutung, wenn es um Bau- und Landschaftsgestaltung geht. In vielen Fällen kann ein Grabenaushub Aufgaben um ein Vielfaches schneller erledigen als ein Bagger.
3. Vielseitigkeit
Bagger sind zwar nicht so schnell wie ihre Kollegen für den Grabenaushub, aber vielseitiger. Bagger können für zahlreiche Geländearten geeignet sein und geneigte Gräben anlegen. Mit ihren Rädern können sie rauen, unebenen Beton, Asphalt und verschiedene Bodenarten manövrieren.
Sie können auch viel tiefer graben als Bagger. Zum Vergleich: Grabenzieher graben je nach Maschinengröße in der Regel zwischen 1 und 18 Fuß tief. Die meisten Bagger können Tiefen von über 40 Fuß erreichen. Ein Bagger ist der klare Gewinner, wenn Sie einen breiteren und tieferen Graben ausheben müssen.
Darüber hinaus sind Bagger hervorragende Multitasker. Sie können beispielsweise einen Graben ausheben und dann die Anbaugeräte gegen eine andere Anwendung austauschen.
Auf der anderen Seite sind die Einstellungen für Grabenzieher eingeschränkter. Im Vergleich zu Baggern ist die Leistung bei unterschiedlichen Tiefen, Breiten und Bodenbedingungen tendenziell weniger effizient. Dies macht sie unpraktisch für komplexe Grabprojekte und solche, bei denen zwischen verschiedenen Aufgaben gewechselt werden muss.
Bevor Sie sich entscheiden, eine Grabenfräse oder einen Bagger für Ihr Projekt zu mieten, sollten Sie sich Gedanken über Ihre Baustelle, die Aushubspezifikationen, das Budget und andere Faktoren machen. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen bei der Auswahl der richtigen Erdbaumaschinen.
1. Bedingungen am Einsatzort
Denken Sie an den Bereich, in dem Sie arbeiten werden, insbesondere im Hinblick auf begrenzte Platzverhältnisse und Gelände. Diese Variablen können Ihnen helfen, die Größe und den Leistungsbedarf Ihrer Ausrüstung zu bestimmen. Wenn Sie mit weichem Boden, einem fertiggestellten Bürgersteig oder Parkplatz oder einer anderen empfindlichen Oberfläche arbeiten, tendieren Sie möglicherweise zu einem leichteren Bagger, der keine verheerenden Auswirkungen auf das Gelände hat.
Ziehen Sie außerdem ein kleineres Modell in Betracht, wenn der Platz auf der Baustelle aufgrund von Hindernissen wie Bäumen und benachbarten Gebäuden begrenzt ist. Ein Bagger mit minimalem oder keinem Hecküberstand kann diese Hindernisse effektiv navigieren. Entscheiden Sie sich für eine kleinere Schaufel mit hoher Präzision, wenn Sie in der Nähe von unterirdischen Versorgungsleitungen und Rohren arbeiten müssen.
Wenn Sie in einem weitläufigen Bereich mit wenig bis gar keinen Hindernissen arbeiten und mehr Leistung für größere Aufträge benötigen, wählen Sie einen größeren Bagger oder eine Grabenfräse, um diese Aufgaben effizienter zu bewältigen.
2. Bodenzusammensetzung
Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die für die Aufgabe erforderliche Leistung. Bagger können weiter in die Erde reichen als Grabenzieher und eignen sich daher zum Graben tieferer Löcher in dichten Schmutz. Wenn der Boden mit Steinen, Pflaster oder Eis bedeckt ist, benötigt die Maschine möglicherweise einen Hacke oder Hammer, um in das Material einzudringen.
Außerdem sollte die Schaufel das Gewicht des Bodens tragen. Böden mit schweren Steinen oder Lehm erfordern schwere Löffel, während leichte Löffel für trockene Böden oder leichten Sand ausreichen sollten.
3. Grabtiefe und -breite

Die Art und Größe des Lochs, das Sie graben, Spiel eine grundlegende Rolle bei Ihrer Entscheidung. Wählen Sie einen Grabenzieher, wenn Sie einen schmalen Graben ausheben, der nicht breiter als 15 Zoll ist. Sie können diese Maschine beispielsweise verwenden, um eine kleine Öffnung im Boden zu erstellen, um Rohre zu verlegen.
Ein Bagger hingegen ist pragmatischer, wenn es um größere Breiten- und Tiefenspezifikationen geht. Je breiter das Loch ist, das Sie graben, desto mehr PS benötigen Sie. Die Größe der Schaufel des Baggers bestimmt die Breite des Raums.
Das bedeutet, dass die Einheit beim Anlegen eines breiteren und tieferen Grabens groß und leistungsfähig genug sein muss, um eine größere Schaufel zu bewältigen. Sie könnten einen Bagger mit einer kleineren Schaufel zwar mehrmals verwenden, aber das wäre weitaus zeitaufwändiger als nötig.
4. Budget
Das Budget ist beim Kauf von Ausrüstung in der Regel ein Hauptanliegen, da Sie laufende Wartungs- und Lagerkosten zu tragen haben. Dennoch sollte es bei Ihrer Entscheidung beim Mieten einer Grabenfräse oder eines Baggers eine Rolle spielen.
In den meisten Fällen ist die Mietgebühr umso höher, je größer die Ausrüstung ist. Sie erhalten nicht die optimale Rendite, wenn eine Maschine für Ihr Projekt übertrieben ist. Versuchen Sie, die kleinstmögliche Maschine zu wählen, die die Aufgabe erfolgreich erfüllt.
Nehmen wir an, Sie müssen Erde für einen tiefen Graben in einem kompakten Bereich ausheben, in den ein Bagger in Standardgröße nicht passen würde. In diesem Fall ist es sinnvoll, ein Mini-Bagger zu mieten. Ebenso ist es besser, einen kleinen handgeführten Grabenzieher zu mieten, wenn Sie nur einen 3- bis 4-Fuß-Graben ausheben müssen.
5. Projekt
Grabtiefe und -breite sind wichtige Aspekte bei der Auswahl von Mietmaschinen. Wenn das Projekt jedoch mehrere Aufgaben umfasst, ist das Graben nur ein Aspekt der Entscheidung. Zusätzlich zu den Grabarbeiten müssen möglicherweise auch Erde, Steine und andere Materialien auf der Baustelle bewegt werden. Wie bereits erwähnt, sind Bagger unglaublich flexibel für Mehrzweckanwendungen.

Wenn Ihr Projekt mehrere Aufgaben erfordert, ohne die zusätzliche Leistung eines Tieflöffels zu benötigen, sollten Sie die Anmietung eines kompakten Kompaktlader-Baggers in Betracht ziehen. Diese Lösung eignet sich für kleinere Baustellen, auf denen der Bereich ausgehoben und planiert werden muss, um das gewünschte Terrain zu schaffen. Bagger eignen sich dagegen besser für große Projekte, bei denen mehrere Anbaugeräte erforderlich sind.
Was auch immer Ihre Grab- oder Erdbewegungs-Anforderungen sind, die zahlreichen Anbaugeräte für verschiedene Bagger machen sie zu einer Grundausstattung für vielseitige Projekte.
Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob Sie eine Grabenfräse oder einen Bagger für Ihr Projekt mieten sollten, sehen wir uns einige beliebte Anwendungen für jede Maschine an. Für die folgenden Anwendungen empfehlen wir die Anmietung einer Grabenfräse:
- Schneiden von felsigen Oberflächen: Radgrabenzieher eignen sich hervorragend zum Durchfräsen von hartnäckigem Gelände wie Gehweg, Beton und Fels. Sie sind ideal, wenn Sie gerade, saubere Gräben anlegen müssen. Sie können auch Patch- und Gelenkaustauschprojekte auf Straßen und Autobahnen durchführen.
- Baumwurzeln abschneiden und abtrennen: Ein Grabenfräsen-Schar kann als Rasenmäher-Schar fungieren, um Pflanzen- und Baumwurzeln zu durchschneiden.
- Entwässerungsprojekte: Anstatt mehrere Meter Erde auszuheben, können Sie eine Grabenfräse verwenden, um Gräben für den Wasser- oder Abwasserabfluss anzulegen. Mit einer tragbaren Grabenfräse können Sie den Boden aufgraben, damit die Bewässerungsrohre unterirdisch verlaufen können.
- Schaufeln: Eine kleine handgeführte Grabenfräse ist nützlich für schnelle Grabprojekte, die eine Tiefe von 3 bis 4 Fuß erfordern.
- Utility-Anwendungen: Grabenzieher können Erde ausheben, damit Sie Rohre, Drähte oder Kabel unterirdisch verlegen können. Sie können auch den Boden aufgraben, wenn Sie diese Komponenten zum Ausbauen, Warten oder Reparieren erreichen müssen.
Hier sind außerdem einige Standardanwendungen für Bagger:

- Materialumschlag: Durch die Verstärkung Ihres Baggers mit einem Klemmenaufsatz können Sie verschiedene Materialumschlagsanforderungen erfüllen. Sie können Materialien heben und transportieren, die ein Standard-Schaufelanbaugerät nicht aufnehmen könnte, z. B. große Rohre, Steine und Schaufel.
- Erdbewegung und Schuttbeseitigung: Graben und Erdbewegungen sind die wohl häufigsten Anwendungen von Baggern. Ob beim Ausheben von Löchern oder Gräben, Planieren von Land oder bei der Durchführung allgemeiner Landschaftsgestaltung – seine Schaufel und seine Zähne können nahtlos Materialien wie Schmutz, Gestein und Erde ausgraben und schaufeln. Sie können einen Graben ausheben, um ein Fundament zu schaffen, Rohre oder Drähte zu installieren oder eine Saatgut-Pflanzfläche anzulegen. Ein Bagger mit einem Greifer kann Materialien von der Baustelle räumen, was ihn zu einer idealen Wahl für die Beseitigung von Schutt macht.
- Abbruch: Sie können Ihren Bagger mit einem Abbruchanbaugerät ausstatten, um verschiedene Abbrucharbeiten auszuführen, wie z. B. das Brechen von Beton oder Stein.
- Unter- und Unterwasseraushub: Bagger können unterirdische Gänge graben – auch bekannt als Tunnelbau. Die Ausstattung der Maschine mit Anbaugeräten für Schaufel und Förderschnecken kann zu Spitzenergebnissen führen. Darüber hinaus können einige Bagger im Wasser arbeiten, insbesondere wenn sie mit verlängerten Anbauarmen und Rollenketten verspannt sind.
- Forstwirtschaft: Ein Bagger kann Forstprojekte rationalisieren, indem er Äste bewegt, schneidet und schert, um Zufahrtswege zu schaffen. Es gibt zahlreiche Anbaugeräte – wie Mulcher und Scheren – für die Handhabung von Bäumen und anderen forstwirtschaftlichen Materialien.
Wir empfehlen die Anmietung einer Grabenfräse, wenn:
- Sie müssen gerade, saubere und präzise Schnitte machen.
- Sie heben einen kleineren Graben aus oder müssen kleine Projekte schnell abschließen.
- Ihr Projekt erfordert keinen Wechsel zwischen mehreren Aufgaben.
Wir empfehlen, einen Bagger zu mieten, wenn:
- Sie graben einen breiteren und tieferen Graben.
- Sie wechseln im Laufe des Projekts zwischen verschiedenen Aufgaben.
- Sie arbeiten an einem größeren, zeitaufwändigeren Projekt.
Egal, ob Sie eine Grabenfräse oder einen Bagger mieten möchten, bei Cat Rentals finden Sie hochwertige Maschinen. Sie können die folgenden Vorteile genießen, wenn Sie uns für Ihre Mietausrüstungsbedürfnisse wählen:
- Zugang zu einem großen Bestand sorgfältig geprüfter und gewarteter Ausrüstung
- Kostengünstige Optionen und flexible Mietbedingungen
- Die Möglichkeit, vor dem Kauf auszuprobieren
Unsere Mietausrüstung umfasst die neueste Technologie und Funktionen für produktivere Projekte. Darüber hinaus stellt unser zuverlässiges Händlernetzwerk sicher, dass Sie bei jedem Schritt des Mietprozesses fachkundige Beratung und Unterstützung erhalten. Durchstöbern Sie unsere Auswahl an Miet-Grabenziehern und Mietbaggern und fordern Sie noch heute ein schnelles Angebot an .
Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

.jpeg)