Tutto sugli escavatori: una guida completa
Pubblicato agosto 28, 2026
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Gli escavatori sono la spina dorsale del movimento terra moderno. Potete fare affidamento su di loro per scavare, sollevare, caricare e demolire con velocità e precisione. 

Sono disponibili diversi tipi di escavatori, come i miniescavatori e quelli con sbraccio esteso. Gli escavatori dispongono inoltre di componenti complessi e di una sorprendente gamma di accessori.

Questa guida offre una visione d'insieme e dettagli pratici in un unico posto per aiutarvi ad abbinare l'escavatore e le attrezzature giuste al vostro lavoro.

Breve storia degli escavatori

La storia inizia con la pala a vapore, brevettata nel 1839. Potrebbe spostare 300 metri di materiale al giorno. Una squadra di uomini con picconi e pale poteva scavare solo 12 metri al giorno.

L'idraulica divenne un fattore centrale negli anni '90 dell'Ottocento. L'escavatore ad azione diretta della Kilgore Machine Company utilizzava quattro cilindri ad azione diretta al posto dei cavi, una svolta che ha stabilito il modello per le macchine di oggi.

Nel 1925, la Caterpillar Tractor Company rese popolari i cingoli con collegamento in acciaio. Questi cingoli sarebbero stati utili all'azienda quando lanciò il suo primo escavatore idraulico nel 1972. I cingoli sono ancora lo standard per la maggior parte dei modelli. Nel corso degli anni, gli escavatori sono cresciuti di dimensioni. Caterpillar offre escavatori da 1 a 95 tonnellate. 

L'innovazione continua oltre la Terra con il Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot (RASSOR) della NASA, un concetto costruito per scavare sulla Luna. 

Nel corso di due secoli, gli escavatori si sono evoluti in macchine efficienti, a basse emissioni e di facile utilizzo con una migliore visibilità, un raggio di rotazione più stretto e un controllo idraulico più intelligente.

Parti principali di un escavatore

Ogni escavatore dispone di tre sistemi principali che funzionano insieme:

  • Carro: La base della macchina è disponibile con cingoli in acciaio o in gomma o persino ruote, consentendo di lavorare su una varietà di terreni. 
  • Casa: Grazie alla rotazione a 360 gradi, è possibile tagliare e caricare il materiale in modo rapido e semplice.  
  • Braccio: È possibile scavare, sollevare e movimentare tutti i tipi di materiale con un'ampia gamma di attrezzature.

Opzioni come il raggio di rotazione ridotto o nullo, i carri lunghi e le cabine migliorate offrono controllo e sicurezza migliori in cantieri stretti o complessi.

Tipi comuni di escavatori

È possibile scegliere tra diversi tipi a seconda della superficie, dei vincoli delle dimensioni e del lavoro da eseguire:

  • Escavatori cingolati: Cingolati, stabili e adatti ai terreni accidentati, gli escavatori cingolati bilanciano potenza e sbraccio per le operazioni di scavo, carico e scavo.
  • Escavatori gommati: Gli escavatori gommati sono più veloci sull'asfalto e più facili da spostare. Limitano i danni alla superficie e riducono la necessità di un ragazzo basso tra un lavoro e l'altro.
  • Miniescavatori: Le dimensioni compatte e la bassa pressione sul terreno rendono i miniescavatori ideali per gli spazi ristretti.  
  • Escavatori a sbraccio lungo: Il braccio e l'avambraccio estesi rendono questi escavatori speciali eccellenti per scavare fossati profondi, dragare fiumi profondi e svolgere lavori su pendenze distanti. 
  • Escavatori da demolizione: Questi modelli sono progettati per smontaggi impegnativi e possono raggiungere altezze fino a 90 piedi.

Esplorate i tipi di escavatori attuali e scegliete quello che si adatta ai limiti del vostro lavoro e del vostro cantiere.

Dimensioni degli escavatori e come scegliere

Gli escavatori sono disponibili in molte dimensioni e la dimensione giusta dipende dalle esigenze di accesso, profondità di scavo e sollevamento.

  • Mini (fino a ~6 tonnellate): I miniescavatori si adattano a spazi ristretti, sono più leggeri da trasportare e producono un basso disturbo del terreno. Sono adatti per i servizi pubblici, l'architettura paesaggistica e i lavori residenziali.
  • Piccolo (~6–19 tonnellate): I modelli di piccole dimensioni offrono potenza e portata pur essendo facili da trasportare.
  • Taglia media (~20–35 tonnellate): I modelli di medie dimensioni sono più comuni nei siti commerciali grazie al loro equilibrio tra potenza, portata e trasportabilità. 
  • Grande (36 + tonnellate): Le macchine sono realizzate per attività di scavo e carico ad alta produttività per grandi progetti commerciali, nonché per lavori in cava e miniera.

Abbinate la macchina alla capacità della benna desiderata, al tipo di terreno e all'intervallo di lavoro. Il sovradimensionamento aggiunge costi. Un escavatore troppo piccolo può causare tempi di ciclo lenti e usura eccessiva.

Cosa è possibile fare con un escavatore

Gli escavatori coprono innumerevoli situazioni in cui utilizzeresti la tua macchina in diversi settori: 

  • Costruzione: Scavate fondamenta e scantinati, scavate trincee per utenze pubbliche, livellate e caricate dumper.
  • Lavori stradali: Rimuovere la pavimentazione con gli interruttori demolitori, scavare fossati e fissare i canali sotterranei.
  • Demolizione: Le unità a lungo raggio abbattono le strutture; Le macchine più piccole selezionano e caricano i detriti utilizzando benne a polipo e thumb.
  • Silvicoltura e gestione del territorio: Rimuovere alberi e ceppi, delineare il terreno e installare il controllo dell'erosione. 
  • Cave e aggregati: Caricare i dumper e mantenere i cumuli.
  • Rifiuti e riciclaggio: Movimentate i rottami, movimentate le balle e lavorate in sicurezza su terreni accidentati delle discariche.
Attrezzature che ampliano il vostro escavatore

Il passaggio da uno strumento all'altro trasforma la tua macchina da una scavatrice a una soluzione all-in-one. Iniziare sfogliando gli accessori dell'attrezzatura. Le scelte comuni includono: 

  • Benne: Le benne per uso generale, per impieghi gravosi, per livellamento e pulizia dei canali si adattano a diverse esigenze di terreno e finitura.
  • Trivelle: Perfora rapidamente buche e fondamenta.
  • Martelli: Rompete cemento, asfalto o roccia con elevata forza d'impatto, tenendo gli operatori lontani dagli strumenti portatili.
  • Benna a polipo: Afferrate e sollevate tronchi, massi o rottami senza perdere il controllo. 
  • Pollici: Trattenere i carichi irregolari saldamente con la benna.
  • Rastrelli: Rimuovere le sterpaglie, i detriti nell'andana e preparare il letto di semina.
  • Ripper: Prima dello scavo, rippare il terreno congelato o la padella rigida per proteggere le benne e ridurre i tempi di ciclo.
  • Compattatori a tamburo e a piastra vibrante: Compattamento di terreno o asfalto direttamente dall'escavatore, riducendo le esigenze di macchine separate. 
  • Attacchi: Gli attacchi idraulici sostituiscono gli attrezzi in pochi minuti per rimanere produttivi.

Combinate le attrezzature per adattarle al vostro ambito di applicazione. Durante un lavoro di preparazione del cantiere è possibile scarificare, scavare con una benna per impieghi gravosi, passare a una benna di livellamento per terminare la rifinitura, quindi compattare il fossato con un compattatore a piastra.

Suggerimenti operativi per migliorare la produttività

Usa queste pratiche per lavorare più velocemente e in sicurezza: 

  • Pianificare la sequenza di scavo per ridurre la distanza di rotazione e il riposizionamento. Lavora a strati piuttosto che inseguire la profondità in un punto.
  • Dimensionare la benna in base al materiale. L'argilla bagnata si attacca e aggiunge peso. La roccia necessita di taglienti resistenti all'abrasione.
  • Utilizzare l'avambraccio pratico più corto per una maggiore forza di strappo e cicli migliori.
  • Mantenere i cingoli puliti e correttamente tesi per prevenire l'usura prematura. 
  • Seguire le tabelle di sollevamento. Controllare sempre la capacità alla distanza e all'altezza del sollevamento.
Elementi essenziali per la sicurezza

La sicurezza è alla base di ogni scavo. Tieni a mente queste nozioni di base:

  • Chiamare prima di iniziare a scavare per individuare le utenze.  
  • Installare dei tamponi di lavoro stabili. Evitare di lavorare sopra persone o strade aperte.
  • Usare protezioni cabina e strutture FOPS/ROPS dove il materiale potrebbe cadere o colpire.
  • Installare gli attacchi rapidi e verificare i blocchi dell'attrezzatura prima del sollevamento.
  • Formare gli operatori sui limiti di pendenza, sul raggio di rotazione e sui segnali di osservazione. 
Affittare o riprendere? Scegliere ciò che è giusto per il tuo lavoro

Non è necessario possedere tutte le macchine per eseguire un'operazione produttiva. Il noleggio ti consente di scalare per grandi spinte, provare modelli speciali e controllare i costi per il lavoro stagionale.

  • Abbinare il modello all'attività. Noleggiate una macchina a coda corta per i lavori urbani, un modello a sbraccio lungo per il dragaggio o un escavatore gommato per i lavori stradali.
  • Evitate i tempi di fermo. I noleggi arrivano dotati di manutenzione e pronti, spesso con telematica e tecnologia di sicurezza. 
  • Provare prima di acquistare. Convalida le dimensioni, lo sbraccio e le prestazioni dell'attrezzatura in un lavoro reale.

Per pianificare il tuo prossimo progetto, trova una sede vicino a te o trova Cat Rentals℠ vicino a te.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido