Scegliere l'escavatore a noleggio delle dimensioni giuste per il vostro progetto
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

Un escavatore è un macchinario di base in molti cantieri edili perché è molto versatile. Da piccoli lavori come piantare alberi a demolizioni su larga scala e scavo di fossati, un escavatore può aiutarti a svolgere il lavoro in modo efficiente. Per quanto diverse siano le applicazioni degli escavatori, è ovvio che queste macchine siano disponibili in più dimensioni. 

Gli escavatori più piccoli sono abbastanza grandi per lavori di scavo di precisione, mentre i più grandi sono enormi macchine da lavoro industriali in grado di spostare rapidamente notevoli quantità di terra e materiali. Se l'escavatore di cui hai bisogno si trova a metà strada tra questi due estremi, ti starai chiedendo come scegliere la macchina delle dimensioni giuste. Per rispondere a questa domanda, devi comprendere le diverse opzioni di dimensioni disponibili e i fattori che contribuiscono a scegliere quella giusta per te.

Passa a una sezione:

Caratteristiche tecniche delle dimensioni degli escavatori

Prima di esaminare le diverse misure degli escavatori, è utile considerare esattamente cosa intendiamo per dimensioni. Quando confrontiamo le dimensioni degli escavatori, potremmo considerare alcuni aspetti di queste macchine, tra cui:

  • Peso: il modo principale in cui vengono indicate le dimensioni è in termini di peso o peso operativo. Il peso operativo di un escavatore è il peso totale dell'escavatore quando è riempito di carburante e contiene un conducente. Il peso operativo può variare notevolmente dai modelli di escavatore più piccoli a quelli più grandi. Si tratta di una specifica importante da tenere presente poiché può influire sul trasporto, sull'effetto della macchina sul terreno e sulle capacità del modello.
  • Dimensioni: un altro modo per capire le dimensioni sono le misure dimensionali di un'attrezzatura, in altre parole, quanto spazio fisico occupa in lunghezza, larghezza e altezza. Si tratta di un fattore importante per determinare se un escavatore può essere comodamente impiegato in aree di stoccaggio, trasporto o cantiere.
  • Rotazione della coda: un'altra caratteristica che può influire sullo spazio occupato da un escavatore è la sua struttura di rotazione della coda. Sugli escavatori con rotazione di coda convenzionale , la casa si estenderà oltre i binari durante la rotazione. Sui modelli con rotazione posteriore ridotta o nulla, la casa non si estenderà oltre i binari o si estenderà solo un po' e, quindi, è una buona scelta per gli spazi ristretti. 

Anche altri fattori, come le configurazioni delle attrezzature, possono influire sulle dimensioni e sulla capacità di un escavatore. Tutti questi fattori sono importanti da considerare per scegliere l'escavatore e gli accessori giusti per la vostra applicazione. 

Quali sono le diverse dimensioni degli escavatori?

Ogni modello di escavatore avrà le proprie specifiche, ma possiamo raggruppare i modelli di escavatore in quattro categorie di dimensioni generali: mini, piccolo, medio e grande. Ogni classe di dimensioni offre caratteristiche e vantaggi specifici.

1. Miniescavatori

I miniescavatori sono l'opzione più piccola sul mercato. Nel 2016, i miniescavatori sono diventati il segmento più significativo del mercato degli escavatori. Alcuni dei mini più piccoli possono passare attraverso un ingresso.  I miniescavatori Cat® pesano tra 1 e 10 tonnellate metriche. Alcuni dei miniescavatori più popolari sul mercato delle attrezzature pesanti pesano da 3 a 4 tonnellate. 

I miniescavatori sono l'ideale per chi necessita di qualcosa di compatto e leggero per spostarsi all'interno di un cantiere. Naturalmente, i miniescavatori hanno capacità e prestazioni limitate rispetto ai modelli più grandi, quindi non saranno in grado di gestire ogni lavoro. 

Per i lavori che non richiedono un escavatore più grande, un miniescavatore può essere preferibile poiché sono più leggeri. Ciò significa che sono più facili da trasportare, offrono un migliore risparmio di combustibile e saranno più delicati sul terreno, lasciando segni di traccia meno pronunciati. I miniescavatori sono anche una scelta migliore per la navigazione in spazi ristretti, il che li rende preziosi macchinari per i cantieri in aree residenziali o urbane. Inoltre, i miniescavatori offrono una maggiore precisione per gli scavi in presenza di tubazioni o tubazioni di servizi nelle immediate vicinanze che devono essere lasciate intatte.

Alcuni lavori per i quali vengono utilizzati i miniescavatori includono:

  • Lavori interni
  • Riparazioni condotte fognarie
  • Piccoli progetti dimostrativi
  • Spalatura neve
  • Paesaggistica
  • Installazione vasca idromassaggio, piscina e laghetto
  • Movimentazione materiali
  • Rimozione di ceppi
  • Scavi sotterranei

2. Escavatori di piccole dimensioni

Gli escavatori piccoli, detti anche escavatori compatti, sono ancora in miniatura rispetto agli escavatori standard, ma sono più grandi dei miniescavatori. I modelli di escavatore all'estremità più grande della categoria piccola possono essere indicati come escavatori midi. 

Ogni produttore ha le proprie designazioni quando si tratta di classi di dimensioni. Per Caterpillar si intendono escavatori piccoli quelli che pesano meno di 32 tonnellate metriche. Alcune persone preferiscono questo escavatore alle mini, poiché offrono molti degli stessi vantaggi fornendo al contempo un po' più di potenza e capacità. 

Una delle differenze principali risiede nella quantità di potenza del motore nei miniescavatori e nei piccoli escavatori. Mentre i miniescavatori più piccoli offrono una potenza simile a quella di un tosaerba per uso residenziale, nel caso dei modelli di escavatori Cat piccoli possono arrivare fino a 130 cavalli. La quantità di potenza offerta da un escavatore influisce direttamente sulla velocità di marcia, riempimento e scavo. Gli escavatori piccoli possono inoltre offrire uno sbraccio maggiore rispetto ai modelli mini.

Gli escavatori piccoli sono ideali per svolgere gli stessi lavori dei mini, come l'architettura paesaggistica e l'installazione di piscine, ma sono una scelta migliore quando il lavoro richiede più potenza, sbraccio e capacità della benna.

3. Escavatori di medie dimensioni 

Alcuni escavatori rientrano nella categoria principale di dimensioni standard, medie o medie. Questi sono alcuni dei modelli di escavatore più versatili sul mercato. Sono comunque abbastanza mobili in cantiere pur offrendo maggiore potenza, sbraccio e profondità di scavo, rendendoli ideali per una gamma più ampia di applicazioni. Inoltre, dispongono dell'idraulica necessaria per molti accessori per attrezzature, che ne aumenta la versatilità.

 Cat modelli di escavatori medi variano in peso operativo da poco meno di 22 tonnellate metriche a circa 38 tonnellate. Le dimensioni maggiori indicano che gli escavatori medi sono i più adatti per i cantieri più grandi. Tuttavia, alcuni modelli standard offrono ancora un ingombro relativamente ridotto e l'opzione per un'oscillazione posteriore bassa o addirittura nulla. 

Il peso maggiore implica che questi escavatori possono lacerare un po' il terreno se vengono utilizzati su terreni morbidi o su siti finiti. All'estremità più pesante della categoria standard, gli escavatori possono essere più difficili da stoccare e trasportare, quindi alcune aziende edili potrebbero preferire escavatori più piccoli di medie dimensioni.

Mentre i miniescavatori e i piccoli escavatori compatti sono molto apprezzati nei progetti più piccoli, gli escavatori di medie dimensioni sono più diffusi nel settore delle costruzioni. Soprattutto considerando tutte le attrezzature che è possibile utilizzare, gli escavatori standard sono strumenti preziosi per un'ampia gamma di applicazioni gravose, tra cui:

  • Lavori di pubblica utilità
  • Scavo di fossati
  • Demolizione
  • Rimozione dei detriti
  • Costruzione di strade e ponti
  • Costruzione di edifici

4. Escavatori grandi

Gli escavatori più grandi possono pesare oltre 90 tonnellate metriche. Questi cavalli di battaglia industriali non sono agili come i modelli più piccoli, ma ciò che manca loro in termini di mobilità, lo compensano con le prestazioni pesanti. Gli escavatori grandi Cat offrono potenza, velocità ed efficienza dei consumi.

Gli escavatori di grandi dimensioni non sono privi di potenziali svantaggi. Grazie alle dimensioni e al peso, il trasporto di escavatori di grandi dimensioni richiede un rimorchio o un dumper di grandi dimensioni. Questi escavatori, inoltre, danneggiano maggiormente il terreno, motivo per cui non vengono utilizzati nei siti di lavoro finito. Le loro grandi dimensioni significano che non li troverai nemmeno nelle aree urbane o residenziali. Gli escavatori più grandi tendono ad avere un ingombro di rotazione posteriore maggiore poiché necessitano di un contrappeso maggiore per rimanere bilanciati, quindi non sono una buona scelta per una manovrabilità stretta.

Le complicazioni che derivano da un macchinario più grande valgono la pena se hai bisogno di qualcosa che ti aiuti con progetti di scavo su larga scala. Gli escavatori di grandi dimensioni sono particolarmente adatti per applicazioni industriali o commerciali. Alcuni esempi dei lavori difficili che queste enormi macchine possono affrontare includono:

  • Demolizione su larga scala
  • Carico del dumper
  • Progetti di costruzione commerciale
  • Scavo di fondamenta per edifici commerciali
  • Movimentazione terra su larga scala
  • Scavo nelle miniere
  • Installazione tubazioni
Di che dimensioni ho bisogno per l'escavatore?

Una parte importante del confronto delle dimensioni degli escavatori è la comprensione delle proprie esigenze e dei propri parametri di scavo. Ci sono diversi fattori importanti che dovresti considerare per aiutarti a noleggiare l'escavatore giusto per un particolare lavoro. Diamo un'occhiata a ciascuno di questi fattori in modo da poter prendere una decisione informata. Ricorda che all'interno di ogni categoria di dimensioni, probabilmente troverai più modelli tra cui scegliere, in modo da poter individuare ulteriormente la tua macchina ideale.

1. Vincoli del cantiere

Innanzitutto, è necessario considerare il cantiere in cui si lavorerà, in particolare per quanto riguarda i vincoli di terreno e di spazio. La conoscenza di questi fattori vi aiuterà a determinare le dimensioni e il livello di precisione di cui avete bisogno da un escavatore. Se si lavora su terreni morbidi o su superfici rifinite come marciapiedi e parcheggi, si consiglia di optare per modelli di escavatore più leggeri che non infliggano danni. 

È inoltre consigliabile scegliere tra modelli più piccoli se il cantiere è piccolo o comporta ostacoli o pericoli da evitare, ad esempio alberi o edifici vicini. Per aggirare questi ostacoli è necessario disporre di un escavatore con una mobilità adeguata e un ingombro di rotazione ridotto o nullo. Se sono presenti tubazioni sotterranee e linee per servizi pubblici che è necessario evitare, la benna più piccola e più precisa è la soluzione migliore.

Se il tuo lavoro si svolgerà in un'area più ampia e più aperta dove compattezza, delicatezza e manovrabilità non sono le preoccupazioni principali, sei libero di scegliere tra modelli più grandi che potrebbero essere più adatti al lavoro da svolgere. Un escavatore più grande consente di attraversare più rapidamente il grande cantiere e di gestire i lavori su larga scala in modo più efficiente.

2. Requisiti di stoccaggio e trasporto

Altri fattori da considerare sono i requisiti di stoccaggio e trasporto che variano da taglia a dimensione. Se non avete molto spazio di stoccaggio o avete bisogno di macchinari mobili che possano essere spostati da un cantiere all'altro, prendete in considerazione i miniescavatori e i miniescavatori compatti. 

Gli escavatori più semplici da trasportare sono quelli abbastanza piccoli da poter essere trasportati con un dumper di Classe 1 o Classe 2. In molti stati, il conducente non ha nemmeno bisogno di una patente di guida commerciale (CDL) per guidare uno di questi camion. Il trasporto di un escavatore più grande è un'operazione più complessa che in genere richiede un rimorchio a pianale senza scarpate di grandi dimensioni e configurazioni di carico sovradimensionate.

In termini di spazio di archiviazione, il miniescavatore più piccolo occuperà solo circa 2 piedi e mezzo di larghezza e 5 piedi di altezza, rendendo queste macchine qualcosa che potresti inserire in un capannone o in un altro piccolo magazzino. In netto contrasto, gli escavatori più grandi richiedono ampi spazi di stoccaggio con soffitti o coperture alti più di 12 piedi.

Gli escavatori più piccoli sono chiaramente più facili da riporre e trasportare, ma ciò non significa che siano sempre la scelta migliore. Gli escavatori più grandi sono una scelta migliore o una necessità in alcuni casi se il progetto richiede più potenza e capacità. Vale anche la pena notare che le preoccupazioni relative allo stoccaggio e al trasporto sono molto meno importanti quando si noleggiano attrezzature a breve termine. 

3. Capacità necessarie

Una delle considerazioni più importanti riguarda i compiti che l'escavatore deve gestire durante il lavoro. Di cosa deve essere capace il vostro escavatore in termini di scavo, carico, sollevamento e altre attività? Nel confrontare gli escavatori, considerare le seguenti caratteristiche tecniche, che differiscono da un modello all'altro:

  • Profondità di scavo: a quale profondità deve arrivare l'escavatore durante gli scavi? La profondità di scavo è una caratteristica tecnica che è possibile controllare facilmente esaminando qualsiasi modello di escavatore. La profondità di scavo è generalmente legata alle dimensioni dell'escavatore: gli escavatori più piccoli sono sufficienti per scavare piccole buche per l'architettura paesaggistica e altre applicazioni leggere, mentre gli escavatori più grandi sono in grado di scavare buche molto più profonde per una varietà di applicazioni.
  • Sbraccio: è necessario considerare anche lo sbraccio dell'escavatore. Lo sbraccio del braccio indica fino a che punto un escavatore può scavare mentre è fermo. Una maggiore portata significa una migliore accessibilità, necessaria in alcune situazioni. Tuttavia, può anche significare un ciclo di scavo più lento. Gli escavatori con il maggior sbraccio sono noti come escavatori a sbraccio lungo e sono dotati di braccio e braccio estesi. 
  • Capacità di sollevamento: se si utilizza l'escavatore per la movimentazione di materiali, il movimento terra o il carico e lo scarico di materiali, è necessario prestare attenzione alla capacità di sollevamento e di carico. Il sollevamento è importante per determinare se l'escavatore è in grado di depositare i materiali nella parte posteriore di un autocarro con cassone ribaltabile o ovunque sia necessario depositarli. 
  • Capacità di carico: la capacità di carico indica la quantità di materiale che è possibile spostare contemporaneamente, con un impatto notevole sul tempo necessario per completare un lavoro. La quantità di materiale dipende sia dal volume che dal peso. Il peso sollevabile dipende in larga misura dal sistema di contrappeso, che mantiene stabile l'escavatore durante il sollevamento di un carico. Tenere presente che è possibile collegare diverse benne in grado di contenere di più, se necessario, purché l'escavatore supporti queste attrezzature. 
  • Configurazioni delle attrezzature: gli escavatori vengono resi ancora più versatili se equipaggiati con diversi accessori. Le dimensioni, il modello dell'escavatore e le sue capacità idrauliche determinano le attrezzature da utilizzare. Oltre alle benne, altri tipi di accessori includono trivelle, martelli, ripper e molto altro.

4. Bilancio

Un'altra preoccupazione pratica di cui devi tenere conto è il tuo budget. In genere, più grande è l'escavatore, maggiore è il prezzo. Anche i costi di esercizio saranno più alti. Ciò significa che noleggiare un escavatore più grande è un investimento più serio rispetto a uno più piccolo, quindi se è eccessivo per le tue esigenze, non otterrai il ritorno sull'investimento (ROI) che altrimenti otterresti con un'opzione leggermente più conveniente che può comunque portare a termine il lavoro. 

Il budget tende a essere più importante quando si acquista un escavatore. In questi casi, oltre al prezzo di acquisto iniziale, è necessario tenere conto dei costi di stoccaggio, manutenzione e trasporto correnti. Questo è uno dei motivi per cui noleggiare è una mossa intelligente quando si deve svolgere un lavoro che richiede l'uso di un escavatore di grandi dimensioni.

Altre caratteristiche da considerare nella scelta di un escavatore

Le dimensioni non sono l'unico elemento che distingue un escavatore da un altro. Ci sono tutta una serie di caratteristiche che distinguono alcuni produttori l'uno dall'altro e che distinguono i singoli modelli. Ad esempio, alcuni modelli di escavatore sono progettati per essere ergonomici in modo da essere più comodi e facili da usare per il conducente. Caratteristiche come i comandi del joystick regolabili possono rendere il funzionamento più semplice e intuitivo.

Un altro aspetto da considerare è lo stile del carro. La maggior parte degli escavatori funziona su cingoli, con alcuni modelli più piccoli dotati di cingoli in gomma e altri più grandi dotati di cingoli in acciaio. È fondamentale che i cingoli di un escavatore cingolato siano durevoli e adatti all'applicazione. Puoi anche trovare alcuni escavatori gommati sul mercato, che sono opzioni più adatte alla strada. 

Perché i requisiti dimensionali rendono l'affitto un'opzione valida

Quando si prendono in considerazione escavatori diversi, la questione se sia il caso di acquistare o noleggiare è fondamentale. Entrambe queste opzioni meritano di essere prese in considerazione in alcuni casi, ma scoprirai che il noleggio ti consente di individuare esattamente l'escavatore di cui hai bisogno per un determinato lavoro, mentre l'acquisto ti costringe a scegliere la versatilità con una macchina che potrebbe non essere l'ideale per alcuni lavori. 

Al momento dell'acquisto, è necessario scegliere un escavatore sufficientemente versatile da poter essere utilizzato per tutte le applicazioni o almeno per la maggior parte delle applicazioni per cui si prevede di utilizzarlo. Se acquisti un escavatore troppo grande o troppo piccolo per molti dei tuoi lavori, finirà per raccogliere polvere e accumulare bollette di stoccaggio e manutenzione senza aiutarti a ottenere un buon ritorno sul tuo investimento. L'acquisto è la scelta giusta quando si ha la certezza di poter utilizzare un escavatore più e più volte per una varietà di lavori. 

Le aziende di grandi dimensioni possono scegliere di acquistare escavatori di due o più dimensioni per la propria flotta. Questa sarebbe la mossa giusta se avete regolarmente bisogno di un miniescavatore o escavatore compatto per determinate attività e spesso avete anche bisogno di un escavatore standard o addirittura grande per altre attività. In molti casi, tuttavia, la scelta giusta è quella di acquistare l'unico modello di escavatore che si prevede di utilizzare molto e noleggiare modelli più piccoli o più grandi se ci si imbatte in lavori che richiedono qualcosa che l'escavatore non è in grado di offrire. 

Il noleggio è l'ideale quando si necessita temporaneamente di un determinato modello di escavatore. Anche se sai che avrai bisogno della stessa dimensione in futuro, l'affitto è comunque più conveniente se la tua necessità è rara. Il noleggio ti evita di fare un grande investimento iniziale oltre alle responsabilità e ai costi associati allo stoccaggio, al trasporto e alla manutenzione. Inoltre, il noleggio ti dà l'opportunità di provare l'attrezzatura prima di decidere se desideri o meno effettuare un acquisto.

Escavatori a noleggio da Cat Rentals℠

Quando avete bisogno di un escavatore che vi aiuti a portare a termine il lavoro in modo corretto e puntuale, Cat Rentals è qui per aiutarvi. Cat Rentals è una rete mondiale con oltre 1.300 sedi e il più ampio inventario di escavatori Cat a noleggio.

Quando collabori con Cat Rentals, avrai accesso all'ampio inventario di attrezzature pesanti di un dealer, inclusi escavatori a noleggio, e agli  accessori per attrezzature che ti aiuteranno a ottenere il massimo dalla tua attrezzatura. Gli escavatori dei nostri dealer sono dotati delle caratteristiche necessarie e sono ben mantenuti. Noleggia tutto ciò di cui hai bisogno da chi fa tutto il necessario oggi.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie