Ogni costruzione di successo inizia con un piano, che include un budget chiaro. Dalla pianificazione delle tappe fondamentali del progetto alla scelta di un appaltatore generale, l'impostazione di numeri realistici ti aiuta a rispettare i tempi, evitare sorprese e mantenere allineate tutte le parti interessate.
Un budget di costruzione fa molto di più che sommare i costi. Determina la velocità con cui viene svolto il lavoro, il tipo di talento che assumi e quali tecnologie o attrezzature puoi utilizzare. Un budget ben pianificato mantiene alta la produttività e l'efficienza e tiene sotto controllo i costi generali, fornendo al contempo una roadmap finanziaria che rassicura clienti, investitori e partner che il tuo progetto è impostato per il successo.
Gli appaltatori spesso raggruppano le spese in costi rigidi e flessibili:
I costi soft in genere rappresentano il 30% del budget e includono servizi come permessi, progetti, assicurazioni e attività post-costruzione. Possono cambiare a seconda della posizione e dell'ambito.
I costi rigidi utilizzano circa il 70% del budget di un progetto di costruzione. Coprono elementi tangibili come materiali da costruzione, manodopera e attrezzature. Puoi pensare ai tuoi costi in termini di hard rispetto a soft per vedere dove hai il controllo e dove hai bisogno di flessibilità.
Ecco le principali categorie per cui preventivare, con esempi per renderlo più concreto:
- Costi immobiliari: questi costi variano e comprendono l'acquisto di terreni, le spese immobiliari, i finanziamenti e le tasse. La terra può richiedere fino al 60% di un budget a seconda della posizione.
- Servizi e permessi professionali: includono architettura, design, indagini, test ambientali e ingegneria. Gli ingegneri civili autorizzati forniscono approvazioni critiche. Piani accurati riducono il superamento dei costi.
- Manodopera: copre salari, benefici, assicurazioni e subappalti. L'assunzione di subappaltatori qualificati o la gestione delle proprie squadre influisce sui prezzi. La manodopera edile è difficile da prevedere, ma il miglioramento della produttività della manodopera aiuta a controllare i costi.
- Materiali: dagli elementi di preparazione del sito come tubi e pavimentazione agli elementi strutturali come intelaiatura, copertura, isolamento, porte e finiture. I costi dei materiali rappresentano in genere la parte più consistente del budget.
- Attrezzature e strumenti: molti appaltatori noleggiano le loro attrezzature per evitare costi iniziali elevati. Budget per canoni di noleggio, consegna, carburante e costi di esercizio. Valuta la possibilità di noleggiare attrezzature e strumenti pesanti per mantenere i costi flessibili.
- Assicurazione, utenze e tasse: tenere conto della copertura di responsabilità, degli allacciamenti di gas, acqua e fognature e della pianificazione continua del finanziamento della costruzione .
L'attrezzatura è una delle variabili più importanti. L'acquisto comporta elevati costi di capitale e di manutenzione, mentre i noleggi offrono la flessibilità di scalare. Per lavori stagionali o esigenze a breve termine, gli affitti sono spesso la scelta più intelligente. Con il noleggio di attrezzature e attrezzi pesanti, Cat Rentals℠ ti consente di abbinare facilmente le macchine al tuo carico di lavoro e al tuo budget.
Anche i piani migliori devono affrontare cambiamenti: modifiche dell'ambito, aggiornamenti del design, guasti alle apparecchiature o condizioni meteorologiche impreviste. Ecco perché gli esperti raccomandano una voce di emergenza. Un fondo di emergenza sicuro è circa il 3-10% del tuo budget e ti protegge dai ritardi senza vincolare troppi soldi.
Pensa alla contingenza come a un'assicurazione per il tuo budget: mantiene i progetti in movimento quando si verificano sorprese. Alcuni progetti possono anche accantonare fino al 20% se i rischi sono elevati.
Il budget non è un compito una tantum. Tieni traccia dei costi settimanalmente, confrontali con il tuo programma originale e regola rapidamente. Il monitoraggio delle spese insieme ai traguardi migliora la produttività e l'efficienza e tiene sotto controllo i costi generali. Strumenti semplici come fogli di calcolo o software di gestione dei progetti aiutano a individuare tempestivamente i problemi.
Gli aggiornamenti regolari creano anche fiducia con clienti e partner poiché tutti possono vedere come si sta comportando il progetto rispetto al budget.
Dove è possibile ottenere aiuto per la definizione del budget e l'attrezzatura?
Il budget può essere complesso, ma non devi gestirlo da solo. Cat Rentals offre attrezzature, consulenza e contratti di noleggio flessibili per aiutarvi a pianificare in modo efficace. Trova il servizio di noleggio Cat vicino a te per metterti in contatto con il dealer locale ed esplorare le opzioni.
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting