-(1).png)
Il reinterro è il processo di ritorno di terra o materiale in una trincea dopo lo scavo. Previene l'assestamento, lo spostamento e l'erosione, contribuendo a proteggere il lavoro già svolto. Questa guida offre suggerimenti per il riempimento di fossati con informazioni sui materiali e sulle attrezzature a noleggio che rendono il lavoro più sicuro e veloce.
Esistono quattro modi comuni per riempire una trincea:
- Ripieno: Il riempimento fluido, ossia una miscela di calcestruzzo con un basso contenuto di acqua, viene inviato nella trincea da un dumper.
- Compattazione: Il terreno viene sostituito e compattato con le macchine per una finitura stabile a lungo termine.
- Dumping: L'aggregato granulare viene scaricato nella trincea senza compattazione; è veloce ma meno stabile.
- Getto: L'acqua pressurizzata compatta il suolo nella trincea. Funziona per tipi di terreno specifici.
Il materiale scelto dipende dal metodo e dalle esigenze del progetto:
- Terreno non compattato: Opzione più economica che utilizza terreno del cantiere spostato nuovamente nella trincea: potrebbe essere necessario riclassificarlo in un secondo momento
- Terreno compattato: Terreno del sito compatto in strati per una migliore stabilità
- Pietra compattata: Riempimento in pietra granulare, ideale per le aree pavimentate
- Calcestruzzo magro: Chiamato anche riempimento a densità controllata: riempie le trincee senza compattazione secondaria ed è utile in aree strette o ad alto traffico
Le attrezzature di compattazione fanno la differenza per la stabilità dello scavo:
I costipatori offrono una forza d'impatto elevata per compattare materiali coesivi come l'argilla.
I compattatori a piastra vibrano il terreno in posizione, ideale per gli spazi ristretti.
I rulli per scavi sono macchine leggere che compattano il suolo in aree ristrette. Sono disponibili nei modelli con operatore a bordo e a spinta a terra .
I compattatori sono macchine grandi e potenti per lavori di compattazione importanti. Le opzioni includono compattatori per terreno, rulli pneumatici e compattatori per discariche.
Il metodo di compattazione fornisce i risultati più affidabili. Ecco come farlo:
- Posizionare il terreno in strati da 6 pollici nella trincea.
- Compattare ogni strato prima di aggiungerne altro.
- Ripetere fino a riempire la trincea.
- Avvicinarsi alla trincea con la giusta angolazione per evitare il crollo dei muri o il danneggiamento delle tubazioni.
- Usare la benna come una lama apripista per spingere il materiale anziché scaricarlo direttamente.
- Lavorare ad angolo dopo il riempimento parziale, mantenendo il pneumatico più vicino alla trincea sul lato riempito.
- Se i cumuli sono troppo alti, costruire una rampa di terreno e spingere il materiale all'interno.
- Evitare di colpire o deviare oggetti nel fossato, quali tubi o tombini.
Cat Rentals offre un'ampia gamma di attrezzature per il riempimento dei fossati. Tutti i noleggi sono ben mantenuti, convenienti e supportati da un servizio esperto. Che si tratti della realizzazione di una piccola trincea o di un progetto di grandi dimensioni, possiamo aiutarvi a scegliere le macchine giuste.
Sfoglia il nostro ampio inventario o trova un centro Cat Rentals vicino a te.
D: Qual è il metodo migliore per il riempimento dei fossati?
R: La compattazione è solitamente la più stabile e utilizza terra o pietra compattati in strati.
D: Qual è l'attrezzatura migliore per la compattazione del terreno?
R: I costipatori lavorano sull'argilla. I compattatori a piastra e i rulli per scavi si adattano agli spazi ristretti. I compattatori di grandi dimensioni eseguono lavori gravosi.
D: Perché noleggiare attrezzature per la reinterro?
R: Il noleggio consente di accedere alle macchine più recenti senza i costi iniziali. Consente inoltre di abbinare le attrezzature alle esigenze di ciascun progetto.
D: È possibile utilizzare una pala gommata per il riempimento?
R: Sì. Con l'approccio adatto, le pale possono spingere il terreno nei fossati in modo sicuro ed efficiente.
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting