-(1).png)
Avete diverse opzioni se state cercando attrezzature a noleggio per esigenze di scavo, movimento terra o movimentazione materiali. Due attrezzature standard per l'esecuzione di queste attività sono scavatrincee ed escavatori.
Come fai a sapere qual è la migliore per il tuo progetto? Scopri le differenze tra scavatrincee ed escavatori, oltre ai suggerimenti per decidere quale macchina noleggiare per il lavoro.
Passa a una sezione:
- Che cos'è un escavatore?
- Tipi di escavatori
- Che cos'è una scavatrincee?
- Tipi di scavatrincee
- Qual è la differenza tra una scavatrincee e un escavatore?
- Considerazioni chiave per il noleggio di una scavatrincee o di un escavatore
- Ideali per le scavatrincee
- Migliori impieghi per gli escavatori
- Conviene noleggiare una scavatrincee o un escavatore?
Secondo l'OSHA, uno scavo è qualsiasi taglio, depressione o cavità formata rimuovendo il terreno. Può essere di qualsiasi forma, dimensione o profondità. Livellare un vialetto, gettare le fondamenta e scavare una piscina sono tutti esempi di scavo.
Un escavatore è un'attrezzatura da costruzione pesante contenente una benna, un braccio, una cabina e un braccio. È situato su un carro con ruote o cingoli. Gli escavatori sono utilizzati principalmente per scavare, sollevare e trasportare materiali diversi, come terra e ghiaia. Sono in grado di tagliare e rimuovere la terra per preparare le superfici per una varietà di attività di costruzione e paesaggistica.
Quali sono i diversi escavatori che è possibile noleggiare? Diamo un'occhiata ad alcuni tipi di escavatori e al loro funzionamento.
1. Escavatori dragline
Un escavatore dragline utilizza una rete di funi del paranco che si collega a una benna. L'altro lato della benna è collegato a un cavo di traino che arriva alla cabina. L'escavatore dragline tira la benna verso l'operatore mentre la fune solleva e abbassa la benna.

Gli escavatori dragline sono preferibili per progetti su larga scala come attività minerarie, canali e scavi subacquei. Le loro dimensioni e il loro peso significativi li rendono irragionevoli per lavori e spazi più piccoli.
2. Minipale gommate SSL
Gli escavatori Skid Steer sono dotati di bracci e benne rivolti in direzione opposta rispetto all'operatore. Questa configurazione consente alle attrezzature di arrivare sopra la cabina anziché intorno ad essa. Di conseguenza, l'escavatore è in grado di gestire in modo più efficace svolte impegnative e spazi ristretti.
Gli escavatori per minipale gommate SSL sono ideali per applicazioni con oggetti distanti e spazio minimo. Sono spesso utilizzati per attività come la pulizia del sito, lo scavo di piscine e la rimozione di detriti. Tuttavia, sono meno affidabili su superfici scivolose e irregolari.
3. Escavatori gommati
Come suggerisce il nome, gli escavatori gommati funzionano su ruote anziché su cingoli. Questa configurazione consente loro di manovrare asfalto, cemento e altre superfici piane in modo più efficiente, fornendo al contempo le stesse capacità di potenza. Pertanto, sono gli escavatori preferiti per i progetti di costruzione stradale.
Il loro baricentro più alto conferisce loro minore stabilità rispetto ai carri cingolati. Sono meno praticabili per progetti che coinvolgono terreni irregolari.
4. Escavatori cingolati
A differenza degli escavatori gommati, gli escavatori cingolati operano su due grandi cingoli. Sono ideali per l'edilizia pesante e le applicazioni minerarie. Sono in grado di livellare senza problemi colline e terreni irregolari.

Queste unità usano meccanismi di alimentazione idraulica per sollevare terra pesante e detriti. Sebbene più lenti di altri escavatori, i cingolati offrono stabilità ed equilibrio impressionanti su terreni irregolari. Il loro orientamento catena e ruota consente loro di scalare e scivolare in sicurezza giù per le colline. Inoltre, esercitano una minore pressione sul terreno rispetto alle macchine gommate.
5. Escavatori a sbraccio lungo
Gli escavatori a sbraccio lungo sono dotati di un braccio e di un braccio estensibile, che consentono agli operatori di manovrare con facilità i punti difficili da raggiungere. Molti possono raggiungere oltre 100 piedi in orizzontale. Possono affrontare progetti di demolizione impegnativi, come l'abbattimento di muri su specchi d'acqua.
È inoltre possibile collegare diverse attrezzature al braccio per eseguire altre attività come la frantumazione, il taglio e la tranciatura. Come puoi probabilmente immaginare, queste enormi macchine sono meno pratiche per spazi piccoli e ristretti.

Una scavatrincee è un tipo di attrezzatura di movimento terra pesante che scava esattamente come suggerisce il nome, vale a dire un fossato con pareti lisce e base piatta. Una trincea è uno stretto scavo creato sotto la superficie del terreno. Secondo l'OSHA, le trincee hanno una larghezza massima di 15 piedi. In genere, la loro profondità supera la loro larghezza.
Le scavatrincee sono utilizzate principalmente per realizzare trincee per:
- Installazione, riparazione e manutenzione dei tubi.
- Posa di cavi o fili elettrici.
- Posizionamento di linee di drenaggio, idrauliche e fognarie.
Le dimensioni di una scavatrincee possono variare da un modello con operatore a bordo grande a un'attrezzatura per trattore o minipala gommata SSL. Ha una catena metallica con denti in acciaio ad alta resistenza. Questi componenti consentono alla scavatrincee di scavare nel terreno per sollevare e spostare grandi quantità di materiale. Le scavatrincee possono squarciare la terra densamente compatta e le pesanti radici degli alberi a causa delle loro immense dimensioni e forza.
Ecco alcuni tipi diversi di scavatrincee e come funzionano.
1. Scavafossi a spinta
Le scavatrincee a spinta sono generalmente convenienti, economiche ed ecologiche e creano meno disagi ambientali. Richiedono il funzionamento manuale con un set di maniglie per lo sterzo. Sebbene garantiscano più lavoro fisico, possono facilmente manovrare spazi compatti. Inoltre, causano danni minimi al terreno.
Poiché questo tipo di scavatrincee offre meno potenza, è ragionevole se stai scavando solo una trincea stretta profonda un paio di metri. È troppo leggero per applicazioni ad alta potenza.
2. Scavafossi con operatore a bordo

Le scavatrincee con operatore a bordo sono generalmente più grandi delle loro controparti a spinta a terra. Possono realizzare canali più profondi, più larghi e più lunghi a velocità più elevate. Funzionano bene per progetti che richiedono maggiori profondità di scavo, grande potenza e terreni più difficili come terreni rocciosi o pavimentati. A differenza dei modelli a spinta che erogano solo circa 13-25 cavalli, molte scavatrincee con operatore a bordo generano circa 50 cavalli.
Se hai bisogno di noleggiare attrezzature per lavori più impegnativi e non hai limiti di spazio, una scavatrincee con operatore a bordo potrebbe essere l'opzione migliore. Sebbene le scavatrincee siano in grado di gestire efficacemente terreni accidentati, il tutto richiedendo meno sforzo fisico da parte dell'operatore, le loro dimensioni le rendono inadatte per cantieri più piccoli e spazi ristretti. Tendono anche a tagliare in modo meno preciso.
Metodi di taglio delle scavatrincee
Sia le scavatrincee a spinta che quelle con operatore a bordo sono disponibili in due tipi di taglio:
- Ruota: Una scavatrincee gommata contiene un disco su cui possono essere installate diverse parti taglienti come seghe, vanghe e palette. Questi componenti di taglio sono disponibili in vari materiali e forme, a seconda dei requisiti del lavoro e del terreno. Le scavatrincee gommate possono estrarre sia terreno duro che morbido. Molti sono in grado di rompere pavimentazione, cemento e pietra in modo più rapido e preciso rispetto ai martelli idraulici.
- Catena: Una scavatrincee a catena contiene una barra o un braccio con una catena dentata simile a una motosega. È dotato di una cinghia o catena in grado di scavare trincee strette e penetrare terreni duri. Gli elementi di taglio che possono essere installati sulla catena, così come la lunghezza e lo spessore della lama, possono variare a seconda dell'applicazione. Una scavatrincee a catena può manovrare diverse profondità, angoli e terreni. Inoltre, le scavatrincee a catena offrono un maggiore controllo sulla profondità di taglio rispetto alle scavatrincee gommate.
Sebbene le scavatrincee e gli escavatori abbiano scopi simili, alcuni fattori li contraddistinguono.
1. Qualità di taglio
Il tipo di canale e la qualità del lavoro sono probabilmente i fattori di differenziazione più evidenti tra escavatori e scavatrincee. I denti della benna dell'escavatore creano una fossa frastagliata con pareti e base irregolari. Poiché l'escavatore crea un fossato con la parte superiore notevolmente più ampia della parte inferiore, si ottiene un notevole riempimento.
Nel frattempo, una scavatrincee può scavare canali lisci e dritti. La macchina è dotata di pareti verticali e fondo piatto, per uno scavo più pulito e preciso. La maggior parte delle scavatrincee esegue tagli più netti rispetto agli escavatori, anche su terreni particolarmente rocciosi. I denti sul braccio della scavatrincee possono raccogliere rapidamente piccoli frammenti di roccia mantenendo tutto pulito.
2. Efficienza

Le scavatrincee tendono a svolgere il lavoro in modo più efficiente rispetto agli escavatori. Una scavatrincee può produrre rapidamente un fossato e depositare il riempimento su ciascun lato. La squadra può quindi seguire con un dozer, spingendo il riempimento nella trincea. La maggior parte delle scavatrincee è in grado di movimentare con facilità rocce pesanti e terreno denso.
Un escavatore crea grandi pezzi di materiale che non possono essere riutilizzati immediatamente. I lavoratori devono in genere trasportare materiale di riempimento utilizzabile, prolungando i tempi e i costi del lavoro. A differenza delle scavatrincee, le benne per escavatori faticano a operare su terreni rocciosi. Ciò significa che la roccia deve essere trasportata via, polverizzata da un frantumatore e quindi trasportata di nuovo in cantiere per fungere da riempimento.
Il tempo è essenziale quando si tratta di progetti di costruzione e paesaggistica. In molti casi, una macchina per scavo in trincea può completare i lavori molte volte più velocemente di un escavatore.
3. Versatilità
Sebbene gli escavatori non siano veloci come i loro omologhi per scavi, sono più versatili. Gli escavatori possono adattarsi a numerosi tipi di terreno e creare fossati in pendenza. Le ruote consentono loro di manovrare cemento, asfalto e diversi tipi di terreno accidentati e irregolari.
Possono anche scavare molto più in profondità rispetto agli escavatori. Per metterlo in prospettiva, le scavatrincee di solito scavano da 1 a 18 piedi di profondità, a seconda delle dimensioni della macchina. La maggior parte degli escavatori può raggiungere profondità superiori a 40 piedi. Un escavatore è la soluzione vincente se è necessario scavare una trincea più ampia e profonda.
Inoltre, gli escavatori sono eccellenti multitasking. Ad esempio, è possibile scavare una trincea e poi sostituire le attrezzature per un'altra applicazione.
D'altra parte, le scavatrincee sono più limitate nelle loro impostazioni. Rispetto agli escavatori, tendono a funzionare in modo meno efficiente a diverse profondità, larghezze e condizioni del terreno. Questo li rende poco pratici per progetti di scavo complessi e per quelli che richiedono il passaggio da un'attività all'altra.
Prima di decidere di noleggiare una scavatrincee o un escavatore per il proprio progetto, è importante valutare il cantiere, le specifiche di scavo, il budget e altri fattori. Di seguito sono riportate alcune considerazioni nella scelta dell'attrezzatura per movimento terra appropriata.
1. Condizioni del cantiere
Pensa all'area in cui lavorerai, soprattutto in termini di limiti di spazio e terreno. Queste variabili possono aiutare a determinare le dimensioni e i requisiti di alimentazione dell'attrezzatura. Se si lavora su un terreno morbido, un marciapiede o un'area di parcheggio finiti o un'altra superficie sensibile, è possibile che si tratti di un escavatore più leggero che non danneggi il terreno.
Inoltre, prendere in considerazione un modello più piccolo se lo spazio nel cantiere è limitato a causa di ostacoli, come alberi ed edifici vicini. Un escavatore con ingombro di rotazione minimo o nullo può aggirare efficacemente questi ostacoli. Optate per una benna più piccola con un'elevata precisione se dovete lavorare intorno a tubazioni e tubazioni di utenze sotterranee.
Se lavorate in un'area spaziosa con pochi o nessun ostacolo e avete bisogno di maggiore potenza per i lavori su larga scala, scegliete un modello di escavatore o scavatrincee più grande per gestire queste attività in modo più efficiente.
2. Composizione del suolo
Le condizioni del terreno influenzano la quantità di potenza necessaria per il lavoro. Gli escavatori possono raggiungere una profondità maggiore nel terreno rispetto alle scavatrincee, il che li rende adatti a scavare buche più profonde in terreno denso. Se il terreno è ricoperto da rocce, pavimentazione o ghiaccio, per penetrare nel materiale può essere necessario usare un piccone o un martello.
Inoltre, la benna deve sostenere il peso del terreno. I terreni con rocce o argilla pesanti richiedono benne per impieghi gravosi, mentre le benne leggere dovrebbero essere sufficienti per terreni asciutti o sabbia leggera.
3. Profondità e larghezza di scavo

Il tipo e le dimensioni della buca che stai scavando giocheranno un ruolo fondamentale nella tua decisione. Scegliere una scavatrincee se si sta scavando una trincea stretta non più larga di 15 pollici. Ad esempio, è possibile utilizzare questa macchina per creare una piccola apertura nel terreno per la posa di tubi.
Nel frattempo, un escavatore è più pragmatico per specifiche di larghezza e profondità maggiori. Inoltre, più ampia è la fossa che stai scavando, maggiore sarà la potenza di cui avrai bisogno. La larghezza dello spazio dipende dalle dimensioni della benna dell'escavatore.
Ciò significa che quando si esegue un fossato più largo e profondo, l'unità deve essere sufficientemente grande e abbastanza potente da gestire una benna più grande. Anche se si potrebbe usare un escavatore con una benna più piccola, questo richiederebbe molto più tempo del necessario.
4. Bilancio
Il budget è la principale preoccupazione al momento dell'acquisto di un'attrezzatura, poiché i costi di manutenzione e stoccaggio devono essere considerati. Tuttavia, dovrebbe comunque essere un fattore importante nella decisione di noleggiare una scavatrincee o un escavatore.
Nella maggior parte dei casi, più grande è l'attrezzatura, più alto è il canone di noleggio. Se una macchina è troppo adatta al vostro progetto, non otterrete il massimo ritorno sull'investimento. Provare a scegliere la macchina più piccola possibile che porta a termine correttamente il compito.
Si supponga, ad esempio, di dover scavare il terreno per un canale profondo in un'area compatta in cui un escavatore di dimensioni standard non entrerebbe. In tal caso, ha senso noleggiare un miniescavatore. Allo stesso modo, faresti meglio a noleggiare una piccola scavatrincee a spinta se hai solo bisogno di scavare una trincea da 3 a 4 piedi.
5. Progetto
La profondità e la larghezza di scavo sono considerazioni fondamentali nella scelta dell'attrezzatura a noleggio. Tuttavia, se il progetto prevede più attività, lo scavo è solo un aspetto della decisione. Oltre alle attività di scavo, potrebbe essere necessario movimentare terra, rocce e altri materiali all'interno del cantiere. Come discusso in precedenza, gli escavatori sono incredibilmente flessibili per le applicazioni multiuso.

Se il progetto prevede più attività senza richiedere la potenza aggiuntiva di un retroescavatore, è consigliabile noleggiare un escavatore compatto per minipale gommate. Questa soluzione è praticabile per i cantieri più piccoli in cui è necessario scavare e livellare l'area per formare il terreno desiderato. Nel frattempo, gli escavatori retroescavatori sono migliori per grandi progetti che richiedono più attrezzature.
Qualunque siano le vostre esigenze di scavo o movimento terra, i numerosi accessori disponibili per diversi escavatori li rendono un punto fermo per progetti versatili.
Per aiutarvi a determinare se è il caso di noleggiare una scavatrincee o un escavatore per il vostro progetto, esamineremo alcuni utilizzi comuni di ciascuna macchina. Si consiglia di noleggiare una scavatrincee per le seguenti applicazioni:
- Taglio di superfici rocciose: Le scavatrincee gommate sono ideali per il taglio in terreni ostinati come pavimentazioni, cemento e roccia. Sono ideali per la creazione di trincee dritte e pulite. Possono anche gestire progetti di sostituzione di rattoppi e giunti su strade e autostrade.
- Tagliare e recidere le radici degli alberi: La lama di una scavatrincee può fungere da lama rotante per tagliare le radici di piante e alberi.
- Progetti di drenaggio: Invece di scavare diversi metri di terreno, puoi usare una scavatrincee per creare trincee per il deflusso dell'acqua o delle acque reflue. Una scavatrincee portatile consente di scavare il terreno in modo che le tubazioni di irrigazione possano scorrere sottoterra.
- Spalare: Una piccola scavatrincee a spinta è utile per progetti di scavo rapidi che richiedono profondità di 3-4 piedi.
- Applicazioni di utilità: Le scavatrincee possono scavare la terra in modo da poter far passare tubi, fili o cavi nel sottosuolo. Possono anche scavare nel terreno quando è necessario raggiungere questi componenti per la rimozione, la manutenzione o la riparazione.
Inoltre, ecco alcuni usi standard degli escavatori:

- Movimentazione materiali: Rinforzare l'escavatore con un attacco a morsetto consente di affrontare diversi requisiti di movimentazione materiali. È possibile sollevare e trasportare materiali che una benna standard non sarebbe in grado di contenere, ad esempio tubazioni, rocce e massi di grandi dimensioni.
- Movimento terra e rimozione detriti :Gli scavi e il movimento terra sono probabilmente gli impieghi più comuni degli escavatori. Che si tratti di scavare buche o fossati, livellare terreni o svolgere attività di architettura paesaggistica, la benna e i denti sono in grado di scavare e raccogliere materiali come terra, roccia e terra. Potresti scavare una trincea per gettare le fondamenta, installare tubazioni o cavi o creare un'area di semina. Un escavatore dotato di benna a polipo è in grado di rimuovere materiali dal cantiere, rendendolo un punto di riferimento per la rimozione dei detriti.
- Demolizione: È possibile dotare l'escavatore di un demolitore per eseguire diverse attività di demolizione, come la frantumazione di calcestruzzo o pietra.
- Scavi sotterranei e subacquei: Gli escavatori possono scavare passaggi sotterranei, noti anche come scavi di gallerie. Dotando la macchina di accessori per benna e coclea si possono ottenere risultati eccellenti. Inoltre, alcuni escavatori possono lavorare in acqua, specialmente se dotati di bracci di attacco estesi e catene a rulli.
- Silvicoltura: Un escavatore può semplificare i progetti di silvicoltura spostando, tagliando e tranciando rami per creare vie di accesso. Sono disponibili numerosi accessori, come trinciatrici e cesoie, per la movimentazione di alberi e altri materiali forestali.
Consigliamo di noleggiare una scavatrincee se:
- Devi eseguire tagli dritti, puliti e precisi.
- State scavando una trincea più piccola o dovete completare piccoli progetti velocemente.
- Il progetto non richiede l'alternanza tra più attività.
Consigliamo di noleggiare un escavatore se:
- State scavando una trincea più ampia e profonda.
- Nel corso del progetto, passate da un'attività all'altra.
- Stai lavorando a un progetto più ampio e che richiede più tempo.
Che tu stia cercando una scavatrincee o un escavatore a noleggio, puoi trovare macchinari di qualità da Cat Rentals. Se ci scegliete per le vostre esigenze di noleggio attrezzature, potete usufruire dei seguenti vantaggi:
- Accesso a un ampio inventario di attrezzature meticolosamente ispezionate e sottoposte a manutenzione
- Opzioni convenienti e condizioni di noleggio flessibili
- La possibilità di provare prima di acquistare
Le nostre attrezzature a noleggio includono la tecnologia e le funzionalità più recenti per progetti più produttivi. Inoltre, la nostra affidabile rete di dealer vi assicura la guida e il supporto di esperti in ogni fase del processo di noleggio. Sfogliate la nostra selezione di scavatrincee ed escavatori a noleggio e richiedete subito un preventivo .
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting