5つの建築構造の種類
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

多くの建物は一見似ているように見えますが、特に緊急時には、下地の材料が建物の耐久性とコストに重要な役割を果たします。新しいオフィスビルのプロジェクトマネージャーであっても、小さな家の建設を検討している請負業者であっても、構造の安全性、耐久性、信頼性を確保するには、建物の材料ニーズを理解することが不可欠です。 

建築基準法は、建物に関する重要な情報を明らかにするために、5 つの建築構造タイプ間の構造を定義しています。このガイドでは、さまざまな建設タイプと、この知識が建設業界にとって不可欠である理由を知ることができます。建物の構造の種類とそれぞれの長所と短所を今すぐ発見してください。

セクションにジャンプします。

建築工事の種類の重要性
さまざまな建設技術や材料は、ハリケーン、火災、地震に対する建物の回復力に影響を与えるため、建設作業員は自分の選択の影響を理解する必要があります。

建設タイプは、建設業界 のすべての人と、消防士などの重要な対応者にとって 不可欠です。さまざまな建設技術や材料は、ハリケーン、火災、地震に対する建物の回復力に影響を与えるため、建設作業員は自分の選択の影響を理解する必要があります。彼らの仕事は建物の将来の安全性に貢献するため、各建物タイプの長所と短所を理解することが不可欠です。 

さらに、対応者は建設タイプを使用して、さまざまな問題に取り組むための効果的な計画を立てることができます。たとえば、消防士は建設タイプを使用して、火災がさまざまな建物にどのように広がるかを理解することができます。この知識により、これらの対応者は、危険を最小限に抑え、命を救うために、水と換気に関する決定を下すことができます。さらに、これらの対応者は、建物の種類を使用して、倒壊、フラッシュオーバー、バックドラフトなどの危険な状況を予測できます。 

構造の種類を理解する

すべての建物は 5 つのカテゴリのいずれかに分類されます。この分類により建物の耐火性が確立され、建設作業員や対応者が緊急時に構造物がどのように機能するかを知ることができます。 

5つの建築構造タイプには、耐火性、不燃性、普通、重い木材、木造が含まれます。最も耐火性の高い建物はタイプ l のカテゴリに分類され、可燃性材料を使用した軽量構造は最後のカテゴリに表示されます。各タイプとそれぞれの長所と短所の詳細については、読み続けてください。 

1. タイプ l — 耐火性

このタイプの材料と設計により、これらの構造は簡単に炎がつかないため、火災時に最も安全になります。

このカテゴリ内の建物は、多くの場合、高さが 75 フィートを超えています。これらの構造物は通常、商業スペースまたは高層住宅ユニットとして機能します。ニューヨークの超高層ビルはこのタイプの一例であり、これらの建物にはかなりの量のコンクリートと鉄骨の梁が採用される可能性があります。 

このタイプの材料と設計により、これらの構造は簡単に炎がつかないため、火災時に最も安全になります。さらに、これらの建物は長時間の高温に耐えることができます。このクラスでは、内壁と外壁、構造フレーム、内外の仕切り、屋根と床の構造など、すべての建築要素が不燃性でなければなりません。これらの構造物では、保護された鉄骨や鉄筋コンクリートが耐性コーティングで覆われていることが多く、一戸建て住宅よりも大規模な使用例に適しています。 

タイプlの建物は、約2〜4時間の火災に耐えることができ、火災時に倒壊する可能性は低いです。ただし、このクラスの施設をグループAまたはグループBとしてさらに分類することもできます。 

  • グループA: グループAは、外壁と構造フレームから3時間、天井または床の組み立てから2時間、屋根から1時間30分の保護を提供します。 
  • グループB: グループBの建物は、屋根または天井のアセンブリから1時間、床または天井の分離、構造フレーム、および外壁から2時間の保護を提供します。 

一部のタイプ l の建物には、自己加圧階段の吹き抜け、エレベーターのスモーク ドア、自動閉鎖式防火扉など、延焼を軽減するための特殊なシステムが設置されています。これらの建物の構造材料は耐火性があり、不燃性です。さらに、消防士は建設コンポーネントのおかげで火災に近づきやすくなり、火災を迅速に消火し、人々を安全な場所に導くことができます。消防士は火災時に階段の吹き抜けを固定し、建物の居住者が安全に逃げられるようにします。 

これらの建物は、最も多くの保護を提供しますが、多くの場合、建設に最も費用がかかることは注目に値します。さらに、露出した鋼材は長期間使用すると摩耗する可能性があり、窓や屋根は火災時の換気を妨げる可能性があります。 

タイプ l の建物の例には次のようなものがあります。

  • 介護施設
  • ホテル
  • グループホーム
  • 介護施設
  • 中途半端な家
  • 集合住宅
  • 寮

2. タイプ ll — 不燃性

最近改装されたものや新築されたものを含む多くの商業ビルは、タイプ ll の建物です。

最近改装されたものや新築されたものを含む多くの商業ビルは、タイプ ll の建物です。これらの建物は、炎によって屋根が高温にさらされると倒壊しやすいですが、これらの構造物には消火システムが備わっていることがよくあります。 

これらの建物には、補強石積みや傾斜スラブ構造などの材料が使用されていることがよくあります。これらの材料は耐火性があり、構造物の屋根には通常、不燃性の軽量コンクリートが使用されています。タイプ l 構造と同様に、タイプ ll の建物は、外装、屋根、フレーム、壁、床を構成するためにコンクリートや石などの不燃性材料を必要としますが、構造にはゴムや発泡スチロールなどの可燃性材料が存在する場合があります。正確な材料に応じて、このクラスは1時間または2時間の耐燃焼性を提供できます。 

この建物タイプには、次の 2 つのグループもあります。

  • グループA: グループ A は建築部材に耐火材料を必要とし、各部品は少なくとも 1 時間の防火を提供します。人々は、寿命を維持するために建設コストが安い小さな構造物にグループ A の建物を使用することがよくあります。 
  • グループB: グループ B 構造には耐火要件がないため、フレーム、外壁、屋根の耐火性はほとんど必要ありません。 

消防士は火災時にこのタイプの建物を換気しようとします。目標は、フラッシュオーバー、急激な温度上昇を防ぐことです。消防士は、火災時の換気を高めるために、構造物の外側にあるロールアップ ドアを使用できます。適切な換気がないと、これらの建物の温度が非常に急速に上昇し、倒壊につながる可能性があります。 

このタイプの最も重大な欠点は、崩壊の可能性です。これらの建物の金属屋根は、炎に直接触れなくても倒壊しやすいです。天井をすぐに冷やさないと、熱によって保護が欠けたスチール部材が弱まり、弛緩、歪み、膨張して崩壊を引き起こす可能性があります。 

さらに、これらの構造は通常、可燃性材料である断熱材、フェルト、または屋根タールを備えた陸屋根を備えています。火災が屋根に及んだ場合、システム全体が故障します。さらに、これらの建物の建設により、緊急時に破壊することが困難になり、天井や壁が熱を保持し、腐食、錆、火災によって鋼材が弱くなる機会が生じる可能性があります。 

タイプ ll の建物の例には次のようなものがあります。

  • ショッピングモール
  • 新しい学校
  • 大型店舗
  • 商業施設の改装
  • マーケット
  • 卸売店
  • 保育施設
  • 大学機関
  • 宗教的建造物

3. lll 型 — 普通

レンガと根太としても知られるこれらの建物には、多くの場合、石積みまたはレンガの壁と可燃性のドアがあります。

タイプlllの建物は、不燃壁と木製の屋根を持っています。古い構造物にはフレーム屋根が付いている場合がありますが、新しい施設では軽量システムが提供されます。レンガと根太としても知られるこれらの建物には、多くの場合、石積みまたはレンガの壁と可燃性のドアがあります。外壁は、プレキャストパネル、コンクリートブロック、レンガ、石積み、またはその他の不燃性材料で構成できます。これらの建物の多くの内部要素は可燃性です。これらの要素には、天井、フレーム、床が含まれます。 

これらの建物には、チルトスラブまたはチルトアップ構造を使用できます。この方法では、コンクリートを壁型枠に流し込み、所定の位置に収まるように傾けて建物の壁を形成します。この方法は、現場でコンクリートを流し込み、所定の位置に持ち上げるプレキャストコンクリートとは異なります。 

タイプ lll の建物には追加の違いがあります。 

  • グループ A の構造物は壁に 2 時間の防火機能があり、建物の残りの部分は 1 時間の防火機能を備えています。 
  • グループ B 構造も外壁から 2 時間保護されますが、建物の残りの部分は抵抗がほとんどないため、炎が急速に広がる可能性があります。 

このタイプの建物には、水平方向の空隙スペースや屋根裏部屋がつながっていることが多く、防火板を設置しない限り炎が広がる可能性があります。屋根システムは、建物の換気方法を決定します。この建設タイプの欠点の 1 つは、屋根システムがすぐに燃える可能性があり、防火根太が消防士に脅威を与える可能性があることです。 

火災時の主な目的は、炎を外壁内に封じ込めて、火災が近くの構造物に広がるのを防ぐことです。消防士は、建物が新しいか古いかを判断して、換気の決定を確立することで、これらの構造物にアプローチできます。これらの構造物では垂直換気を達成することが可能です。材料の組み合わせにより、床が倒れた場合でもこれらの構造物は立ったままになります。このタイプの構造は、新しい建物と古い建物で見つけることができます。 

このタイプを利用すると、より多くの建設オプションが見つかるかもしれませんが、タイプ l またはタイプ ll の建物よりも防火性が劣ります。人々は、高品質の換気システムや天井のスプリンクラーを設置することで、この問題に対処することがよくあります。これらのシステムは火災警報システムに接続し、炎の延焼を遅らせるのに役立ちます。この建築タイプは集合住宅建築でより一般的になってきており、人々はしばしば難燃性処理された木材を建築に選択します。 

タイプ lll 建物の例には次のようなものがあります。

  • 一戸建て住宅
  • 学校
  • 平屋建て事業
  • 小規模商業施設

4. タイプ lV — 重い木材または大量の木材

タイプ lV の建物は、古い建物でより一般的です。

タイプ lV の建物は、古い建物でより一般的です。このタイプは、多くの場合、建設を完了するために大きな木材を使用します。消防士は通常、これらの構造物は木製の壁や、古い工場、納屋、教会で見られるタイプの屋根スパンを特徴としているため、すぐに識別できます。堅牢な構造は、木材を接続する金属ボルトとプレートを備えています。これらの建物は可燃性材料に依存していますが、木材のサイズがあるため、火災でもうまくいくことがよくあります。 

このタイプは通常、構造に集成材または無垢材を使用し、すべての木製部材が必要な寸法要件を満たしています。このタイプの建物には、梁、アーチ、桁、柱などの支持要素が備わっていることがよくあります。これらの要素は通常、耐久性のある構造を促進するために少なくとも 8 インチの厚さです。さらに、屋根と床には通常、少なくとも 6 インチの厚さの板が敷かれています。これらの建物には可燃性の壁が存在する可能性があります。 

この建設タイプの強みには、耐力壁と排水システムが含まれます。耐力壁は不燃性であることが多く、排水システムにより、水が建物の外に流れ出す可能性があるため、重量の増加による倒壊の危険を冒すことなく、対応者が構造物に水をまくことができます。 

この構造タイプの欠点は、ジョイントが破損する可能性があることです。高温では金属接合部が破損する可能性があり、商品、機械、石油のある古い工場など、一部の場所では火災の激しさが増す可能性があります。さらに、これらの建物は多くの場合、倒壊することなく火災に耐えることができますが、他の要因により構造物の完全性が損なわれる可能性があります。たとえば、天候による損傷やシロアリは建物に構造的損傷を引き起こし、火災時に建物が倒壊する可能性があります。 

これらの建物は、可燃性物質の量が多いため、火災が発生した場合にかなりの量の水を必要とします。これらの構造物は非常に耐久性があり、崩壊を制限するため、多くの場合うまく機能することに注意してください。これは、防火性が強化された木造建物をお探しの場合、タイプ lV が優れた選択肢であることを意味します。ただし、これらの建物はタイプ V の建物に比べて完成に費用がかかります。 

これらの構造物は簡単に識別できるため、消防士は迅速に対応できます。重い木材の耐久性が向上したため、人々は建物から脱出する時間が長くなり、緊急時に対応者が出入りできるようになります。消防士は炎を消すために大量の水に頼ることになる。さらに、スプリンクラー システムは燃焼時間が長いため、これらの火災の消火に役立ちます。 

タイプ lV 構造の例には次のようなものがあります。

  • 古い教会
  • 老朽化した工場
  • 古い納屋

5. タイプ V — 木枠

木造構造は、可燃性材料を使用するため、このタイプに分類されます。

木造構造は、可燃性材料を使用するため、このタイプに分類されます。このカテゴリでは、コード承認済みの任意の品目を使用して構造を作成できます。このタイプは、耐火性等級を持つ材料を必要としません。これは、これらの建物が最も可燃性であり、深刻な火災被害を受ける可能性が最も高いことを意味します。 

近代的な住宅や平屋建ての施設の多くはタイプV建築です。この建物タイプは、タイプlVの建物の重い木材ではなく、製造された木材または軽量の木材を使用しています。この材料は多くの場合、安価で、構造的に健全で効率的ですが、耐火性があまりないため、これらの建物は数分以内に崩壊する可能性があります。 

多くの場合、このタイプは壁、フレーム、屋根、床を木で作ります。これらの作品は、部分的または全部が木で作られている場合があります。木材を使用しているため、これらの建物には耐火性がなく、大きく発火する可能性があります。ただし、軽量の木造構造により、これらの構造は、このリストにある他の構造よりも安価な代替品になります。新しい建築材料は建設業界で増加傾向にあり 、その多くは構造を強化するための追加の貴重な特性を備えています。 

これらの建物には通常、建物の崩壊を防ぐための構造的なサポートがあります。内部プラットフォームは、火災が垂直に広がるのを防ぐことができます。さらに、乾式壁は一部の構造要素を一時的に保護できますが、この構造で知られている他の材料は火災を助長する可能性があります。これらの建物は耐火性が 1 時間以内のため、可能な限り不燃性材料を使用することで安全性を高めることができます。 

消防士は通常、換気の良い木製フレームにより、このタイプの建物を効率的に換気できます。ただし、木造屋根はフラッシュオーバーや崩壊の可能性を高めます。さらに、換気は消防士を助けることができますが、建物全体に火がより速く広がるのにも役立ちます。さらに、これらの建物は露出した木材が耐火性を備えていないため、対応者にとって困難になる可能性があります。これらの問題の一部を防ぐために、主要な構造要素に大きな木材コンポーネントを選択して、構造を補強し、崩壊のリスクを最小限に抑えることができます。 

これらの建物は、リストにある他の建物よりも常に小さいです。プロジェクトではスプリンクラー システムの使用は必要ないかもしれませんが、安全性を高めるためにスプリンクラー システムを実装する必要があります。
 

タイプ V の建物の例は次のとおりです。

タイプ V の建物の例は次のとおりです。

  • 現代の家
  • 小規模オフィスビル
  • 一戸建てユニット
  • レストラン
  • 小さな劇場
必要な建物の構造タイプの決定

現地の法律や建築基準法には、選択できる建設タイプに関する規制が設けられていることがよくあります。集合スペースの建物には、集合住宅や公共ショッピング施設とは異なる要件があります。常に地域のコードを評価して、利用する必要がある建設タイプを決定してください。
 

構造物に不燃性材料と可燃性材料が含まれる場合は、構造物を分離して、両方が同じ建物内に存在できるようにすることを検討してください。

構造物に不燃性材料と可燃性材料が含まれる場合は、構造物を分離して、両方が同じ建物内に存在できるようにすることを検討してください。ファイアウォールを作成して、2 つの火災エリアを作成できます。一部のショッピングセンターや同様の環境では、このデザインが利用されています。たとえば、食料品店では定格のない鋼材が必要な場合がありますが、隣接する小売店では異なる要件があります。潜在的な損傷を軽減するために、2 つの間にコンクリート ブロックを使用してファイアウォールを構築できます。 

一部の構造物では、特定の建物構造タイプが必要になることに注意してください。たとえば、マルチレベル病院では、その施設にタイプ 1 グループ A の設計が必要になります。これらのプロジェクトは、建設タイプがプロジェクトにとって重要であるかどうかを強調します。さらに、選択したタイプで建設期限 に間に合うように してください。 

プロジェクトに最適なタイプを示すためのもう 1 つの考慮事項は、コストです。独立したプロジェクトに取り組んでいる場合でも、独自のクライアントがいる場合でも、プロジェクト全体の合計を考慮する必要があります。多くの場合、耐火性が高い建物にはより多くの料金を支払うことが期待できます。これは、一部の建設タイプが一部のプロジェクトに適さない可能性があることを意味します。ただし、これは、多額の予算で小規模なプロジェクトに取り組んでいる場合は、より耐性のある建設タイプを選択できる場合も意味します。 

最終的には、建物の目的、建築基準法、一般的な環境要因、地域の基準法、プロジェクトの予算を理解することで、どの建物タイプが自分に適しているかが決まります。
 

Cat Rentals℠ で建設機械を探す
Cat Rentalsで建設機械を探す

プロジェクトを成功させるには、さまざまな建物の構造タイプを理解することが不可欠です。各タイプに関する知識は、何を達成できるか、および構造が要件に必要な安全性と耐火性を提供するかどうかについての深い洞察を提供します。ただし、知識は仕事の一部にすぎません。また、プロジェクトを成功させるには、信頼性の高い高品質の機器も必要です。 

Cat Rentalsは、公益事業、造園、一般土木、住宅または商業ビル、道路建設、工業生産など、業界を問わず必要な 機器を取り揃えています。私たちと一緒に、あなたは仕事を正しく成し遂げるために必要なものを見つけることができます。当社は、建設機械、コンクリートのこぎり、およびその間のあらゆるアイテムを提供し、お客様の仕事に必要なすべてのものを包括的にカタログ化します。 

当社の安全で信頼性の高い製品は 、最新のテクノロジー を活用しているため、すべての購入に自信を持っていただけます。また、オペレーターのトレーニング、専門家のアドバイス、オンサイトサポートも提供しているため、プロジェクトを最初から最後まで成功裏に進めるために必要なリソースをいつでも見つけることができます。 

あなたが探しているものが何であれ、あなたは私たちと一緒にそれを見つけることができます。当社は、最も尊敬されているメーカーの 1 つから、何千もの作業ツール アタッチメントと機械を提供しています。当社の豊富な在庫には、安全性、信頼性、品質で定評のある70社以上の大手提携企業の製品が含まれています。これほど豊富な品揃えは他では見つかりません。 当社の機器 を参照して、次の仕事に適した製品を見つけてください。必要なことは何でもやってくれる人から必要なものは何でも借りてください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定