工事期限に間に合うようにするためのヒント
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

建設期限を守ることは、ビジネスの肯定的な評判を維持するために不可欠です。建設プロジェクトでは遅延が発生する可能性があり、ますます複雑になり、熟練した専門労働者が必要になります。その結果、迫り来る締め切りに間に合わせなければならないというプレッシャーが大きく感じるかもしれません。 

以下に、より多くの建設期限を守り、延長リクエストを最小限に抑え、評判を向上させ、利益に影響を与える可能性のあるペナルティを回避する方法に関するヒントをいくつか集めました。遅延の潜在的な原因を考慮し、合理的に守ることができるスケジュールを作成する方法については、以下をお読みください。

セクションにジャンプします。

建設プロジェクトをスケジュールどおりに進めるためのヒント

スケジュールの超過は建設業界では比較的一般的であり、克服するには慎重な意思決定が必要です。以下のヒントを活用すれば、建設プロジェクトをスケジュールどおりに進めることができます。

1. 専門デザイナーと協力する

建設プロジェクトの準備段階は、残りのスケジュールに大きな影響を与える可能性があります。専門のデザイナーと協力することで、プロジェクトに必要なすべての詳細をデザインに確実に含めることができます。 

すべての基準を満たし、必要な仕様を含む設計は、 コスト超過や遅延を回避するのに役立ちます。プロジェクトに使用する計画は詳細かつ正確である必要があるため、専門家と協力することが不可欠です。 

2. 作業範囲を正確に見積もる

建設プロジェクトを正確に完了するには、スケジュールを見積もることが重要です。仕様書と建設図、その他の関連するプロジェクト文書を注意深く確認して、作業の範囲を理解してください。 

ジョブを段階に分割し、下請け業者とどのようにやり取りするかを考慮して、すべてのタスクに十分なリソースと時間を割り当てていることを確認します。プロジェクトをスムーズに完了できるように、行う作業の範囲を定義する契約書を作成できます。 

最適なパフォーマンスを確保するために、現場の現場図を作成します。現場のトレーラー、機器保管場所、資材敷設エリア、アクセスポイント、休憩エリアなど、さまざまなエリアや機器をステージングする場所を決定します。資材サプライヤーや建築プロジェクトメーカーと連携して、必要な量の建築資材を確実に受け取ることができます。 

3. 詳細なタイムラインを作成する

全体的なタイムライン内でサブ締め切りを作成すると、建設プロジェクトがいつ完了するかをより効果的に特定し、順調に進むことができます。プロジェクトを複数の小さな部分と期限に分割します。これらの小さな目標により、全体を通してペースを調整し、締め切りが近づいたときに急ぐことを避けることができます。

スケジューリングを成功させるには、さまざまなアクティビティやタスクの開始日と終了日を見積もることが含まれます。予定された期限までにタスクを完了するために必要な労働力、リソース、設備を確保するために、タスクを完了する必要がある金額を決定します。どのジョブを順番に実行する必要があるか、どのジョブを同時に完了して時間を最大限に活用できるかを検討してください。

4. 遅延とブロッカーを軽減する

建設の遅延は、何かが計画通りに進まない場合に発生します

遅延と障害は、建設プロジェクトを予定どおりに完了するための 2 つの主要なタイプの障害です。建設業の経営者または請負業者として、それぞれを見つける方法と対処方法を知る必要があります。 

  • 遅延: 建設の遅れは、 何かが計画通りに進まない場合に発生します。たとえば、作業に予想よりも時間がかかる場合や、天候によってタスクを完了できない場合に遅延が発生する可能性があります。このような遅延が発生すると、スケジュールの変更が必要になる場合があります。
  • ブロッカー: ブロッカーは、他のタスクに進む前に完了する必要があるタスクです。たとえば、石工がレンガを敷く前に基礎を注ぐ必要があります。 

遅延を避けるために、スケジュールを慎重に計画してください。プロジェクトの開始時に障害を特定し、後で障害にならないようにします。

5. 熟練労働者の採用と維持

乗組員の熟練労働者の数は、建設プロジェクトのスケジュール要件を満たすことができるかどうかを判断する際に考慮されます。熟練労働者が少ない場合は、臨時労働者を雇うか、現在の乗組員により多くの仕事を求める必要があるかもしれません。どちらを選択するかは、プロジェクトに対してより高い入札を行い、求人の総数を減らす可能性があります。 

人手不足の問題を克服するための一時的な解決策ではなく、新しい労働者を長期的に採用して維持することをお勧めします。生産性と全体的な士気を確保するために、適切なスキルと態度を備えた労働者が必要です。必要なスキルを持つ労働者を引き付けるには、次の方法を検討してください。

  • あなたのビジネスを競合他社と差別化する方法を採用してください。
  • 労働者に実行可能なキャリアパスを提供します。
  • 競争力のある給与と福利厚生を提供します。 

6. 関係者全員との明確なコミュニケーションを確立する

建設プロジェクトを予定どおりに完了するには、明確なコミュニケーションが不可欠です。建設プロジェクトに関わるすべての関係者と明確なコミュニケーションを確立して、観察結果を迅速に共有し、懸念事項をできるだけ早く解決できるようにします。従業員に定期的なコミュニケーションを奨励します。下位レベルのスーパーバイザーは小規模な問題に対処でき、チェーンの上位のスーパーバイザーは差し迫った問題に対処できます。 

スケジュールに支障が生じた場合でも、関係者全員と連絡を取り、それに応じて調整を行うことで、期限に間に合うことができる場合があります。下請け業者と迅速に連絡を取ることで、新たな問題をすぐに軽減できます。プロジェクトの進捗状況に関する情報をどのように共有するか、およびこのコミュニケーションをどのくらいの頻度で行うかを決定します。 

7. 請負業者を早めにスケジュールする

請負業者、建築家、デザイナーは待ち時間が長いことが多いため、できるだけ早く最初のミーティングを設定することが重要です。彼らのスケジュールに合わせるのに必要な時間と、材料を入手するのにどれくらいの時間がかかるかを考慮してください。 

プロジェクトに必要な請負業者を事前に決定し、早期に見積もりを依頼します。このニーズに早い段階で対処することで、プロジェクトを開始する前に請負業者を確実に固定することができます。 

8. プロセス全体でのコラボレーション

コラボレーションには、全員が個々のタスクを時間通りに完了するだけではありません。下請け業者、建設業者、建築家、HVAC 専門家など、関係者全員とうまく協力するには、敬意と信頼に基づいて各利害関係者との関係を構築し、協力してプロジェクトを完了する必要があります。スケジュールを守るには、努力を調整する能力が非常に重要です。

9. 管理方法の改善

プロジェクトを効果的に管理することで、お金、時間、リソースを節約できます

選択する管理方法は、プロジェクトがスケジュールどおりに進むかどうかに影響する可能性があります。建設マネージャーは、プロジェクトの責任と役割を割り当て、材料と労働力を現場に調整して、チームが時間通りに作業を完了できるようにします。プロジェクト計画の複数の側面をやりくりしながら、遅延を最小限に抑え、進捗を遅らせる可能性のある障害を取り除く必要がある場合があります。同時に、作業員が適切なタイミングで現場にいて、機器や消耗品が適切に保管されていることを確認する必要があります。 

プロジェクトを効果的に管理すると、お金、時間、リソースを節約できます。 成功する管理方法 を選択することで、すべてのスケジュールが連携し、従業員が必要なときに必要なツールを手に入れることができます。 

10. 必要な道具と材料を集める

材料や工具を途中で注文するのではなく、建設プロジェクトに必要なものを早めに注文することをお勧めします。前のプロジェクトを完了する前に、ツールや材料を注文することもできます。納期は、特に 労働力不足 やサプライチェーンの問題が続いているため、大きく異なる可能性があります。 

配達の遅れのために締め切りに間に合わないよりも、必要なものがすべて手元に置いておく方が望ましいです。このプロジェクトに必要以上の材料が手に入った場合は、将来の使用のために保管しておくことができます。サプライヤーと緊密に連携して、必要な材料が必要なときに確実に入手できるようにします。

11. 安全の推進

現場では、締め切りが迫っている場合でも、常に安全を最優先する必要があります。これらの方法は、安全基準と連携して、期限を守り、将来のプロジェクトのタイムラインをより正確に予測できる、安定した予測可能なワークフローを開発する必要があります。

12. 緊急時対応計画を作成する

建設プロジェクトは、制御できないさまざまな理由で予定より遅れる可能性があります。ただし、スケジュールに支障をきたす可能性のあるリスクを特定し、発生した場合に対処するための緊急時対応計画を準備することはできます。 

緊急時対応計画は、問題が拡大する前に問題を軽減し、解決するのに役立ちます。たとえば、天候の遅延により 1 日以上の仕事が失われる可能性があります。機器や労力を追加する計画を立てておくと、プロジェクトをできるだけ早く軌道に戻すことができます。 

プロジェクト チームと協力して、スケジュールの遅延の可能性を特定し、緊急時対応計画を策定します。これらの状況のいずれかに直面した場合、あなたはそれらに備えることができます。建設の遅延は、多くの場合、1 つの大きな問題ではなく、複数の小さな問題が原因であることに注意してください。スケジュールを監視し、毎日の進捗レポートを分析し、リスクを管理して順調に進めます。

13. 可能な限りアウトソーシングする

アウトソーシングにより時間を節約し、プロジェクト完了の期限を確実に守ることができます。たとえば、簿記、資金調達、許可の取得など、 労働以外のタスクをアウトソーシングしたい場合があります。これらのタスクをアウトソーシングすると、時間を節約し、プロジェクトの労務関連の作業に集中できます。 

また、資材の配送など、建設プロジェクトのさまざまな側面をアウトソーシングすることもできます。アウトソーシングにより、より制御された配送プロセスの恩恵を受け、リアルタイムの GPS 追跡と配送に関する通知を得ることができます。

14. 進捗状況を監視して文書化する

レポートを使用すると、まだスケジュールどおりかどうかを判断し、遅延の可能性を示す可能性のある兆候を特定しやすくなります

詳細な日次レポートを使用して、建設プロジェクトの進捗状況を追跡します。これらのレポートを使用すると、まだスケジュールどおりであるかどうかを判断し、遅延の可能性を示す可能性のある兆候を特定しやすくなります。実際の進捗状況とタスクを完了するための予測タイムラインを比較して、特定のアクティビティに予想よりも時間がかかったか、それとも短かったかを確認します。不一致がある場合は、原因を特定し、過去の同様のプロジェクトと進捗状況を比較して、将来のプロジェクトのスケジュールを改善してください。

進むにつれてスケジュールを変更する必要がある場合があります。その場合は、進捗ドキュメントを使用して、関連するタスクのタイムラインを見積もります。調整が下請け業者の作業に影響を与える場合は、下請け業者に最新情報を提供し続けることを忘れないでください。

15. 追跡ソフトウェアと最新テクノロジーを使用する

追跡ソフトウェアを使用すると、建設プロジェクトのスケジュールを守りやすくなります。組織が改善されたことで、建設作業の時間を節約し、収益の成長を向上させることができます。このソフトウェアを使用すると、プロジェクトの進捗状況をリアルタイムで確認できるため、過剰なスケジュールや遅延に迅速に対処することができます。一部のソフトウェア オプションでは、どこからでもソフトウェアにアクセスできるように、モバイル アプリも提供されている場合もあります。ソフトウェアを使用するときは、従業員のスケジュールを念頭に置いて、締め切りに間に合うようにしてください。 

このソフトウェアを使用すると、次のことが可能になります。

  • コストと予算を監視します。
  • 勤務シフトを簡単にスケジュールできます。
  • プロジェクトのパフォーマンスを確認します。
  • 潜在的な問題を迅速に特定します。
  • タスクを個人に簡単に割り当てます。
  • リアルタイムの従業員の生産性を観察します。
  • 在庫と資材の配送を監視します。
  • プロジェクトのドキュメントと情報を同じ場所に保管します。
  • どこからでもプロジェクトに関わるすべての人にアクセスを提供します。

また、計画段階で 建設コスト見積もりソフトウェア を使用して、建設プロジェクトの全体的なコストを決定することもできます。 

さらに、建設現場ではドローンやウェアラブルなどの テクノロジーを活用 できます。ウェアラブルは従業員を追跡し、事故や怪我が発生した場合に警告することができます。ドローンは上空から現場を調査できるため、作業員を危険にさらすことを避けることができます。

16. 紛争解決仲裁人と協力する

紛争が発生し、期限に間に合わなくなる可能性があります。このような場合、紛争解決仲裁人を法廷に持ち込むのではなく、 紛争解決仲裁人 を利用すると、事態をより迅速に解決できます。スケジュールが遅れる可能性のある紛争に巻き込まれた場合は、予定通りにプロジェクトを完了できるように仲裁人と協力することを検討することをお勧めします。

17. レンタル機器を選ぶ

レンタル機器は、締め切りに間に合うようにするための便利なオプションです。 レンタルと購入のどちらが良い かの選択は、次のようなさまざまな要因によって異なります。 

  • 前払いで使える金額。
  • 機器の必要期間。
  • 収納スペースがあるかどうか。
  • 複数のサイトを同時に定期的に運用しているかどうか。 

Cat Rentals℠ の レンタル機器の利点 には次のようなものがあります。

  • キャッシュフローの改善
  • 修理費用の不足
  • 廃棄コストの削減
  • 需要をサポートする柔軟性
  • 最新のテクノロジーへのアクセス
  • プロジェクトコストの管理の強化

レンタル機器は、 ビジネスを成長させ 、建設期限を守るのに役立ちます。

Cat Rentalsでより多くの建設期限を守りましょう
Cat Rentals℠でより多くの工事期限を守ろう

Cat Rentals では、工事期限を守るために必要な機器を提供できます。当社は各製品を徹底的にチェックし、細心の注意を払ってメンテナンスし、最新のテクノロジーを装備して業務の生産性を維持します。当社の訓練を受けた専門家が、建設プロジェクトに適したソリューションに関するガイダンスが必要な場合、機器の選択とトラブルシューティングをいつでもお手伝いします。

全国に 1,300 以上の拠点 があり、必要なことは何でもしてくれる人から必要なものを簡単に借りることができます。当社は、70 を超える主要な機器ブランドで 建設業界のいくつかの分野に サービスを提供しています。 機器や工具のレンタルをご覧 いただくか、今すぐ Cat Rentals で 簡単な見積もりをリクエスト してください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定