リフトとラダー
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

リフトとはしごのどちらが良いですか?建設や公益事業の用途に取り組む前に、この質問を考慮する必要があります。プロジェクトの要求により、オペレーターは 高い場所に到達する必要がある場合があり、安全かつ効率的に作業できる機器を選択することが重要です。

はしごは手の届きにくい用途には優れたツールですが、最新のテクノロジーにより、リフトのレンタルはほぼすべての状況で有利になります。需要の高いプロジェクトに取り組む場合、多用途性と頑丈なデザインが不可欠であるため、リフトやはしごを決定する前に、これらのリフトの利点を考慮してください。

より大きな容量

多くの 高所作業機 は、はしごよりも大きな荷物を保持できるように設計されています。たとえば、最も強力なはしごの中には 300 ポンドから 350 ポンドを処理できるものもありますが、さまざまなリフトでは最大 2,000 ポンドの作業員や機器を運ぶことができます。この容量レベルの向上 により、高所作業機は大規模な用途においてより安全 かつ効果的になります。また、頑丈になる傾向があるため、労働者は新しい仕事に取り組むときに安心感を得ることができます。

ダイバーシティ

リフトのもう一つの利点は、さまざまなタイプが利用できることです。取り組んでいるプロジェクトに応じて、ニーズに合った高 所作業車の種類を選択できます 。

最も一般的なオプションには、 シザーリフト や ブームリフトなどがあります。 シザーリフト は、窓や建物のメンテナンスを行うために作業員をまっすぐ持ち上げるのに最適ですが、ブームリフトは狭いスペースに到達するための より安全で簡単な方法を提供します 。 垂直人員リフトは 、特定の垂直用途にも効果的です。

モビリティ

はしごはかさばって不器用な場合があり、作業現場での移動や輸送が困難になります。一方、リフトは機動性が優れている傾向があります。リフトをある場所から別の場所に移動する必要がある場合は、オペレーターの安全を維持しながら、平らな面を横切って簡単に操作できます。

一部のリフトは、平坦でない地形でも動作するように作られているため、屋外の現場で有利になります。

セキュリティ機能

従来のはしごは不安定になる傾向があり、事故が発生した場合のセーフティネットを提供しません。今日の人員用リフトのほとんどには、オペレーターをあらゆるリスクから保護するためのハイエンドの安全機能が装備されています。

適切な安全装置と機構があれば、作業者は怪我のリスクを高めることなく、ほぼすべての高さで作業できます。一般的な機能やアイテムには、安全ハーネス、アラーム、速度制御、安全手すりなどがあります。

コストの削減

安全上のリスクは負債であり、長期的には高額になる傾向があります。高所作業機技術に投資することで、従業員と財務を同時に保護できます。現場で事故が発生するのを待つのではなく、事故を防ぐのに役立つ信頼できる機器をレンタルできます。この追加のセキュリティレベルは、予算にも大きな利点をもたらす可能性があります。

Cat Rentals℠から空中リフトをレンタルする

高所作業機は、高いスペースや狭いスペースで作業する専門家にとって優れた選択肢です。Cat Rentals℠では、短期および長期のプロジェクトのニーズを満たすことができるよう、トップブランドのリフトレンタルを厳選しています。お気軽に お見積り を依頼するか、 レンタル在庫 をチェックして詳細をご覧ください。ご不明な点がございましたら、1-800-RENT-CAT までご連絡ください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定