プロジェクトに適したサイズのレンタル油圧ショベルの選択
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

掘削機は非常に多用途であるため、多くの建設現場で定番の機械です。植樹などの小さな作業から大規模な解体や溝掘りまで、掘削機は作業を効率的に完了するのに役立ちます。  掘削機の用途は多様ですが、これらの機械には複数のサイズがあることは理にかなっています。 

最小の掘削機は精密な掘削作業に十分な大きさですが、最大の掘削機は大量の土や資材を迅速に移動できる大規模な産業用主力機です。 必要な掘削機がこれら 2 つの極端な中間にある場合、適切なサイズの機械を選択する方法を疑問に思うかもしれません。その質問に答えるには、利用可能なさまざまなサイズ オプションと、自分に合ったサイズを選択する際の要素を理解する必要があります。

セクションにジャンプします。

掘削機のサイズ仕様

さまざまなサイズの掘削機を見る前に、サイズが何を意味するのかを正確に検討すると役立ちます。掘削機のサイズを比較すると、これらの機械の次のようないくつかの側面に対処できる可能性があります。

  • 重量: サイズが表示される主な方法は、重量または運転質量です。掘削機の運転質量は、掘削機に燃料が充填され、ドライバーが乗っているときの掘削機の総重量です。動作重量は、小型の掘削機モデルから大型の掘削機モデルまで大きく異なります。これは、輸送、地形に対するマシンの影響、およびモデルの能力に影響を与える可能性があるため、注意すべき重要な仕様です。
  • 寸法: サイズを理解する別の方法は、機器の寸法測定、つまり、長さ、幅、高さでどれだけの物理的スペースを占めるかです。これは、掘削機が保管、輸送、または現場に快適に収まるかどうかを判断する上で重要な要素です。
  • テールスイング: 掘削機が占めるスペースに影響を与える可能性のあるもう 1 つの機能は、テールスイング設計です。従来の テールスイングを備えた 掘削機では、家は回転するにつれてトラックを超えて伸びます。テールスイングを縮小またはゼロにしたモデルでは、ハウスは線路を超えて伸びないか、ほんの少ししか伸びないため、狭いスペースに適しています。 

アタッチメント構成などの他の要因も、掘削機のサイズと容量に影響を与える可能性があります。アプリケーションに適した掘削機とアクセサリを選択するには、これらすべての要素を考慮することが重要です。 

掘削機にはどのようなサイズがありますか?

各掘削機モデルには独自の仕様がありますが、掘削機モデルは、ミニ、小、中、大の 4 つの一般的なサイズ カテゴリ に分類できます。各サイズクラスには、独自の機能と利点があります。

1. ミニショベル

ミニショベル は、市場で最も小さなオプションです。2016 年 、ミニショベルが掘削機市場の最も重要なセグメントとして浮上 しました。 非常に小さなミニの中には、出入り口に収まるものもあります。Cat® ミニ油圧ショベルの 重量は1トンから10トンです 。重機市場 で最も人気のあるミニショベルのいくつかは、重量 が 3 トンから 4 トンの範囲です。 

ミニショベルは、 現場を移動するためにコンパクトで軽量なものが必要な場合に最適です 。もちろん、ミニショベルは大型モデルに比べて容量や性能が限られているため、すべての作業をこなせるわけではありません。 

大型の掘削機を必要としない作業の場合は、軽量のミニショベルの方が好ましい場合があります。これは、輸送が容易で、燃費が向上し、地形に対してより穏やかになり、 痕跡が目立たないことを意味します。ミニショベルは狭いスペースを移動するのにも適しており、住宅地や都市部の現場にとって貴重な機械となっています。さらに、ミニショベルは、そのままにしておく必要があるユーティリティラインやパイプが近くにある場合の掘削の精度が向上します。

ミニショベルが使用される作業には次のようなものがあります。

  • 屋内の仕事
  • 下水道の修理
  • 小規模なデモプロジェクト
  • 除雪
  • 造園
  • ホットタブ、プール、池の設置
  • マテリアルハンドリング
  • 切り株の除去
  • 地下掘削

2. 小型掘削機

小型掘削機はコンパクト掘削機とも呼ばれ、標準的な掘削機と比べるとまだ小型ですが、ミニ掘削機よりも大きいです。小型カテゴリの大きい方のショベル モデルは、ミディ ショベルと呼ばれる場合があります。 

サイズクラスに関しては、すべてのメーカーに独自の指定があります。Caterpillarが小型油圧ショベルと見なすのは、重量が32トン未満の 油圧ショベルです。ミニよりもこの掘削機のサイズを好む人もいますが、それはもう少し多くのパワーと容量を提供しながら同じ利点を提供するためです。 

主な違いの 1 つは、ミニ掘削機と小型掘削機のエンジン馬力の量です。最小のミニショベルは住宅用乗用芝刈り機と同程度の馬力を提供しますが、小型の Cat ショベル モデルの場合、小型ショベルは最大 130 馬力の範囲になります。掘削機が提供する馬力の量は、掘削機の移動速度、埋め戻し速度、掘削速度に直接影響します。小型掘削機は、ミニモデルよりも広い到達距離を提供することもできます。

小型掘削機は、造園やプールの設置など、ミニショベルと同じ作業に適していますが、より多くのパワー、リーチ、バケット容量が必要な作業には適しています。

3. 中型 掘削機

一部の掘削機は、標準、中型、または中型の主要なカテゴリに分類されます。これらは、市場で最も用途の広い掘削機モデルの一部です。現場でも非常に機動性がありながら、より強力なパワー、リーチ、掘削の深さを提供し、より幅広い用途に対応できます。また、多くの作業工具アタッチメントに必要な油圧装置も備えており、汎用性が高まります。

Cat 中型油圧ショベルのモデルは、運転質量が22トン弱から約38トンまで さまざまです。この大型化は、中型掘削機が大規模な現場に最適であることを意味します。ただし、一部の標準モデルでは、設置面積が比較的小さく、テールスイングが低い、またはゼロになるオプションも提供されています。 

重量が重いということは、これらの掘削機が柔らかい土壌や完成した現場で使用される場合、地形を少し引き裂く可能性があることを意味します。標準カテゴリの重い側では、掘削機は保管や輸送がより困難になる可能性があるため、一部の建設会社は小型の中型掘削機を好む場合があります。

小型掘削機やコンパクト掘削機は小規模なプロジェクトで人気がありますが、建設業界では中型掘削機がより人気があります。特に使用できるすべてのアタッチメントを考慮すると、標準ショベルは次のような幅広い過酷な用途にとって非常に貴重なツールです。

  • ユーティリティ工事
  • トレンチ掘削
  • 解体
  • 破片除去
  • 道路・橋梁工事
  • 建築工事

4. 大型掘削機

最大の掘削機の重量 は 90 トンを超えることがあります。これらの産業用主力製品は小型モデルほど機敏ではありませんが、機動性に欠けている点を頑丈なパフォーマンスで補います。Cat大型油圧ショベルは 、パワー、スピード、燃料効率を実現します。

大型掘削機には潜在的な欠点がないわけではありません。そのサイズと重量は、大型掘削機の輸送には特大のトレーラーまたはトラックが必要であることを意味します。これらの掘削機は地面へのダメージも大きくなるため、完成した現場では稼働しません。サイズが大きいため、都市部や住宅地でも見かけません。大型の掘削機は、バランスを保つためにより多くのカウンターウェイトを必要とするため、テールスイングが大きくなる傾向があり、タイトな操縦性には適していません。

大規模な掘削プロジェクトに役立つものが必要な場合は、より大きな機械に伴う複雑さはそれだけの価値があります。大型掘削機は、産業または商業用途に最適です。これらの巨大な機械が取り組むことができる困難な仕事の例は次のとおりです。

  • 大規模な解体
  • トラック積み込み
  • 商業建設プロジェクト
  • 商業ビルの基礎掘削
  • 大規模土木
  • 鉱山掘り
  • パイプラインの設置
どのサイズの掘削機が必要ですか?

掘削機のサイズ比較の重要な部分は、独自の掘削のニーズとパラメータを理解することです。特定の作業に適した掘削機をレンタルするために考慮すべき重要な要素がいくつかあります。情報に基づいた決定を下せるように、これらの各要素を見てみましょう。各サイズ カテゴリ内には、選択できるモデルが複数ある可能性が高いため、理想的なマシンをさらに特定できることに注意してください。

1. 現場の制約

まず、特に地形やスペースの制約に関して、作業する現場を考慮する必要があります。これらの要素を知ることは、掘削機に必要なサイズと繊細さのレベルを判断するのに役立ちます。歩道や駐車場などの柔らかい地形や仕上げられた表面で作業する場合は、損傷を与えない軽量の掘削機モデルを選択する必要があります。 

また、現場が小さい場合や、樹木や近くの建物など、避ける必要がある障害物や危険がある場合は、より小さなモデルから選択する必要があります。これらの障害物を回避するには、十分な機動性とテールスイングが低いかまったくない掘削機が必要です。避ける必要がある地下パイプやユーティリティラインがある場合は、より精度の高い小さなバケツが最適です。

コンパクトさ、優しさ、操作性が主な関心事ではない、より広く、よりオープンなエリアで作業を行う場合は、作業により適した大型モデルから自由に選択できます。大型の掘削機を使用すると、広い現場をより迅速に移動し、大規模な作業をより効率的に処理できるようになります。

2. 保管および輸送要件

考慮すべきその他の要素は、サイズごとに異なる保管および輸送要件です。保管スペースがあまりない場合、または現場から現場へ移動できる簡単に移動できる機械が必要な場合は、ミニショベルやコンパクトショベルを検討する必要があります。 

輸送が最も簡単な掘削機は、クラス 1 またはクラス 2 のトラックで 運ぶのに十分な小型の掘削機です。多くの州では、ドライバーはこれらのトラックを運転するのに商用運転免許証 (CDL) さえ必要ありません。大型の掘削機の運搬は、通常、大型の平台トレーラーと特大の荷物の配置を必要とする、より複雑なプロセスです。

保管スペースに関しては、最小のミニショベルは幅約 2 1/2 フィート、高さ約 5 フィート しか占有 しないため、これらの機械は物置やその他の小さな保管施設に収まるものになります。まったく対照的に、最大の掘削機には、高さ 12 フィートを超える天井またはカバー を備えた大きな保管スペースが必要です。

小型の掘削機は保管や輸送が明らかに簡単ですが、だからといって常に最良の選択であるとは限りません。プロジェクトでより多くの電力と容量が必要な場合は、大型の掘削機がより良い選択であるか、場合によっては必要になります。また、機器を短期的にレンタルする場合、保管と輸送の懸念ははるかに重要ではないことも注目に値します。 

3. 必要な機能

最も重要な考慮事項の 1 つは、掘削機が作業中に処理する必要があるタスクです。掘削機は、掘削、積み込み、吊り上げ、その他の作業に関して何ができる必要がありますか?掘削機を比較するときは、モデルごとに異なる次の仕様を考慮してください。

  • 掘削深さ: 掘削時に掘削機をどのくらい深く掘る必要がありますか? 掘削深さは、掘削機のモデルを見るときに簡単に確認できる重要な仕様です。掘削深さは一般に掘削機のサイズに関係しており、小型の掘削機は造園やその他の軽量用途に小さな穴を掘るのに十分であり、大型の掘削機はさまざまな用途にはるかに深い穴を掘ることができます。
  • リーチ: 掘削機のリーチも考慮する必要があります。ブームリーチは、掘削機が静止しているときに掘削できる距離を示します。リーチが拡大するとアクセシビリティが向上し、状況によっては必要になります。ただし、掘削サイクルが遅くなることを意味する場合もあります。最もリーチの長い掘削機はロングリーチ掘削機として知られており、拡張されたブームとアームを備えています。 
  • リフト容量: 掘削機をマテリアルハンドリング、土木、資材の積み下ろしに使用する場合は、リフトと積載量に注意する必要があります。リフトは、掘削機がダンプ トラックの後部または材料を堆積する必要がある場所に材料を堆積できるかどうかを判断するために重要です。 
  • 耐荷重: 耐荷重は、一度に移動できる材料の量を示しており、作業の完了にかかる時間に大きな影響を与える可能性があります。材料の量は、体積と重量の両方に帰着します。持ち上げることができる重量は、荷物を持ち上げるときに掘削機を安定させるカウンターウェイト システムに大きく依存します。掘削機がこれらのアタッチメントをサポートしている限り、必要に応じてより多くのバ ケットを保持できるさまざまなバケットを取り付け ることができる場合があることに注意してください。 
  • アタッチメント構成: 掘削機にさまざまなアタッチメントを装備すると、さらに多用途になります。掘削機のサイズとモデル、およびその油圧機能によって、使用できるアタッチメントが決まります。バケットに加えて、他のタイプのアタッチメントには、オーガー、ハンマー、リ ッパーなどがあります。

4. 予算

考慮しなければならないもう 1 つの実際的な懸念事項は予算です。一般に、掘削機が大きいほど価格は高くなります。運用コストも高くなります。つまり、大型の掘削機をレンタルすることは、小型の掘削機よりも深刻な投資であるため、ニーズに対してやりすぎの場合、作業を完了できるもう少し手頃なオプションでは得られない投資収益率 (ROI) を得ることはできません。 

掘削機を購入するときは、予算がより懸念される傾向があります。このような場合、初期購入価格に加えて、継続的な保管、メンテナンス、輸送コストも考慮する必要があります。これが、大型掘削機を必要とする仕事がある場合に賃貸が賢明な選択である理由の 1 つです。

掘削機を選択する際に考慮すべきその他の機能

ある掘削機を別の掘削機と区別するのはサイズだけではありません。特定のメーカーを互いに区別し、個々のモデルを区別する機能が多数あります。たとえば、一部の掘削機モデルは人間工学に基づいて設計されているため、ドライバーにとってより快適で操作が簡単です。調整可能なジョイスティック コントロールなどの機能により、操作がより簡単かつ直感的に感じられます。

もう一つ考慮すべきことは、足回りのスタイルです。 ほとんどの掘削機は履帯上を走行しますが、一部の小型モデルにはゴム製トラックが装備されており、大型モデルにはスチール製トラックが装備されています。クローラー掘削機の履帯は耐久性があり、用途に適していることが重要です。また、より道路に優しい車 輪付き掘削機 も市場に出回っています。 

サイズ要件がレンタルを価値ある選択肢にする理由

さまざまな掘削機を検討する場合、購入すべきかレンタル すべきかという 問題が重要です。これらのオプションはどちらも場合によっては検討する価値がありますが、レンタルすると特定の作業に必要な掘削機を正確に特定できますが、購入すると、一部の作業では理想的とは言えない機械で多用途性を追求する必要があります。 

購入するときは、すべての用途、または少なくとも使用する予定のほとんどの用途に対応できる汎用性の高い掘削機を選択する必要があります。多くの作業に対して大きすぎたり小さすぎたりする掘削機を購入すると、最終的にはほこりが溜まり、保管費やメンテナンス費がかさむことになり、投資収益率を高めることはできません。掘削機をさまざまな作業に何度も使用できると確信している場合は、購入が正しい選択です。 

十分な規模の企業は、自社の車両用に 2 つ以上のサイズの掘削機を購入することを選択する場合があります。これは、特定の作業にミニまたはコンパクトの掘削機を定期的に必要とし、他の作業に標準または大型の掘削機を頻繁に必要とする場合に正しい選択です。ただし、多くの場合、正しい選択は、頻繁に使用することがわかっている 1 つの掘削機モデルを購入し、掘削機では実現できない作業に遭遇した場合は、小型または大型のモデルをレンタルすることです。 

レンタルは、特定の掘削機モデルを一時的に必要とする場合に最適です。将来同じサイズが再び必要になることがわかっていても、必要性が頻繁にない場合は、レンタルの方が費用対効果が高くなります。レンタルすると、保管、輸送、メンテナンスに関連する責任とコストに加えて、多額の先行投資を行う必要がなくなります。さらに、レンタルすると、購入するかどうかを決める前に機器を試す機会が得られます。

掘削機レンタル from Cat Rentals℠

作業を正しく時間通りに完了するために掘削機が必要な場合は、Cat Rentalsがお手伝いします。 Cat Rentalsは、1,300を超える拠点と、最も広範なCat掘削機レンタルの在庫を持つ世界的なネットワークです。

Cat Rentalsと提携すると、掘削機のレンタルを含む ディーラーの重機の幅広い在庫と 、機器を最大限に活用するための作業ツールア タッチメントにアクセスできるようになります。当社のディーラーの掘削機には、必要な機能が備わっており、よくメンテナンスされています。 今日必要なことは何でもする人々から必要なものは何でも借りてください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定