掘削機のすべて: 総合ガイド
公開済み 8月 28, 2026
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

掘削機は現代の土木の根幹です。掘削、持ち上げ、積み込み、解体を迅速かつ正確に行うことができます。 

ミニショベル やエクステンデッドリーチなど、いくつかの異なるタイプの掘削機が利用可能です。掘削機には複雑な部品があり、驚くほど多くのアタッチメントが利用可能です。

このガイドでは、全体像と実用的な詳細を 1 か所で提供し、適切な掘削機とアタッチメントを作業に適合させるのに役立ちます。

掘削機の短い歴史

物語は、1839年に特許を取得した 蒸気ショベルから始まります。1日あたり300ヤードの資材を移動できます。ピックとシャベルを持った男性のチームは、1日あたり12ヤードしか掘ることができませんでした。

1890 年代には油圧が中心的な役割を果たしました。キルゴア マシン カンパニーの 直動式ショベル は、ケーブルの代わりに 4 つの直動式シリンダーを使用しており、これは今日の機械のパターンを設定する画期的な進歩でした。

1925 年、 Caterpillar Tractor Company は鋼製リンク トラックを普及させました。これらの履帯は、1972 年に最初の油圧ショベルを発売した際に同社に役立ちました。トラックは依然としてほとんどのモデルの標準です。長年にわたり、掘削機のサイズは大きくなりました。Caterpillarは、1トンから95トンまでの掘削機を提供しています。 

NASA の Regolith Advanced Surface Systems Operations Robot (RASSOR) は、月面での掘削用に構築されたコンセプトで、地球を超えてイノベーションを続けています。 

2 世紀にわたり、掘削機は、視認性が向上し、旋回半径が狭く、よりスマートな油圧制御を備えた、効率的で低排出ガス、オペレーターに優しい機械に進化してきました。

掘削機の主要部品

すべての掘削機には、連携して動作する 3 つのコア システムがあります。

  • 足回り: 機械のベースにはスチールまたはゴム製のトラック、さらにはホイールが用意されており、さまざまな地形での作業が可能です。 
  • ハウス: 360度回転するため、材料を素早く簡単に切断・ロードできます。  
  • アーム: さまざまなアタッチメントを使用して、あらゆる種類の材料を掘ったり、持ち上げたり、取り扱ったりできます。

テールスイングがゼロまたは低減された、長い足回り、アップグレードされたキャブなどのオプションにより、狭い場所や複雑な場所での制御と安全性が向上します。

一般的な掘削機の種類

サーフェス、サイズの制約、および実行する作業に応じて、いくつかのタイプから選択できます。

  • クローラーショベル: 追跡され、安定しており、起伏の多い地形にも対応できるクローラー掘削機は、パワーのバランスをとり、掘削、積み込み、溝掘りに使用できます。
  • 車輪付き掘削機: 車輪付き掘削機は舗装走行が速く、移動も簡単です。表面の損傷を制限し、近くの仕事の合間にローボーイの必要性を減らします。
  • ミニショベル: コンパクトなサイズと低い接地圧により、ミニショベルは狭いスペースに最適です。  
  • ロングリーチショベル: 拡張ブームとスティックにより、これらの特殊掘削機は、深い溝の掘削、深い川の浚渫、遠方の斜面作業に最適です。 
  • 解体掘削機: これらのモデルは、要求の厳しい分解用に設計されており、高さ 90 フィートまで作業できます。

現在の 掘削機の種類 を調べて、作業や現場の制限に合ったものを選択してください。

掘削機のサイズと選び方

掘削機には多くのサイズがあり、適切なサイズはアクセス、掘削深さ、リフトのニーズによって異なります。

  • ミニ(最大~6トン): ミニショベルは狭いスペースに収まり、輸送が軽く、地盤の乱れが少ないです。ユーティリティ、造園、住宅作業に適しています。
  • 小型(~6〜19トン): 小型モデルは、持ち運びが簡単で、パワーとリーチを提供します。
  • 中型(~20〜35トン): 中型モデルは、パワー、リーチ、輸送性のバランスが取れているため、商業サイトで最も一般的です。 
  • 大型(36 +トン): この機械は、大規模な商業プロジェクトや鉱業や採石場での高生産性の掘削・積み込み用に作られています。

機械を必要なバケット容量、土壌の種類、作業範囲に合わせます。サイズが大きすぎるとコストが増加します。掘削機が小さすぎると、サイクルタイムが遅くなり、過度の摩耗が発生する可能性があります。

掘削機でできること

掘削機は、さまざまな業界で機械  を使用する無数の状況に対応します。 

  • 構造: 基礎や地下室、公共施設用の溝、斜面の勾配、トラックの積み込みを掘ります。
  • 道路工事: ブレーカーで舗装を取り除き、溝を掘り、ボックスカルバートを設定します。
  • 解体: 長距離ユニットは構造物を破壊します。小型の機械は、グラップルと親指を使用して破片を選別し、積み込みます。
  • 林業と土地管理: 木や切り株を伐採し、地形の輪郭を描き、浸食制御装置を設置します。 
  • 採石場と骨材: トラックに積み込み、備蓄を維持します。
  • 廃棄物とリサイクル: スクラップの処理、ベールの移動、でこぼこした埋め立て地での安全な作業を行います。
掘削機を拡張するアタッチメント

ツールを切り替えることで、機械を掘削機からオールインワンのソリューションにすることができます。まず、 作業ツールの添付ファイルを参照します。一般的な選択肢は次のとおりです。 

  • バケット: 汎用バケット、ヘビーデューティーバケット、グレーディングバケット、溝清掃バケットは、さまざまな土壌や仕上げのニーズに適合します。
  • オーガー: ポストホールとフーチングをすばやくドリルで開けます。
  • ハンマー: コンクリート、アスファルト、または岩石を高い衝撃エネルギーで破壊し、オペレーターを手持ち工具に近づけません。
  • グラップル: 制御を失うことなく、丸太、岩、スクラップをクランプして持ち上げます。 
  • 親指: 不規則な荷物をバケツでしっかりと保持します。
  • 熊手:ブラシ、ウィンドローの破片を取り除き、苗床を準備します。
  • リッパー: 掘る前に凍った地面またはハードパンを引き裂いて、バケツを保護し、サイクルタイムを短縮します。
  • 振動プレートおよびドラムコンパクター: 掘削機から直接土壌やアスファルトを圧縮し、個別の機械の必要性を減らします。 
  • カプラー: 油圧カプラーは数分でツールを交換できるため、生産性を維持できます。

スコープに合わせてアタッチメントを組み合わせてください。現場準備作業では、引き裂き、頑丈なバケットで掘削し、グレーディングバケットに切り替えて仕上げ、プレートコンパクターでトレンチを圧縮します。

生産性を向上させる操作のヒント

次のプラクティスを使用して、より迅速かつ安全に作業します。 

  • 掘削シーケンスを計画して、スイング距離と位置変更を短縮します。1 か所で奥行きを追いかけるのではなく、レイヤーで作業します。
  • バケツのサイズを材料に合わせて調整します。粘土を濡らして重さを増します。岩には耐摩耗性の刃先が必要です。
  • 最も短い実用的なスティックを使用して、掘削力を高め、サイクルタイムを改善します。
  • 早期摩耗を防ぐために、トラックを清潔に保ち、適切な張力をかけてください。 
  • リフトチャートに従ってください。持ち上げる距離と高さの容量を常に確認してください。
安全の必需品

安全性はすべての掘削を支えます。次の基本事項に留意してください。

  • 掘る前に電話してユーティリティを見つけてください。  
  • 安定した作業パッドをセットアップします。人の上や一般道路の上での作業は避けてください。
  • 材料が落下したり衝突したりする可能性のある場所には、キャブガードとFOPS/ROPSを使用してください。
  • クイックカプラーを取り付け、持ち上げる前にアタッチメントロックを確認してください。
  • 傾斜制限、スイング半径、およびスポッター信号についてオペレーターをトレーニングします。 
賃貸か所有か?自分の仕事に適したものを選ぶ

生産的な操作を実行するために、すべてのマシンを所有する必要はありません。レンタルでは、大規模なプッシュに合わせてスケールアップしたり、特殊モデルを試したり、季節作業のコストを管理したりできます。

  • モデルをタスクに一致させます。都市作業にはショートテールマシン、浚渫にはロングリーチモデル、路上作業には車輪付き掘削機をレンタルします。
  • ダウンタイムを回避します。レンタルは、多くの場合、テレマティクスと安全技術を備えたサービスと準備ができて到着します。 
  • 購入する前にお試しください。実際のジョブでのサイズ、リーチ、およびアタッチメントのパフォーマンスを検証します。

次のプロジェクトを計画するには、お近く の 場所を見つけるか、お近くの Cat Rentals℠ を見つけてください 。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する