安全性と効率性を高めるトレンチ埋め戻しのヒント
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

埋め戻しは、掘削後に土や材料をトレンチに戻すプロセスです。沈降、ずれ、浸食を防ぎ、すでに行った作業を保護するのに役立ちます。このガイドでは、作業をより安全かつ迅速に行うための資材やレンタル機器に関する情報とともに、トレンチの埋め戻しのヒントを提供します。

1. 埋め戻し方法を選択する

トレンチを埋め戻すには、次の 4 つの一般的な方法があります。

  • 詰め物: 含水率の低いコンクリート混合物である流動性のある盛土は、トラックによってトレンチに運ばれます。
  • 圧縮: 土は機械で交換され、圧縮され、安定した長期的な仕上がりになります。
  • ダンピング: 粒状骨材は圧縮せずにトレンチに投棄されます。速度は速いですが、安定性は劣ります。
  • ジェッティング: 加圧水はトレンチ内の土壌を圧縮します。これは、特定の土壌タイプで機能します。
2. 埋め戻し材料を選択する

選択する材料は、方法とプロジェクトのニーズによって異なります。

  • 非圧縮土壌: トレンチに戻された敷地の土壌を使用する最も安価なオプション - 後で再整地が必要になる場合があります
  • 圧縮土壌: 安定性を高めるために敷地の土壌を層状に詰めた
  • 圧縮石: 粒状の石の埋め戻し、舗装されたエリアに最適
  • リーンコンクリート: 制御密度盛土とも呼ばれ、二次圧縮なしでトレンチを盛土し、狭いエリアや交通量の多いエリアで役立ちます
3. 適切な機器を入手する

締固め装置は、トレンチの安定性に大きな違いをもたらします。

ランマーは、粘土などの圧縮された凝集性材料に 高い衝撃力 を与えます。

プレートコンパクターは 土壌を所定の位置に振動させるため、限られたスペースに最適です。

トレンチローラーは、狭い場所の土を圧縮する軽量機械です。 乗用モデルと 歩行 型モデルがあります。

コンパクターは、大規模な圧縮作業用の 大型で強力な機械 です。オプションには、土壌圧縮機、空気圧ローラー、埋め立て地圧縮機などがあります。

4. 層がコンパクト

圧縮法は、最も信頼性の高い結果を提供します。その方法は次のとおりです。

  • トレンチに土を6インチの層に置きます。
  • 追加する前に、各レイヤーを圧縮します。
  • トレンチが埋まるまで繰り返します。
埋め戻しにホイールローダを使用するためのヒント
  • 壁の崩壊やパイプの損傷を避けるために、トレンチに直角に近づきます。
  • バケットをブルドーザーブレードのように使用して、材料を直接投棄するのではなく、押し出します。
  • 部分的な埋め戻しの後は斜めに作業し、タイヤを充填側のトレンチに最も近い状態に保ちます。
  • 杭が高すぎる場合は、土のスロープを作り、材料を押し込みます。
  • パイプやマンホールなど、溝内の物体にぶつかったり、たわんだりしないでください。
Cat Rentals℠ から埋め戻し装置をレンタルする

Cat Rentalsでは、トレンチ埋め戻し用の幅広い機器を取り揃えています。すべてのレンタルは手入れが行き届いており、費用対効果が高く、専門家のサービスによってサポートされています。小さなトレンチを仕上げる場合でも、大規模なプロジェクトを仕上げる場合でも、適切な機械の選択をお手伝いします。

当社の 豊富な在庫 を閲覧するか、 お近くの Cat Rentals の店舗を見つけてください。

埋め戻しに関するよくある質問

Q: トレンチ埋め戻しに最適な方法は何ですか?

A: 圧縮は通常、土や石を層状に圧縮することで、最も安定しています。

Q: 土壌の圧縮に最適な機器はどれですか?

A: ランマーは粘土で作業します。プレートコンパクターとトレンチローラーは、狭いスペースにフィットします。大型コンパクターは過酷な作業を処理します。

Q: なぜ埋め戻し装置をレンタルするのですか?

A: レンタルすると、初期費用なしで最新のマシンにアクセスできます。また、各プロジェクトのニーズに合わせて機器を一致させることもできます。

Q: 埋め戻しにホイールローダーを使用できますか?

A: はい。適切なアプローチをとれば、ローダーは安全かつ効率的に土を溝に押し込むことができます。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する