A economia da construção depende de entregas seguras e pontuais. A indústria ajuda a gerar mais de US$ 1,23 bilhão para a economia americana, e a maior parte do frete é transportada por caminhão. Na verdade, os caminhoneiros movimentam 72,7% de todo o frete nos Estados Unidos. Quando você planeja bem a logística, protege os cronogramas, reduz custos e mantém as equipes produtivas.
Este guia aborda o planejamento, a conformidade e o manuseio seguro para o transporte comum de materiais de construção. Ele também mostra as categorias de equipamentos que você pode alugar para mover, levantar e preparar produtos no momento certo.
Um plano completo cobre mudanças de entrada e saída, materiais e embalagens, equipamentos, configuração do local, comunicação e necessidades regulatórias. Construa-o antes da mobilização.
- Transporte de entrada: Equilibre a relação recíproca entre custo e tempo para que os produtos cheguem quando necessário. As chegadas antecipadas sobrecarregam o armazenamento e o dinheiro. Chegadas tardias correm o risco de paradas e retrabalho.
- Transporte de saída: Devolva o excesso de materiais e equipamentos alugados imediatamente. Inclua etapas para resíduos e reciclagem que seguem as regras locais.
- Logística de materiais: entregas de estágio para corresponder aos marcos. Considere os custos reais, como aluguel, combustível, carregamento e tempo de descarga.
- Logística de equipamentos: liste máquinas e acessórios por tarefa, quando e onde cada um é necessário e como você os obterá, transportará e devolverá.
- Gerenciamento do local: prepare as áreas de acesso, armazenamento e levantamento para cada entrega. Confirme o rolamento sobre o solo, o espaço de giro e a folga superior.
- Comunicação: Publique um cronograma simples para que todos saibam o que está chegando, quando e quem lida com isso. Compartilhe as mudanças rapidamente.
- Clima e estação: Planeje condições de chuva, vento, calor e congelamento. Mantenha as coberturas à mão e mantenha datas de backup para materiais sensíveis.
O transporte de caminhões tem regras que mantêm as estradas seguras e as operações previsíveis. Conhecer o básico ajuda a evitar multas e atrasos.
As organizações do setor rastreiam os problemas críticos do setor de caminhões. A Federal Motor Carrier Safety Administration exige o uso do dispositivo de registro eletrônico (ELD) para registrar as horas de serviço de muitos motoristas. Siga os limites de peso, capacidades e dimensões e verifique o licenciamento quando necessário.
Coordene a distribuição com os motoristas para que as cargas possam passar pelas estações de pesagem e chegar ao local durante as janelas de recebimento abertas. Confirme as rotas de acesso ao local antes da primeira entrega.
A cobertura é pesada e geralmente chega em formas mistas, como produtos laminados, telhas e paletes. Use o veículo certo e prenda as amarrações para o tipo de carga. Caminhões de plataforma plana ou reboques de trator funcionam bem, dependendo do tamanho.
Na entrega, guindastes e manipuladores telescópicos no local colocam paletes nos telhados. Para feixes mais leves, empilhadeiras ou minicarregadeiras com garfos para paletes gerenciam o descarregamento. Use cintas e catracas de tecido para proteger as cargas do deck aberto e a borda onde necessário.
Mantenha um observador no lugar, faça barricadas para áreas de elevação e armazene materiais em superfícies niveladas e protegidas para evitar deslizamento ou danos causados pela água.
Os produtos a granel incluem agregados, madeira serrada e isolamento. Contenha e proteja as cargas para que cheguem intactas. Use caixas, engradados, reboques com lona, contêineres roll off ou plataformas planas com guinchos.
Certifique-se de que as áreas de carregamento e descarregamento tenham o equipamento de levantamento correto em ambas as extremidades. A embalagem pode ser desafiadora devido a tamanhos inconsistentes, portanto, planeje a contenção, a rotulagem e o manuseio com antecedência.
Quando o tempo ameaçar, use tampas e mantenha os caminhos de drenagem limpos para que os materiais não absorvam água ou sejam levados pelo vento.
À medida que os projetos terminam, itens delicados, como eletrodomésticos e obras de arte, precisam de proteção contra intempéries e manuseio cuidadoso. Vans e reboques fechados mantêm as mercadorias protegidas do sol e da chuva.
Use carrinhos e patins para limitar levantamentos manuais pesados, acolchoamento e lonas para evitar arranhões e amarre as correias para prender as cargas. Rampas e elevadores reduzem a tensão sobre as equipes e diminuem o risco de queda de itens.
Crie uma lista de verificação de recebimento simples para que as equipes verifiquem as contagens, inspecionem se há danos e registrem os locais para instalação.
O concreto pré-misturado é sensível ao tempo. Uma vez que a água encontra o cimento e os agregados, as janelas de colocação começam. Coordene plantas, motoristas e equipes do local para que as misturas cheguem e sirvam dentro do prazo.
As ferramentas típicas incluem equipamentos de mistura, colocação e manuseio de concreto: caminhões betoneira, caminhões bombeadores, vibradores, espátulas elétricas e perfuratrizes.
Motoristas qualificados e comunicação clara ajudam você a manter a qualidade e os prazos. Prepare rotas de acesso, áreas de lavagem e caminhos de posicionamento de backup. Mantenha as ferramentas de acabamento prontas antes da chegada do primeiro caminhão.
Combine seu trabalho com as máquinas e ferramentas certas relacionadas à construção na Cat Rentals℠. As categorias incluem:
- Prepare os materiais próximos ao ponto de uso para cortar o remanuseio.
- Separe mercadorias frágeis ou de alto valor e marque-as para armazenamento fechado.
- Confirme os pontos de levantamento e as taxas de carga antes da sustentação.
- Mantenha os corredores livres, publique padrões de tráfego e use observadores para curvas fechadas.
- Feche o ciclo com os fornecedores compartilhando feedback sobre embalagem e prazo de entrega.
A locação mantém as despesas gerais baixas e garante que a máquina certa esteja disponível no momento certo. Você pode alinhar a entrega com a mobilização e agendar a coleta no encerramento.
Para verificar tarifas e disponibilidade, navegue pelos equipamentos on-line e entre em contato com a Cat Rentals local para obter informações sobre tamanhos, entrega e suporte.
Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação