5 种建筑结构类型
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

许多建筑物乍一看很相似,但底层材料在建筑物的耐用性和成本方面起着重要作用,尤其是在紧急情况下。无论您是新办公楼的项目经理还是希望建造小房子的承包商,都必须了解建筑物的材料需求,以确保结构安全、耐用和可靠。 

建筑规范定义了五种建筑施工类型的结构,以揭示有关建筑物的关键信息。在本指南中,您可以了解各种建筑类型以及为什么这些知识对建筑行业至关重要。立即了解建筑施工类型以及每种类型的优缺点。

跳转到某个部分:

建筑施工类型的重要性
不同的施工技术和材料会影响建筑物对飓风、火灾和地震的抵御能力,因此建筑工人必须了解其选择的影响。

建筑类型对于建筑行业的 每个人和消防员等重要响应者都 至关重要。不同的施工技术和材料会影响建筑物对飓风、火灾和地震的抵御能力,因此建筑工人必须了解其选择的影响。他们的工作将有助于建筑物的未来安全,因此了解每种建筑类型的优缺点至关重要。 

此外,响应者可以使用建筑类型来制定解决各种问题的有效计划。例如,消防员可以使用建筑类型来了解火势将如何蔓延到不同的建筑物。这些知识使这些响应人员能够做出有关水和通风的决定,以最大限度地减少危险并挽救生命。此外,这些响应人员可以使用建筑类型来预测倒塌、闪络和回流等危险情况。 

了解结构类型

每栋建筑都属于五类之一。这种分类确定了建筑物的防火能力,使建筑工人和响应人员能够了解结构在紧急情况下的表现。 

五种建筑类型包括耐火、不燃、普通、重木和木框架。最耐火的建筑将属于 l 型类别,而带有可燃材料的轻型结构将出现在最后一类。继续阅读以了解有关每种类型以及每种类型的优缺点的更多信息。 

1. L 型 — 防火

这种类型的材料和设计使这些结构在发生火灾时最安全,因为它们不易着火。

此类建筑物的高度通常超过 75 英尺。这些结构通常用作商业空间或高层住宅单元。纽约摩天大楼就是此类建筑的一个例子,这些建筑物中可能会有大量的混凝土和钢梁。 

这种类型的材料和设计使这些结构在发生火灾时最安全,因为它们不易着火。此外,这些建筑物可以长时间承受高温。此类建筑构件必须是不可燃的,包括内外墙、结构框架、内外隔断以及屋顶和地板结构。您经常会发现这些结构中覆盖着耐磨涂层的受保护钢和钢筋混凝土,这使得它们比单户住宅更适合大型用例。 

l型建筑可耐火约两到四个小时,火灾时不太可能倒塌。但是,您也可以将此类机构进一步分类为 A 组或 B 组: 

  • A组: A 组提供 3 小时的外墙和结构框架保护,2 小时的天花板或地板组件保护,以及 1 小时 30 分钟的屋顶保护。 
  • B组: B 组建筑提供一小时的屋顶或天花板组件保护,以及两小时的地板或天花板分离、结构框架和外墙保护。 

一些 I 型建筑物有专门的系统来减轻火势蔓延,例如自加压楼梯间、电梯上的烟门和自闭防火门。这些建筑物的结构材料都是耐火和不可燃的。此外,由于建筑部件,消防员通常可以更容易到达火场,从而使他们能够快速扑灭火势并引导人们到达安全地带。火灾发生时,消防员会固定楼梯间,以确保建筑物居住者安全逃生 。

值得注意的是,这些建筑物通常建造成本最高,尽管它们提供最大的保护。此外,裸露的钢材在长时间使用后会磨损,窗户和屋顶在火灾期间会妨碍通风。 

I 型建筑物的示例可能包括:

  • 辅助生活设施
  • 酒店
  • 团体之家
  • 护理设施
  • 中途宿舍
  • 公寓式住宅
  • 宿舍

2. ll 型 — 不可燃

许多商业建筑,包括最近翻新或新建的建筑,都是 II 型建筑。

许多商业建筑,包括最近翻新或新建的建筑,都是 II 型建筑。如果火焰使屋顶暴露在高温下,这些建筑物很容易倒塌,但这些建筑通常具有灭火系统。 

这些建筑通常采用加固砖石和倾斜板结构等材料。这些材料具有耐火性,并且结构的屋顶中通常有不可燃的轻质混凝土。与 l 型结构类似,II 型建筑需要混凝土和石头等不可燃材料来构成外部、屋顶、框架、墙壁和地板,但建筑中可能存在易燃材料,如橡胶和泡沫。根据具体的材料,此类产品可以提供一到两个小时的耐燃烧性。 

此建筑类型还有两个组:

  • A组: A 组要求建筑元件使用防火材料,每件至少提供一小时的防火保护。人们经常将 A 组建筑用于建造成本较低的较小结构,以保持其使用寿命。 
  • B组: B组结构没有耐火要求,这意味着框架、外墙和屋顶需要具有非常低的耐火性。 

火灾期间,消防员将尝试对此类建筑物进行通风。目标是防止闪络、温度突然飙升。火灾发生时,消防员可以使用结构外部的卷帘门来增加通风。如果没有适当的通风,这些建筑物的温度可能会迅速上升,可能导致倒塌。 

这种类型最显着的缺点是崩溃的可能性。这些建筑物的金属屋顶很容易倒塌,即使它们没有直接接触火焰。如果不快速冷却天花板,热量会削弱缺乏保护的钢构件,使它们松弛、扭曲或膨胀,从而导致倒塌。 

此外,这些结构通常具有带有隔热材料、毛毡或屋顶焦油(可燃材料)的平屋顶。如果火势蔓延到屋顶,整个系统就会失效。此外,这些建筑物的建造可能会使在紧急情况下破坏变得困难,使天花板和墙壁保留热量,并为钢材因腐蚀、生锈或火灾 而变弱。

II 型建筑物的示例可能包括:

  • 购物中心
  • 新学校
  • 大型商店
  • 翻新的商业建筑
  • 市场
  • 批发店
  • 日托设施
  • 大学机构
  • 宗教建筑

3. lll 型 — 普通

这些建筑有时被称为砖塔梁建筑,通常有砖石或砖墙和易燃门。

lll 型建筑具有不燃的墙壁和木屋顶。较旧的结构可能有框架屋顶,但较新的设施提供轻型系统。这些建筑有时被称为砖塔梁建筑,通常有砖石或砖墙和易燃门。外墙可以由预制板、混凝土块、砖块、砖石或其他不可燃材料组成。这些建筑物的许多内部元素都是易燃的。这些元素包括天花板、框架和地板。 

您可以在这些建筑物上使用倾斜板或向上倾斜结构。这种方法包括将混凝土浇筑到墙模中并将其向上倾斜以适合到位以形成建筑物的墙壁。这种方法与预制混凝土不同,预制混凝土涉及现场浇筑混凝土并将其提升到位。 

类型 lll 建筑之间还有其他区别: 

  • A 组结构的墙壁具有两小时的防火功能,而建筑物的其余部分则提供一小时的防火功能。 
  • B 组结构还可以提供两个小时的外墙保护,但建筑物的其余部分阻力很小,因此火焰可能会迅速蔓延。 

这种类型的建筑物通常具有水平空隙空间或相连的阁楼,除非安装防火挡,否则火焰会蔓延。屋顶系统决定如何对建筑物进行通风。这种建筑类型的缺点之一是屋顶系统会迅速燃烧,而防火托梁会对消防员构成威胁。 

火灾期间,主要目标是将火焰控制在外墙内,以防止火势蔓延到附近的建筑物。消防员可以通过确定建筑物是新建筑物还是旧建筑物来接近这些结构,以做出通风决策。在这些结构中可以实现垂直通风。材料组合使这些结构在地板倒塌时保持屹立不倒。您可以在新建筑和旧建筑中找到这种类型的建筑。 

使用这种类型时,您可能会发现更多的建筑选择,但它提供的防火保护不如 l 型或 ll 型建筑。人们经常通过安装高级通风系统和天花板喷水灭火器来解决这个问题。这些系统连接到火灾报警系统,有助于减缓火焰蔓延。这种建筑类型在多户住宅建筑中越来越普遍,人们经常选择经过阻燃处理的木材进行建筑。 

类型 lll 建筑物的示例可能包括:

  • 单户住宅
  • 学校
  • 单层企业
  • 小型商业建筑

4. 类型 lV — 重型木材或大块木材

lV 型建筑在较旧的建筑中更为常见。

lV 型建筑在较旧的建筑中更为常见。这种类型通常使用大型木块来完成施工。消防员通常可以快速识别这些结构,因为它们具有木墙或旧工厂、谷仓和教堂中可以找到的屋顶跨度类型。坚固的结构采用金属螺栓和板连接木材。尽管这些建筑物依赖于可燃材料,但由于其木材尺寸,它们通常在火灾中表现良好。 

这种类型通常使用层压或实木进行施工,所有木构件都满足必要的尺寸要求。这种类型的建筑物通常具有支撑元件,例如梁、拱门、大梁和柱子。这些元件通常至少有八英寸厚,以鼓励耐用的结构。此外,屋顶和地板通常采用厚度至少为六英寸的木板。这些建筑物中可能存在一些易燃墙壁。 

这种建筑类型的优势包括其承重墙和排水系统。承重墙通常是不可燃的,排水系统使响应人员能够浇灌结构,而不会因重量增加而冒倒塌的风险,因为水可以直接流出建筑物。 

这种结构类型的缺点是接头可能断裂。在高温下,金属接头可能会断裂,在某些地方,例如装有货物、机械或石油的旧工厂,这会增加火灾的严重程度。此外,尽管这些建筑物通常可以抵御火灾而不倒塌,但其他因素可能会破坏结构的完整性。例如,天气破坏或白蚁可能会对建筑物造成结构损坏,导致其在火灾中倒塌。 

由于可燃材料的数量,这些建筑物在发生火灾时需要大量的水。请记住,这些结构通常表现良好,因为它们非常耐用,可以限制倒塌。这意味着如果您正在寻找具有增强防火功能的木框架建筑,lV 型是一个绝佳的选择。然而,与 V 型建筑相比,这些建筑的竣工成本更高。 

消防员可以对这些结构做出快速反应,因为它们很容易识别。重型木材增强了耐用性,使人们有更多时间逃离建筑物,并使响应人员能够在紧急情况下进出。消防员将依靠大量的水来扑灭火焰。此外,由于燃烧时间较长,喷水灭火系统可以帮助扑灭这些火灾。 

lV 型构造的示例可能包括:

  • 古老的教堂
  • 老化的工厂
  • 老谷仓

5. V 型 — 木框架

木框架结构由于使用可燃材料而属于这种类型。

木框架结构由于使用可燃材料而属于这种类型。此类别允许您使用任何获得代码批准的材料来创建结构。这种类型不需要任何材料具有耐火等级。这意味着这些建筑物最易燃,因此最有可能遭受严重的火灾损失。 

许多现代住宅和单层设施都是 V 型建筑。这种建筑类型使用人造木材或轻质木材,而不是 lV 型建筑的重型木材。这种材料通常价格低廉、结构合理且高效,但不提供太大的耐火性,使这些建筑物在几分钟内倒塌。 

通常,这种类型会用木材制作墙壁、框架、屋顶和地板。这些部件可以部分或全部由木头制成。由于使用木材,这些建筑物没有耐火性,并且会显着点燃。然而,轻质木结构使这些结构成为此列表中其他结构更便宜的替代品。新型建筑材料是建筑行业的一种 上升趋势,许多材料具有增强结构的额外有价值的特性。 

这些建筑物通常有支撑结构以防止建筑物倒塌。内部平台可以防止火势垂直蔓延。此外,石膏板可以短暂地保护一些结构元件,但这种结构中已知的其他材料可能会助长火灾。这些建筑物的防火时间为 1 小时或更短,因此尽可能使用不易燃材料可以提高安全性。 

由于木框架通风良好,消防员通常可以有效地为此类建筑物通风。然而,木框架屋顶增加了闪络或倒塌的可能性。此外,虽然通风可以帮助消防员,但它也可以帮助火势更快地蔓延到整个建筑物。此外,这些建筑物可能会给响应者带来挑战,因为裸露的木材不具备防火性。为了防止其中一些问题,您可以选择大型木构件作为主要结构元件,以加固结构并最大限度地降低倒塌风险。 

这些建筑总是比名单上的其他建筑小。尽管您的项目可能不需要使用自动喷水灭火系统,但您应该实施一个系统以提高安全性。
 

V 型建筑物的示例包括:

V 型建筑物的示例包括:

  • 现代住宅
  • 小型办公楼
  • 独栋住宅单元
  • 餐厅
  • 小剧院
确定您需要哪种建筑结构类型

当地法律和建筑规范通常包含有关您可以选择的建筑类型的规定。装配空间建筑与多户住宅或公共购物设施的要求不同。始终评估当地法规以确定您必须使用的建筑类型。
 

如果您的结构包含不可燃和可燃材料,请考虑将结构分开,以便两者可以存在于同一建筑物中。

如果您的结构包含不可燃和可燃材料,请考虑将结构分开,以便两者可以存在于同一建筑物中。您可以创建一个防火墙来创建两个火灾区域。一些购物中心和类似环境使用这种设计。例如,杂货店可能需要非额定钢材,而相邻的零售点则有不同的要求。为了减轻潜在的损害,您可以在两者之间用混凝土块构建防火墙。 

请记住,某些结构需要特定的建筑施工类型。例如,一家多层医院的设施需要 1 类 A 组设计。这些项目将突出建筑类型是否对项目至关重要。此外,请确保您可以使用 您选择的类型按时完成施工。  

展示哪种类型最适合您的项目的另一个考虑因素是成本。无论您是在从事独立项目还是拥有独特的客户,您都必须考虑整个项目总额。通常,您可以期望为具有更高耐火性的建筑物支付更多费用。这意味着某些建筑类型可能不适合某些项目。但是,这也意味着如果您正在从事预算较大的小型项目,您可以选择更具抵抗力的建筑类型。 

最终,了解建筑物的用途、建筑规范、常见环境因素、地方法规和项目预算将决定哪种建筑类型适合您。
 

通过 Cat Rentals℠ 查找建筑设备
从 Cat Rentals 查找建筑设备

了解不同的建筑施工类型对于成功完成项目至关重要。您对每种类型的了解将帮助您深入了解您可以完成什么,以及您的结构是否能够提供您的要求所需的安全性和防火性。然而,知识只是工作的一部分。您还需要可靠和高质量的设备来完成成功的项目。 

无论您从事什么行业,包括公用事业、园林绿化、一般建筑、住宅或商业建筑、道路建设或工业制造,Cat Rentals 都能提供您所需的 设备。通过我们,您可以找到正确完成工作所需的一切。我们提供建筑设备、混凝土锯以及介于两者之间的所有物品,为您的工作所需的一切提供全面的目录。 

我们安全可靠的产品 采用最新技术 ,让您对每次购买都充满信心。我们还提供操作员培训、专家建议和现场支持,以便您总能找到从头到尾成功开展项目所需的资源。 

无论您在寻找什么,都可以在我们这里找到。我们提供来自最受尊敬的制造商之一的数千种工装机具附件和机器。我们丰富的库存包括来自 70 多家在安全、可靠性和质量方面享有盛誉的领先联盟公司的产品。在其他地方您找不到如此丰富的选择。 浏览我们的设备 ,为您的下一份工作找到合适的零件。从不惜一切代价的人那里租用您需要的任何东西。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp