建筑行业的新趋势
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

在建筑行业面临的挑战(例如劳动力短缺和成本上升)之后,正在出现克服障碍的新趋势。近年来,调度、雇用工人和订购材料的流程都发生了变化。作为企业主或承包商,跟上建筑行业的趋势对于保持竞争力和利用最新创新至关重要。

跳转到某个部分:

新兴建筑行业趋势

这些新兴的建筑行业趋势具有改变行业的力量。 

1. 过渡到电动

随着全国各地的市政当局对燃气动力设备进行监管,建筑行业正在转向 使用电力设备。建筑企业和承包商可能已经注意到了紧凑型挖掘机、紧凑型装载机和滑移式装载机电气化的推动。此外,美国致力于减少碳排放,这也有望刺激建筑设备市场的电气化。

2. 熟练劳动力短缺

美国经济最近受到创纪录的通货膨胀、供应链问题和工人减少的影响。建筑行业受到熟练劳动力短缺以及经验丰富的工人退休的影响。建筑企业现在正在寻求创新方法来吸引年轻工人,并实施可以帮助取代即将离开该行业的经验丰富的工人的技术。一些公司正在实施允许工人 远程操作重型设备的解决方案。

3. 绿色建筑的兴起

可持续材料既有利于环境,又能改善居住者的生活质量。

绿色建筑是建筑行业的另一个新兴趋势。设计师和建筑商正在寻求开发环保结构,从提高能源效率到使用无毒材料。绿色建筑可以减少温室气体排放、能耗和用水。承包商还应使用 可持续材料和工具,例如软木、竹子和羊毛地毯。可持续材料既可以造福环境,又可以提高居住者的生活质量,因为它们通常不含污染物和有害化学物质。

4. 建筑材料的进步

新的建筑材料正在开发中,并被证明比传统材料更有效、更耐用。此外,这些材料变得越来越实惠,使其成为许多承包商的可行选择。例如,石墨烯是一种先进的建筑材料,具有许多有用的特性。这种材料透明、薄且由碳制成。它比钢更坚固,可用于建筑物的耐用、轻质涂料。石墨烯可以提高建筑物的能源效率,保护其免受磨损和天气损坏。

5. 转向自主机械

自主机械的使用正在增加,并有助于消除费力、重复和危险的工作。自主机械的示例包括机器人钢筋捆扎和自动坡度控制。有些机器可能是操作员辅助的,也可以是完全自主的,无需操作员。自主机械可以帮助建筑行业的操作员提高生产力、节能效率和燃油效率。 

6. 装配式建筑的复兴

装配式建筑的优势

装配式建筑目前正在重新流行起来。装配式结构的建筑构件不是在现场进行施工,而是在不同的地点制造,然后再交付到施工现场并在施工现场组装。由于预制建筑提供的优势,预制建筑可能会变得越来越受欢迎,例如:

  • 减少浪费
  • 降低人工成本
  • 加快施工时间
  • 减少对环境的影响

7. 租赁设备使用的增加

由于供应链问题和利率上升,承包商正在租用更多设备。由于材料价格上涨和缺乏技术工人,建筑企业正在采取预防措施,这就是为什么建筑企业主选择租赁设备以增加利润的原因。如果出现以下情况, 租赁可能是您的正确选择 : 

  • 您缺乏存储空间。
  • 您希望访问最新型号。
  • 您可以预先花的钱更少。
  • 您将短时间使用该设备。
  • 您想跳过维护职责。
  • 您经常同时运营多个站点。
  • 您只需要很短的时间。
  • 您想在决定购买之前试用设备。

租赁设备用途广泛 ,非常适合不断发展的建筑业务,使您能够适应和快速响应市场需求的变化。 使用租赁设备的好处 包括:

  • 免去维修成本。
  • 支持您的需求。
  • 改善您的现金流。
  • 降低您的处理成本。
  • 控制您的项目成本。
  • 减少对存储的需求。
  • 最大限度地减少您的设备车队。
  • 在购买之前先试用设备。
  • 获取适合作业的设备和工具。
  • 获取最新技术。
建筑行业最新技术示例
建筑业的最新技术是什么?

以下是建筑行业最新技术的一些示例:

  • 无人机: 无人机是建筑行业最常用的技术之一。无人机可用于 广泛的任务,例如测绘、安全检查和现场调查。许多承包商正在使用无人机进行施工监控以降低成本。在开始项目之前,使用无人机绘制建筑工地地图,以节省时间和金钱。此外,您可以跟踪项目进度并执行安全检查以识别潜在危险。
  • 数字孪生: 数字孪生技术正在 改变建筑行业。数字孪生可以创建项目的虚拟模型并实时更新。您还可以使用数字孪生技术来模拟不同的场景,并确定如何有效地构建结构并避免代价高昂的错误。完成项目后,您可以使用数字孪生来帮助进行维修和维护。 
  • 建筑机器人: 建筑机器人越来越多地应用于建筑行业。该技术可用于完成耗时的重复性任务,从而加快流程。建筑机器人的使用还可以减少因疲劳和人为错误造成的损失,确保危险或危险环境中的安全。 
  • 数字信息管理 (DIM): 另一个最新的技术趋势被称为数字信息管理 (DIM)。DIM 是 从建筑信息模型 (BIM) 演变而来 的,可以实现项目利益相关者之间更好的沟通。您可以以数字方式管理您的信息。
从 Cat Rentals 租赁用于建筑项目的设备
从 Cat Rentals℠ 为您的建筑项目租赁设备

在 Cat Rentals℠,我们了解建筑行业的当前趋势,包括租赁设备使用的增加。我们的每台机器都经过精心维护、彻底检查并配备最新技术。通过我们的租赁设备,您可以保持高效运营。无论您从事一般建筑、重型建筑、道路建设还是房屋建筑,我们都能提供 您需要的设备。此外,您还可以利用 我们的操作培训和现场支持。

如果您需要有关适合您项目的解决方案的指导,请咨询我们训练有素的专家团队,他们可以帮助您选择所需的设备并对其进行故障排除。 立即索取快速报价,或浏览我们的 Cat Rentals 设备租赁 服务。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置