在施工期限前完成的技巧
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

按时完成施工对于为您的企业保持良好的声誉至关重要。建筑项目可能会出现延误并且变得越来越复杂,需要熟练和专业的工人。因此,您可能会感到更大的压力,需要满足迫在眉睫的最后期限。 

我们在下面收集了一些提示,了解如何按时完成更多施工期限、最大限度地减少您的延期请求、提高您的声誉并避免可能影响您的利润的处罚。请继续阅读,了解如何考虑延误的潜在原因并制定您可以合理遵守的时间表。

跳转到某个部分:

保持建筑项目按计划进行的技巧

计划超支在建筑行业中相对常见,需要谨慎的决策才能克服。通过以下提示,您可以按计划进行建筑项目。

1. 与专业设计师合作

建设项目的准备阶段会极大地影响日程安排的其余部分。与专业设计师合作可以帮助确保您的设计包含项目所需的所有细节。 

满足所有标准并包含必要规格的设计将有助于 避免成本超支和延误。您用于项目的计划应该详细且准确,因此与专家合作至关重要。 

2. 准确估计工作范围

准确估计完成建筑项目的时间表至关重要。仔细查看规格书和施工图以及任何其他相关项目文件,以了解您的工作范围。 

将工作分为多个阶段,并考虑您将如何与分包商互动,以确保您为每项任务分配足够的资源和时间。您可以起草一份合同,定义您将要做的工作范围,以帮助确保您顺利完成项目。 

创建作业现场的现场图纸,以确保最佳性能。确定应在何处放置不同的区域和设备,例如作业现场拖车、设备存放区、物料放置区、检修点和休息区。与材料供应商和建筑项目制造商协调,确保您收到所需数量的建筑材料。 

3. 制定详细的时间表

在整个时间表内制定子截止日期将使您更有效地确定何时完成建筑项目并帮助您保持正轨。将项目分解为多个较小的部分和截止日期。这些较小的目标将让您自始至终调整自己的节奏,并避免在截止日期临近时着急。

成功的调度涉及估计各种活动和任务的开始和结束日期。确定您需要完成多少任务,以确保您拥有必要的劳动力、资源和设备,以便在预定的截止日期前完成任务。考虑您需要按顺序执行哪些工作,以及可以同时完成哪些工作以最大限度地利用您的时间。

4. 缓解延误和阻碍因素

施工延误是指某些事情没有按计划进行。

延误和阻碍因素是按时完成建筑项目的两大障碍。作为建筑企业主或承包商,您需要知道如何发现每个问题以及如何解决它们: 

  • 延误: 当 事情没有按计划进行时,就会出现施工延误。例如,当工作花费的时间比您预期的要长时,或者当天气导致无法完成任务时,可能会发生延迟。当发生这些延迟时,您可能需要更改您的日程安排。
  • 阻断因素: 阻止因素是您必须先完成的任务,然后才能继续执行其他任务。例如,您必须在泥瓦匠砌砖之前浇筑地基。 

仔细计划您的时间表以避免延误。在项目开始时确定障碍,以确保它们不会在以后成为障碍。

5. 招聘和留住熟练劳动力

在确定您是否能够满足建设项目进度要求时,您的工作人员中熟练工人的数量将是一个考虑因素。如果您的技术工人较少,您可能需要雇用临时工或要求现有工作人员提供更多工作。任何一种选择都可能导致您对项目进行更高的出价,并可能减少您的工作总数。 

我们建议长期招聘和留住新工人,而不是临时解决劳动力短缺问题。您需要具有适当技能和态度的员工来确保您的生产力和整体士气。考虑以下方法来吸引具有您需要技能的工人:

  • 采用使您的企业从竞争对手中脱颖而出的方法。
  • 为员工提供一条可行的职业道路。
  • 提供有竞争力的薪酬和福利。 

6. 与所有相关人员建立清晰的沟通

清晰的沟通对于按时完成建筑项目至关重要。与参与建设项目的各方建立清晰的沟通,以便他们能够快速分享观察结果并尽快解决问题。鼓励您的员工定期沟通。较低级别的主管可以解决小规模的问题,而上层的主管可以解决紧迫的问题。 

如果出现日程中断,您仍然可以通过与每个相关方沟通并做出相应的调整来满足最后期限。通过及时与分包商沟通,您可以立即缓解新出现的问题。确定您将如何分享有关项目进度的信息,以及这种沟通应多久进行一次。 

7. 尽早安排承包商

承包商、建筑师和设计师的等待时间通常很长,因此尽早安排第一次会议至关重要。考虑您需要的时间来安排他们的日程安排以及获得材料需要多长时间。 

提前确定您的项目需要哪些承包商并尽早请求报价。尽早满足这一需求将有助于确保您在开始项目之前锁定承包商。 

8. 全程协作

协作涉及的不仅仅是每个人按时完成单个任务。为了与所有相关方(如分包商、建筑商、建筑师和暖通空调专业人员)成功合作,您应该在尊重和信任的基础上与每个利益相关者建立关系,并共同努力完成项目。协调工作的能力对于遵守您的日程安排至关重要。

9. 改进管理方法

有效地管理项目可以帮助您节省金钱、时间和资源。

您选择的管理方法会影响您的项目是否按计划进行。施工经理分配项目的职责和角色,协调工作现场的材料和劳动力,以确保团队按时完成工作。您可能需要兼顾项目计划的多个方面,同时最大限度地减少延迟并消除可能延迟进度的障碍。同时,您需要确保工作人员在正确的时间到达现场,并妥善存放设备和用品。 

有效地管理项目可以帮助您节省金钱、时间和资源。选择 成功的管理方法 可确保所有计划协同工作,并且工人在需要时拥有所需的工具。 

10. 收集所需的工具和材料

我们建议您尽早订购建筑项目所需的材料和工具,而不是边订购材料和工具。您甚至可能想在完成之前的项目之前订购工具和材料。交货时间差异很大,尤其是在 劳动力持续短缺 和供应链问题的情况下。 

手头有您需要的一切比因交货延迟而错过最后期限要好。如果您最终获得的材料超过了此项目所需的材料,您可以保留它们以备将来使用。与供应商密切合作,确保在您需要时提供所需的材料。

11. 促进安全

安全应始终是工作现场的重中之重,即使面对迫在眉睫的最后期限也是如此。您的方法应符合安全标准,以开发稳定、可预测的工作流程,让您按时完成任务并更准确地预测未来项目的时间表。

12. 制定应应急计划

建筑项目可能会由于您无法控制的各种原因而落后于计划。但是,您可以识别可能扰乱您的日程安排的潜在风险,并制定应急计划以应对这些风险。 

应急计划可以帮助在问题发展之前缓解和解决问题。例如,您可能会面临天气延误,导致您损失一天或更长时间的工作。制定增加更多设备或劳动力的计划将帮助您尽快使项目重回正轨。 

与您的项目团队合作,识别潜在的进度延误并制定应急计划。如果您遇到任何这些情况,您都会为它们做好准备。请记住,施工延误通常是由于多个小问题而不是一个大问题造成的。监控您的日程安排、分析每日进度报告并管理风险以保持正轨。

13. 尽可能外包

外包可以节省您的时间并确保您按时完成项目。例如,您可能希望 外包您的非劳动任务,例如簿记、融资和获得许可证。外包这些任务有助于节省时间,让您专注于项目与劳动力相关的工作。 

您可能还想外包建筑项目的不同方面,例如材料交付。外包可以让您从更受控的交付流程中受益,并获得有关交付的实时 GPS 跟踪和通知。

14. 监控并记录您的进度

通过报告,您可以更轻松地确定您是否仍在按计划进行,并确定可能表明潜在延误的迹象。

使用详细的每日报告跟踪您的建筑项目进度。这些报告可以更轻松地确定您是否仍在按计划进行,并识别可能表明潜在延误的迹象。将您的实际进度与完成任务的预计时间表进行比较,看看某些活动花费的时间是比您预期的多还是少。如果存在差异,请尝试找出原因并将您的进度与过去的类似项目进行比较,以改进您对未来项目的安排。

您可能需要随时更改您的日程安排。如果是这样,请使用进度文档来估计相关任务的时间表。如果您的调整会影响分包商的工作,请记住让分包商了解情况。

15. 使用跟踪软件和最新技术

跟踪软件可以让您更轻松地遵守建筑项目的时间表。通过改进的组织,您可以节省建筑工作的时间并提高收入增长。该软件允许您实时查看项目进度,使您能够及时解决计划超支和延误问题。某些软件选项还可能提供移动应用程序,以便您可以从任何地方访问您的软件。在使用该软件时,请牢记员工的日程安排,以确保您可以按时完成任务。 

使用此软件将允许您:

  • 监控成本和预算。
  • 轻松安排轮班。
  • 审核项目绩效。
  • 快速识别潜在问题。
  • 轻松将任务分配给个人。
  • 实时观察员工生产力。
  • 监控材料的库存和交付。
  • 将您的项目文档和信息放在同一个地方。
  • 从任何位置向参与项目的每个人提供访问权限。

您可能还想在规划阶段使用 建筑成本估算软件 来确定建筑项目的总体成本。 

此外,您还可以在建筑工地上使用无人机和可穿戴设备等 技术 。可穿戴设备可以跟踪员工并在发生事故或受伤时向您发出警报。无人机可以从上方勘察现场,这样您就可以避免将工人置于危险之中。

16. 与争议解决仲裁员合作

可能会出现争议,这可能会阻止您按时完成。在这些情况下,使用 争议解决仲裁员 而不是将其诉诸法庭可以帮助更快地解决问题。如果您发现自己陷入可能会延迟您的日程安排的争议,您可能需要考虑与仲裁员合作,以确保您能够按时完成项目。

17. 选择租赁设备

租赁设备是确保您按时完成任务的有用选择。选择 租用还是购买更好 将取决于多种因素,包括: 

  • 您可以预先花多少钱。
  • 您需要多长时间设备。
  • 您是否有存储空间。
  • 您是否经常同时操作多个站点。 

Cat Rentals℠ 租赁 设备具有 以下优势:

  • 改善现金流
  • 缺乏修理成本
  • 降低处理成本
  • 灵活满足需求
  • 获取最新技术
  • 更好地控制项目成本

租赁设备可以帮助您 发展业务 并按时完成施工。

通过 Cat Rentals 按时完成施工
通过 Cat Rentals℠ 按时完成施工任务

在 Cat Rentals,我们可以为您提供所需的设备,帮助您按时完成施工任务。我们彻底检查我们的每件产品,对它们进行精心维护,并为它们配备最新技术,以保持您的运营高效。如果您需要有关建筑项目正确解决方案的指导,我们训练有素的专家随时可以帮助您选择设备和排除故障。

我们在全国拥有 1,300 多个地点 ,让您可以轻松地从不惜一切代价的人那里租用您需要的任何东西。我们拥有 70 多个领先的设备品牌,为 建筑行业的多个领域 提供服务。浏览 我们的设备和工具租赁, 或立即在 Cat Rentals 向我们 索取快速报价 。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置