通过租赁设备节省成本
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

您可以通过租赁设备完成更多项目并节省成本。虽然购买设备可以赋予您所有权,但租赁可以让您避免前期成本、维护费、维修费用和每月存储费用。租赁设备时,您无需购买大型设备机群即可利用最新技术。租赁代理商可以帮助您为每项作业选择合适的设备并按时交付,让您尽可能高效地完成项目。

租赁设备如何帮助节省成本

租赁设备通过多种方式帮助建筑公司节省成本。拥有设备可以消除租赁费,但租赁设备可以节省的成本远远超过成本。租赁建筑设备可以通过以下方式帮助您节省成本:

1. 无前期财务承诺

租用建筑设备无需进行长期投资。与购买重型机械的重大财务承诺相比,租赁是一种更经济实惠的选择。租赁设备时,您可以支付较小的每日或每月使用设备费用,而不是前期花费大量资金。

通过租赁设备来避免长期的财务承诺也可以保护您免受市场变化的影响。随着时间的推移,随着市场的变化和某些型号的过时,购买的设备可能会贬值,但您不必担心租赁时会贬值。

2. 降低拥有成本

除了前期购买外,租赁还可以降低或消除拥有成本。租用设备可以让您避免以下费用:

保养和修理

当您拥有设备时,您必须妥善维护它,以确保其高效运行并尽可能长时间地使用。维护通常包括检查、电池充电、零件更换和清洁。随着时间的推移,这些任务可能会增加您的总体运营成本。如果发生损坏,设备也可能需要进行意外维修。

租赁设备可以让您在需要时使用它,并避免担心定期检查、定期维护和意外维修。租赁公司负责设备维护,因此您可以专注于公司的项目。

运输和存储

您还可以在租用设备而不是购买设备时避免存储和运输成本。重型设备需要大型车辆从一个作业现场移动到另一个作业现场。

租用或购买卡车将设备运输到不同地点可能会花费公司大量费用,但租赁经销商通常会为租赁设备提供运输服务。您可以依靠租赁公司按时交付和取回设备,而无需自己运输机器。这还可以防止您因延误而损失金钱。信任租赁经销商及时交付设备可以帮助您按时完成项目并让客户满意。

租赁可以节省空间和金钱。

租赁还消除了对存储空间的需求。虽然购买设备需要您使用设施中宝贵的存储空间或租用存储空间,但租赁可以让您节省空间和金钱。

3. 税收优惠

美国国税局 (IRS) 将机械视为公司 可以从税收中扣除的商业资产。虽然购买的机器算作免税,但在报税季节,租金支付可能对您的公司更有利。自有设备会随着时间的推移而折旧,但您通常可以全额 扣除租金。请务必与税务专业人士讨论申请扣除额,以确保您正确申报。

4. 增加客户群和利润

使您公司的车队多样化,并增加您可以通过租赁设备完成的项目类型。当您购买设备时,由于您负担得起的机器,您可以限制您可以从事的工作类型。租赁设备可以让您执行更多其他方式无法完成的建筑任务,从而增加您可以服务的客户数量并提高您的利润。

当您可以租用完成专业任务和项目所需的设备时,您可以吸引更多客户并提供他们期望的结果。如果客户请求的服务是您的正常设备机群无法提供的,您可以租用完成工作所需的机器,并在完成后归还。

5. 能够为每个项目定制设备

您可以根据不同的项目需求定制设备。

由于租赁可以让您选择每个项目所需的设备类型,因此您可以根据不同的项目需求定制设备。您可以租一台大型机器来破碎大量混凝土,也可以选择一台更易于在狭小空间内操作的小型机器。

如果您面临意想不到的挑战或收到需要不同设备的新项目规格,您可以在需要时租用所需的机器。此功能使您可以避免购买可能仅用于少数项目的昂贵设备。

6. 专业指导

为每个项目选择合适的机器似乎具有挑战性,但代理商可以帮助您选择最好的设备。租赁时您有更多选择,因此您可以为每项作业选择最有效和最高效的机器。代理商可以解释机器技术规格,并帮助您根据以下因素权衡您的选择:

  • 设备功能: 代理商可以帮助您选择能够执行您需要功能的设备。
  • 大体时间: 代理商可以帮助您选择能够在期望的时间范围内完成项目的机器。
  • 容量要求: 在咨询代理商时,您可以确保租赁的设备满足正确的容量要求来处理您的作业。
  • 工作条件: 通过说明您的工作条件,代理商可以为每个作业现场推荐最佳设备。

在正确的指导下,您可以选择能够以最优惠的价格有效满足您的项目需求的机械。

7. 使用最新的设备

租赁设备可让您使用具有最佳内置技术的最新机器。

技术不断发展意味着设备制造商不断更新和改进建筑设备。购买一台设备会限制您购买的版本,而其他更新型号则进入市场。通过租赁设备,您可以获得最新的设备,以获得最佳性能、安全性、效率和结果。租用设备可以让您使用具有最佳内置技术的最新机器,而无需花费大量资金,给潜在客户留下深刻印象并发展您的业务。

如何在租赁和购买之间做出决定

决定是租赁还是购买设备取决于您从事的工作以及您需要车队的多样化程度。购买您日常使用的设备可能会有所帮助,但对于大多数机器来说,租赁通常是最佳选择。

如果您为不同的客户执行各种各样的工作,那么租赁尤其有利,因为您可以在需要时使用所需的设备。它还可以帮助您避免购买可能只是偶尔使用的大型设备机群。

从 Cat Rentals 租赁优质建筑设备
从 Cat Rentals℠ 租赁高品质建筑设备

为您的建筑项目租用设备可以节省资金,并帮助您在不购买大型设备机群的情况下高效开展业务。租赁设备时,您可以使用技术一流的最新机器,同时节省检查、维护、维修、运输和存储方面的费用。

Cat Rentals℠ 以实惠的租赁价格提供优质的建筑设备。凭借我们广泛的机械品牌选择,我们可以帮助您找到满足每个项目需求的设备。使用 Cat 租赁设备,您可以取得优异的成果、扩大客户群并增加利润。浏览我们种类繁多的租赁设备或查找您附近的代理商以了解更多信息。

查找您附近的 Cat 租赁服务