如何规划建筑项目的预算
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

每个成功的构建都始于一个计划,其中包括明确的预算。从安排 项目里程碑 到选择 总承包商, 设定切合实际的数字可以帮助您按计划进行,避免意外并使所有利益相关者保持一致。

为什么需要建设预算?

建设预算的作用不仅仅是增加成本。它决定了工作完成的速度、您雇用的人才类型以及您可以使用哪些技术或设备。精心规划的预算可以保持高生产力和 效率 ,并 控制 管理费用,同时还提供财务路线图,让客户、投资者和合作伙伴放心,您的项目已为成功做好准备。

您应该期望哪些成本?

承包商通常将费用分为硬成本和软成本:

软成本通常占预算的 30%,包括许可证、设计、保险和施工后活动等服务。它们可能会根据位置和范围而变化。

硬成本约占建筑项目预算的 70%。它们涵盖有形物品,例如建筑材料、劳动力和设备。您可以根据硬性成本与软性成本来考虑成本,以了解您在哪些方面可以控制以及哪些方面需要灵活性。 

以下是需要预算的主要类别,并附有使其更具体的示例:

  • 财产成本:这些成本各不相同,涵盖土地购买、房地产费用、融资和税收。土地最多可占用预算的 60%,具体取决于地点。
  • 专业服务和许可:这些包括建筑、设计、调查、环境测试和工程。有执照的 土木工程师 提供关键的批准。准确的计划可减少 成本超支。
  • 劳动力:这包括工资、福利、保险和分包。雇用技术娴熟 的分包商 或管理自己的工作人员会影响定价。 建筑人工 很难预测,但 提高劳动生产率 有助于控制成本。 
  • 材料:从管道和铺路等场地准备项目到框架、屋顶、隔热材料、门和饰面等结构元件。材料成本通常是任何预算的最大部分。
  • 设备和工具:许多承包商 出租设备 以避免高昂的前期成本。预算租金、运费、燃料和 运营成本。考虑租用 重型设备和工具 以保持成本灵活性。
  • 保险、水电费和税费:考虑责任险、天然气、水、下水道连接和持续的建筑 融资 规划。
如何在不超出预算的情况下选择合适的设备?

设备是最大的变数之一。购买意味着高昂的资本和维护成本,而租赁则为您提供了灵活的扩展空间。对于季节性工作或短期需求,租赁通常是最明智的选择。通过租赁重型设备和工具, Cat Rentals℠ 可以轻松地将机器与您的工作量和预算相匹配。

您应该为突发事件预留多少资金?

即使是最好的计划也会面临变化——范围调整、设计升级、设备故障或意外天气。这就是专家推荐应急项目的原因。安全的应急基金大约占您预算的 3-10%,可以保护您免受延误,而不会占用太多现金。

将应急费用视为您的预算保险:当意外发生时,它可以让项目继续进行。如果风险很高,一些项目甚至可能会留出高达 20% 的资金。

您如何在财务上保持项目步入正轨?

预算编制不是一次性的任务。每周跟踪成本,与原始计划进行比较并快速调整。监控费用和里程碑可以提高 生产力和效率 ,并 控制管理费用。电子表格或项目管理软件等简单工具有助于及早发现问题。

定期更新还可以与客户和合作伙伴建立信任,因为每个人都可以看到项目在预算范围内的表现。

您可以在哪里获得预算和设备方面的帮助?

预算可能很复杂,但您不必独自处理。Cat Rentals 提供设备、建议和灵活的租赁协议,帮助您有效地进行规划。查找 您 附近的 Cat 租赁服务,与您当地的代理商联系并探索各种选择。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置