提高安全性和效率的沟渠回填提示
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

回填是在挖掘后将土壤或物料返回沟渠的过程。它可以防止沉降、移动和侵蚀,有助于保护您已经完成的工作。本指南提供了沟渠回填技巧,其中包含有关材料和租赁设备的信息,这些信息可以使作业更安全、更快捷。

1. 选择回填方法

有四种常见的回填沟渠方法:

  • 填充: 可流动填料是一种含水量低的混凝土混合物,由卡车输送到沟渠中。
  • 压实: 用机器代替和压实土壤,以获得稳定、长期的表面处理。
  • 倾倒: 粒状骨料无需压实即可倾倒到沟渠中;它很快,但不太稳定。
  • 喷射: 加压水压实沟渠中的土壤。这适用于特定的土壤类型。
2. 选择回填物料

您选择的材料取决于方法和项目需求:

  • 未压实的土壤: 使用将现场土壤移回沟渠,这是最便宜的选择 — 以后可能需要重新平整。
  • 压实土: 现场土壤分层堆积,稳定性更好。
  • 压实石: 粒状石料回填,非常适合铺砌区域
  • 精益混凝土: 也称为受控密度填方 — 无需二次压实即可填埋沟渠,在狭窄或交通频繁的区域非常有用。
3. 获得合适的设备

压实设备对沟渠稳定性至关重要:

夯锤可向粘土等压实粘性物料提供 高冲击力 。

平板夯可 将土壤振动到位,非常适合狭窄空间。

沟渠压路机是一种轻型机器,可在狭窄区域内压实土壤。它们有 骑乘式和 手扶 式两种型号。

压实机是用于大型压实作业的 大型、功能强大的机器 。选项包括单钢轮振动压路机、充气轮胎压路机和垃圾填埋压实机。

4. 分层压实

压实方法可提供最可靠的结果。操作方法如下:

  • 在沟渠中铺上 6 英寸厚的土壤。
  • 在添加更多之前先压实每一层。
  • 重复此操作,直到填满沟渠。
使用轮式装载机进行回填的提示
  • 以直角接近沟渠,以避免墙壁倒塌或损坏管道。
  • 像使用推土铲一样使用铲斗来推动物料,而不是直接卸载物料。
  • 在部分回填后以一定角度作业,使轮胎保持在填充侧最靠近沟渠的位置。
  • 如果桩太高,请建造一个土壤斜坡并将物料推入。
  • 避免撞击或偏转沟渠中的物体,例如管道或检修孔。
从 Cat Rentals℠ 租赁回填设备

Cat Rentals 拥有广泛的沟渠回填设备。所有租金都维护良好、具有成本效益,并得到专家服务的支持。无论您是要完成小型沟渠还是大型项目,我们都将帮助您选择合适的机器。

浏览我们 种类繁多的 库存或查找您附近的 Cat Rentals 网点。

回填常见问题解答

问:沟渠回填的最佳方法是什么?

答:压实通常是最稳定的,使用分层压实的土壤或石头。

问:哪种设备最适合压实土壤?

答:夯锤在粘土上工作。平板夯和沟渠压实机适合狭窄空间。大型压实机可处理重负荷作业。

问:为什么要租回填设备?

答:通过租赁,您无需支付前期费用即可获得最新的机器。它还可以让您根据每个项目的需求匹配设备。

问:我可以使用轮式装载机进行回填吗?

答:是的。通过正确的方法,装载机可以安全高效地将土壤推入沟渠。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价