Cosa c'è da sapere quando si noleggia un generatore
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie

L'energia è tutto in un cantiere. Senza di essa, gli strumenti e le apparecchiature che dipendono da una fonte di alimentazione esterna si fermeranno rapidamente, così come la produttività. Per molti lavori, il noleggio di generatori di energia elettrica è la risposta quando gli appaltatori hanno bisogno di una fonte di alimentazione aggiuntiva o di una soluzione di riserva quando i loro generatori principali non sono operativi per manutenzione.

Con così tanto lavoro affidato alle prestazioni affidabili dei generatori in cantiere, nessuno può permettersi di avere una brutta esperienza quando ne noleggia uno. Ecco perché il nostro team di Cat Rentals℠ ha creato la seguente guida su ciò che devi sapere quando noleggi un generatore.

Sfoglia i nostri suggerimenti per il noleggio di generatori e scopri cosa è più importante considerare quando si noleggia un generatore, inclusi il tipo di potenza, le prestazioni e il valore che contribuiscono al completamento rapido e di qualità di ogni lavoro intrapreso.

Tipi di generatori
Tipi di generatori

Quando si noleggiano generatori, è fondamentale comprendere prima i diversi tipi di generatori e confrontare caratteristiche, dimensioni e tipi di combustibile diversi. Ogni tipo di generatore presenta vantaggi unici, oltre ad alcuni inconvenienti di cui è necessario essere consapevoli prima di scegliere un modello. Alcuni tipi di generatori sono più adatti per applicazioni specifiche, quindi tieni presente come prevedi di utilizzare il generatore quando esamini le diverse opzioni.

Di seguito sono riportati quattro tipi di generatori:

1. Gruppi elettrogeni diesel

Il tipo di generatore di gran lunga più comune è quello diesel. Grazie all'ampia disponibilità, alla rapidità di avviamento, ai prezzi accessibili e all'ampia disponibilità di combustibile, i gruppi elettrogeni diesel sono l'unità preferita nei cantieri edili, in occasione di eventi e per decine di altri scopi industriali o commerciali.

Nonostante questi evidenti vantaggi, si pensava che le generazioni precedenti di generatori diesel presentassero alcuni importanti svantaggi. Le unità diesel sono state tradizionalmente difficili da mantenere, rumorose e inaffidabili a basse temperature. I generatori diesel odierni sono più affidabili ed economici da mantenere, e sono molto meno rumorosi di prima.

Se stai pensando di noleggiare un generatore diesel, alcuni dei vantaggi da considerare includono:

  • Efficienza dei consumi: I generatori diesel sono in grado di alimentare carichi elevati utilizzando una quantità limitata di combustibile.
  • Durata: I generatori diesel sono costruiti per ambienti difficili e possono resistere a una forte usura.
  • Accessibilità al combustibile: Il diesel è una fonte di combustibile ampiamente disponibile, il che lo rende conveniente da utilizzare a lungo termine.

Uno dei principali svantaggi dei generatori diesel è la quantità di inquinamento che producono, rendendoli pericolosi da utilizzare al chiuso o in spazi chiusi.

2. Generatori a gas naturale

Mentre i generatori diesel sono più comuni e sono il tipo di carburante tradizionale delle unità di alimentazione esterne, il gas naturale sta diventando sempre più popolare grazie ai suoi numerosi vantaggi.

A gennaio 2020, ci sono circa 464 trilioni di piedi cubi di gas naturale in riserva negli Stati Uniti. Con oltre 3 milioni di miglia di gasdotti che costituiscono una vasta rete di distribuzione, il combustibile è prontamente disponibile e accessibile per il consumo in tutto il paese.

Quando si tratta di alimentare l'energia di riserva, il gas naturale offre i seguenti vantaggi:

  • Conveniente: il gas naturale è significativamente più economico del diesel.
  • Conveniente: Non è necessario eseguire la manutenzione dei serbatoi del combustibile o prendere precauzioni per evitarne il degrado.
  • Sicuro: Non vi è alcun rischio di fuoriuscite di combustibile e rischi per l'ambiente.
  • Pulizia: Rispetto al diesel, il gas naturale brucia in modo più pulito e con meno inquinamento atmosferico.
  • Facile installazione: è facile da installare e installare in spazi ristretti, sui tetti o in altre aree in cui la manutenzione del combustibile diesel sarebbe difficoltosa.

Nonostante i suddetti vantaggi del gas naturale, il compromesso è che i generatori alimentati a gas naturale sono in genere più costosi dei modelli diesel.

Generatori rimorchiabili

3. Generatori rimorchiabili

Quando avete bisogno di accedere a fonti di energia esterna ma volete anche la flessibilità di un facile trasporto da e verso i cantieri, un generatore trainabile è la soluzione ideale. I generatori rimorchiabili, detti anche generatori montati su rimorchio, sono ideali per situazioni semipermanenti, come cantieri edili, operazioni minerarie, basi militari e applicazioni a breve termine.

I generatori rimorchiabili sono montati su un rimorchio e progettati per agganciarsi alla parte posteriore di un dumper, pronti per essere trasportati per la massima mobilità. Rispetto alle unità di generazione più piccole, i generatori rimorchiabili tendono a offrire una maggiore capacità di uscita.

Poiché in genere dispongono di serbatoi del combustibile più grandi, i generatori rimorchiabili possono fornire più energia più a lungo, il che li rende perfetti per le applicazioni più impegnative. La maggior parte dei generatori rimorchiabili sono alimentati a diesel, sebbene siano disponibili anche alcuni modelli a benzina e propano.

4. Generatori di grandi dimensioni

Per le applicazioni industriali che necessitano di un flusso costante di energia per diversi dispositivi, unità di illuminazione, strumenti e altro ancora, la presenza di grandi generatori in loco può garantire un funzionamento senza interruzioni. I generatori di grandi dimensioni sono quelli che hanno una maggiore potenza di uscita, in genere compresa tra 500 kilowatt e 1.000 kilowatt o più.

I generatori di grandi dimensioni possono essere alimentati con diversi tipi di combustibile, dal diesel alla benzina al propano. Molti generatori di grandi dimensioni sono anche trainabili, il che li rende una comoda soluzione per le applicazioni che richiedono un'uscita di potenza elevata oltre alla flessibilità di essere mobili.

Applicazioni del generatore

Praticamente ogni ambiente nella nostra società oggi si basa sul potere per funzionare con successo. Di conseguenza, i generatori portatili hanno numerose applicazioni. Che ci sia un rischio grande o piccolo di interruzione dell'alimentazione, un generatore è sempre un buon investimento.

Di seguito sono riportati alcuni degli scenari in cui vengono utilizzati i generatori:

  • Cantieri: I cantieri edili sono uno dei luoghi più comuni per trovare un generatore. I cantieri in genere non hanno un'infrastruttura elettrica attiva collegata o non è disponibile per l'uso da parte degli appaltatori. Avere un generatore fornisce alimentazione primaria o di riserva per alimentare strumenti e apparecchiature elettriche con un flusso costante di potenza affidabile.
  • Arresti e interruzioni di routine: Quando gli impianti industriali, come miniere, mulini o fabbriche, subiscono arresti di routine o interruzioni di corrente pianificate, disporre di un'alimentazione di riserva è essenziale per mantenere attive e funzionanti le operazioni di base. L'alimentazione di riserva in questi stabilimenti è necessaria per la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori in loco.
  • Ospedali: Gli ospedali e le cliniche fanno affidamento sull'accesso illimitato all'elettricità per alimentare le loro apparecchiature, computer e illuminazione. Ogni ospedale ha bisogno di un'alimentazione di riserva in caso di interruzione di corrente o emergenza. Quando l'alimentazione di rete è inaffidabile in determinate località, è fondamentale avere la possibilità di noleggiare rapidamente un generatore di riserva.
  • Agricoltura: Sia che tu abbia bisogno di un generatore come fonte di energia primaria o di riserva, gli agricoltori e gli allevatori sanno quanto sia fondamentale avere accesso a un'alimentazione elettrica indipendente per fornire energia a riscaldatori per stalle e stalle, illuminazione e altre apparecchiature. I generatori sono importanti anche per applicazioni come l'allevamento ittico, l'irrigazione e altre pompe e sistemi elettrici.
  • Ospitalità: Il settore dell'ospitalità è un'altra area specializzata di servizio che richiede un accesso continuo all'alimentazione. Durante i temporali o altri eventi che rendono inaffidabile l'energia, i proprietari di hotel e ristoranti possono essere certi che i loro clienti saranno assistiti con un generatore di corrente.
  • Concerti, festival ed eventi: se stai organizzando un evento, sai quanto sia fondamentale alimentare le apparecchiature audio e di illuminazione, le apparecchiature di refrigerazione in concessione e altri dispositivi importanti in modo che i tuoi ospiti possano divertirsi. Da fiere e carnevali a eventi sportivi e conferenze, i generatori di energia portatili sono essenziali per gestire un evento di successo.

È fondamentale considerare l'applicazione specifica quando si sceglie il tipo di generatore giusto per le proprie esigenze, compresa la scelta della fonte di combustibile e delle dimensioni giuste.

10 consigli per noleggiare generatori
10 consigli per noleggiare generatori

Generare energia da un motore a combustione interna per far girare un nucleo situato all'interno di una bobina, con conseguente elettricità prodotta dal campo magnetico, sembra un processo abbastanza semplice. Tuttavia, quando ti rendi conto che devi determinare il carico di potenza di cui avrai bisogno, l'attrezzatura che utilizzerai e le condizioni in cui ci si aspetta che funzioni, la tua decisione può diventare un po' più complicata.

I seguenti suggerimenti su cosa considerare quando si noleggia un generatore possono aiutarti a decidere il modello giusto e proteggerti quando collabori con un fornitore di noleggio rispettabile e affidabile.

1. Seleziona un marchio affidabile e un partner di noleggio di fiducia

Oltre all'ampia varietà di tipi e dimensioni di generatori, ci sono anche molte marche tra cui scegliere. In qualità di uno dei principali produttori di generatori portatili e di apparecchiature di alimentazione, Caterpillar offre numerosi tipi, dimensioni e configurazioni di generatori.

Quando si sceglie il generatore giusto per te, è fondamentale scegliere un marchio di fiducia e lavorare con una società di noleggio affidabile. Cat Rentals offre una vasta esperienza nell'aiutare i clienti a fare la scelta giusta per le loro esigenze di alimentazione.

2. Leggi attentamente il contratto di noleggio

Quando si sceglie un'azienda da cui noleggiare il generatore, è importante chiedere di rivedere il contratto di noleggio del fornitore. Assicurati di leggere il contratto di noleggio prima di firmarlo.

Alcuni dei punti da considerare quando si esamina un contratto di noleggio di attrezzature includono:

  • Costi di noleggio: Cerca possibili costi nascosti o sanzioni pecuniarie.
  • Assicurazione responsabilità civile: Determina se sei responsabile dell'ottenimento di un'assicurazione separata.
  • Durata del noleggio: Essere consapevoli della propria responsabilità di restituire l'attrezzatura a una data e a un'ora specifiche.

I contratti di noleggio trasparenti, come quelli che impieghiamo in Cat Rentals, sono un segno sicuro che hai a che fare con una società di noleggio rispettabile.

3. Scegliere il generatore giusto per le proprie esigenze di carico

La dimensione del generatore necessario è uno dei fattori più importanti nella scelta dell'unità giusta. Prima di noleggiare il generatore, è necessario calcolare la capacità corretta in base alla quantità di energia che si intende consumare.

Ottenere il generatore delle giuste dimensioni è un'importante questione di sicurezza per garantire la disponibilità di energia sufficiente quando necessario ed evitare il sovraccarico dell'unità. Se non si è sicuri di come calcolare le dimensioni del generatore necessario, richiedere assistenza allo specialista del noleggio.

4. Assicurati che sia testato

Quando ci si rivolge al fornitore di servizi di noleggio per noleggiare un generatore, è essenziale chiedere quanto recentemente è stata testata l'attrezzatura. Le società di noleggio responsabili avranno protocolli per le ispezioni pre e post noleggio.

Poiché ispezioniamo attentamente tutte le nostre attrezzature a noleggio prima e dopo il check-out, puoi essere certo della qualità dei generatori a noleggio presso Cat Rentals.

5. Assicurati che sia pulito

Oltre a garantire il corretto funzionamento dell'attrezzatura a noleggio, è fondamentale che il generatore sia sufficientemente pulito e sottoposto a manutenzione. Dal momento che probabilmente sarai responsabile delle condizioni del generatore quando lo restituisci, accetta solo un generatore pulito e ben tenuto.

Controllare che la manutenzione sia stata eseguita

6. Controlla che sia sottoposto a manutenzione

A causa dell'uso intenso e delle numerose parti in movimento, i generatori necessitano di una manutenzione regolare. Controlla che il generatore che stai per noleggiare sia stato completamente revisionato con i filtri, i liquidi e i collegamenti perfettamente funzionanti.

7. Scopri il trasporto

Durante la revisione del contratto di noleggio, verificare se la consegna e la restituzione del generatore sarete a carico vostro o della società di noleggio. Se lo trasporterai, assicurati di avere l'attacco per rimorchio giusto per il lavoro.

8. Controlla il tempo

Variabili come il tempo inclemente e le modifiche all'ambito del progetto possono influire sulla necessità dell'attrezzatura a noleggio. Tieni sempre d'occhio il bollettino meteorologico e assicurati di informare la tua società di noleggio di eventuali modifiche ai parametri del tuo programma di noleggio.

9. Operare secondo le istruzioni

Quando si noleggia un'attrezzatura, è fondamentale sapere che si avrà la responsabilità di far funzionare il generatore in sicurezza. Acquisire familiarità con le istruzioni di funzionamento corrette del generatore e seguirle di conseguenza. Fattori come farlo funzionare all'aperto per prevenire l'accumulo di monossido di carbonio tossico e non rifornire un motore caldo sono importanti per la sicurezza del tuo equipaggio e dell'attrezzatura.

Se ritieni di aver bisogno di supporto, chiedi istruzioni, formazione e persino una demo.

10. Mettere a terra il generatore

Non devi essere un elettricista professionista per sapere che è imperativo mettere a terra correttamente il generatore prima dell'uso. In caso contrario, si corre il rischio di cortocircuiti, interruttori che scattano e altri problemi elettrici indesiderati.

Vantaggi del noleggio di generatori

I generatori sono attrezzature fondamentali che tutte le aziende devono avere in loco quando necessario. Sia che abbiate bisogno di un generatore di riserva in caso di necessità, che siate alla ricerca di un generatore sostitutivo o che vogliate provarne diversi tipi prima di acquistarne uno, il noleggio di generatori può essere la soluzione ideale in molti scenari.

Di seguito sono riportati i principali vantaggi del noleggio di generatori:

  • Condizioni di noleggio flessibili: Con un contratto di noleggio, puoi scegliere per quanto tempo hai bisogno dell'attrezzatura. Con condizioni di noleggio flessibili, paghi solo per quanto tempo utilizzi il generatore. Che tu ne abbia bisogno per un festival di un fine settimana o per un contratto di costruzione di sei mesi, il noleggio di generatori ti offre la versatilità di cui hai bisogno per soddisfare la tua attività.
  • Risparmio sui costi: Il noleggio di generatori consente risparmi immediati sui costi. Con un comodo canone di noleggio, sai esattamente cosa stai pagando in anticipo senza doverti preoccupare di investire il tuo capitale per il finanziamento. Ci sono una serie di altri costi a cui rinunci quando noleggi un generatore, inclusi manutenzione e riparazioni, stoccaggio, assicurazione e altri costi di trasporto.
  • Varietà di disponibilità: Quando ci si rivolge a un fornitore di servizi di noleggio come Cat Rentals, ci si imbatte in un'ampia scorta di generatori. Avere così tante opzioni disponibili ti assicura di non rimanere bloccato con il modello più vicino al tuo generatore preferito. Invece, puoi ottenere le dimensioni e le caratteristiche giuste per il tuo progetto unico.
  • Consulenza di esperti e assistenza sul campo: Mentre molti tipi di attrezzature a noleggio sono abbastanza facili da utilizzare, i generatori richiedono un po' di esperienza per essere installati correttamente e garantire che funzionino in modo coerente. Quando noleggi un generatore da Cat Rentals, riceverai consigli esperti su come installare correttamente il generatore, inclusa l'ubicazione e il posizionamento corretti dell'unità. È inoltre possibile usufruire di assistenza sul campo in caso di malfunzionamento dell'unità o di problemi relativi al funzionamento della macchina.
  • Nessuna manutenzione: Tutti i noleggi di attrezzature hanno un eccezionale vantaggio: non doversi preoccupare della manutenzione. Noleggiando un generatore da un fornitore affidabile, hai la garanzia di un'unità correttamente funzionante che è stata ben mantenuta e assistita in modo coerente. Se qualcosa va storto, la riparazione è inclusa nel contratto di noleggio. Se richiede una manutenzione prolungata, verrà fornita un'unità sostitutiva per ridurre al minimo i costi dei tempi di fermo.
  • Risposta immediata al disastro: Negli scenari in cui è necessario un generatore a causa di una situazione di emergenza come un'improvvisa alluvione o un'interruzione dell'alimentazione, il noleggio di attrezzature rende immediatamente disponibili i generatori. L'accesso alle apparecchiature on-demand è un vantaggio estremamente prezioso in situazioni di emergenza , in quanto consente di risparmiare tempo e denaro e di proteggere la sicurezza di tutto il personale.
  • Prova prima di acquistare: Se stai pensando di investire in una soluzione di generatore permanente per la tua attività, considera prima di tutto il noleggio di un'unità. Quando provi prima di acquistare, sei in grado di identificare esattamente ciò di cui hai bisogno e ciò che non ti serve in un generatore, aiutandoti a restringere le opzioni prima di fare un grande investimento.
Trova i generatori a noleggio su Cat Rentals℠
Trova generatori a noleggio presso Cat Rentals

Quando noleggiare un generatore ha senso dal punto di vista commerciale, la scelta successiva da fare è con quale fornitore di noleggio collaborare. Presso Cat Rentals, troverai generatori a noleggio affidabili, in ottima manutenzione e di alta qualità.

Con un ampio inventario di generatori tra cui scegliere, avrai la soluzione di alimentazione di riserva perfetta quando ne hai bisogno. Grazie ai nostri esperti rappresentanti di attrezzature a noleggio, avrete fiducia nella scelta e nel funzionamento dell'attrezzatura per tutta la durata del noleggio.

Scoprite subito le nostre opportunità di noleggio chiamando il numero 1-800-RENT-CAT o sfogliate le nostre attrezzature online e noleggiate tutto ciò di cui avete bisogno da persone che fanno tutto il necessario.

Trova i noleggi Cat più vicini a te
Ottieni un preventivo rapido
Condividi con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting

Impostazioni dei cookie