発電機をレンタルする際に知っておくべきこと
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

現場では力がすべてです。これがないと、外部電源に依存するツールや機器はすぐに停止し、生産性も低下します。多くの仕事では、請負業者が主発電機がサービスのために停止したときに追加の電源やバックアップ ソリューションが必要な場合、発電機のレンタルが答えとなります。

現場では発電機の信頼性の高い性能に大きく依存しているため、発電機をレンタルしている間に悪い経験をするわけにはいきません 。そのため、Cat Rentals℠ のチームは、発電機をレンタルする際に知っておくべきことについて、次のガイドをまとめました。

発電機のレンタルに関するヒントを参照し、発電機をレンタルする際に考慮すべき最も重要なこと、たとえば、取り組むすべての作業を迅速かつ質の高い完了に貢献する電力の種類、性能、価値など、何を考慮すべきかを確認してください。

発電機の種類
発電機の種類

発電機をレンタルするときは、まずさまざまな種類の発電機を理解し、さまざまな機能、サイズ、燃料の種類を比較することが重要です。各タイプの発電機には、モデルを選択する前に知っておく必要があるいくつかの欠点とともに、独自の利点があります。特定のタイプのジェネレーターは特定の用途により適しているため、さまざまなオプションを確認するときは、ジェネレーターの使用方法を念頭に置いてください。

以下は 4 種類のジェネレーターです。

1. ディーゼル発電機

最も一般的なタイプの発電機はディーゼル発電機です。ディーゼル発電機は、その幅広い入手可能性、迅速な起動、手頃な価格、および燃料の幅広い入手可能性により、建設現場、イベント 、 その他数十の産業または商業目的で選択されるユニットです。

これらの明らかな利点にもかかわらず、前世代のディーゼル発電機にはいくつかの重要な欠点があると考えられていました。ディーゼルユニットは従来、メンテナンスが難しく、騒音が大きく、寒い季節には信頼性が低かった。今日のディーゼル発電機は、メンテナンスの信頼性とコスト効率が向上し、以前よりも騒音がはるかに少なくなります。

ディーゼル発電機のレンタルを検討している場合、考慮すべき利点には次のようなものがあります。

  • 燃費効率: ディーゼル発電機は、限られた量の燃料を使用して高負荷に電力を供給できます。
  • 耐久性: ディーゼル発電機は過酷な環境向けに構築されており、激しい磨耗に耐えることができます。
  • 燃料のアクセシビリティ: ディーゼルは広く入手可能な燃料源であるため、長期運転に便利です。

ディーゼル発電機の主な欠点の 1 つは、発生する汚染の量であり、屋内や密閉された空間での運転は安全ではありません。

2. 天然ガス発電機

ディーゼル発電機はより一般的であり、外部電源ユニットの伝統的な燃料タイプですが、天然ガスはそのいくつかの利点のおかげでますます人気が高まっています。

2020年1月現在、米国には推定 464兆立方フィートの天然ガス が埋蔵されています。300万マイル を超える 天然ガスパイプラインが広大な配給ネットワークを構成しており、この燃料商品は全国で容易に入手でき、消費できる。

バックアップ電力の給油に関しては、天然ガスには次の利点があります。

  • 費用対効果が高い: 天然ガスはディーゼルよりも大幅に安価です。
  • 便利: 燃料タンクのメンテナンスや劣化を防ぐための予防措置を講じる必要はありません。
  • 安全: 燃料の流出や環境上の危険のリスクはありません。
  • クリーン: ディーゼルと比較して、天然ガスはよりクリーンに燃焼し、大気汚染が少ないです。
  • 簡単な設置: 狭いスペース、屋上、またはディーゼル燃料の整備が困難なその他の場所への設置とセットアップが簡単です。

天然ガスの上記の利点にもかかわらず、トレードオフは、天然ガスを動力源とする発電機は通常、ディーゼル モデルよりも高価であるということです。

牽引可能な発電機

3. 牽引可能な発電機

外部電源へのアクセスが必要でありながら、現場への移動が容易な柔軟性が必要な場合は、牽引式発電機が理想的なソリューションです。牽引式発電機はトレーラー搭載型発電機とも呼ばれ、建設現場、採掘作業、軍事基地、短期用途などの半永久的な状況に最適です。

牽引可能な発電機はトレーラーに取り付けられ、トラックの後部にヒッチされるように設計されており、最大限の機動性を得るためにすぐに牽引できます。小型の発電機ユニットと比較して、牽引式発電機はより高い出力容量を提供する傾向があります。

牽引式発電機は通常、燃料タンクが大きいため、より多くの電力をより長く供給できるため、要求の厳しい用途に最適です。ほとんどの牽引式発電機はディーゼル燃料ですが、一部のガソリンおよびプロパン モデルも利用できます。

4. 大型発電機

複数のデバイス、雷ユニット、ツールなどに安定した電力の流れを必要とする産業用途では、現場に大型発電機を設置することでシームレスな動作を保証できます。大型発電機とは、通常 500 キロワットから 1,000 キロワット以上の範囲で、より高い出力容量を持つ発電機です。

大型発電機は、ディーゼルからガソリン、プロパンまで、さまざまな種類の燃料で駆動できます。多くの大型発電機は牽引可能であるため、移動の柔軟性とともに高出力を必要とするアプリケーションにとって便利なソリューションとなります。

発電機の用途

今日の私たちの社会のほぼすべての環境は、うまく運営するために電力に依存しています。その結果、 ポータブル発電機には 数多くの用途があります。停電のリスクが大きいか小さいかにかかわらず、発電機は常に賢明な投資です。

ジェネレーターが使用されるシナリオの一部を次に示します。

  • 建設現場: 建設現場は、発電機を見つける最も一般的な場所の 1 つです。建設現場では通常、アクティブな電気インフラが接続されていないか、請負業者が使用できません。発電機を使用すると、電気工具や機器に信頼性の高い電力を安定して供給するための一次電源またはバックアップ電源が供給されます。
  • 定期的なシャットダウンと停止: 鉱山、製粉所、工場などの産業施設が定期的な停止や計画的な停電に見舞われる場合、基本的な運用を維持するにはバックアップ電源の用意が不可欠です。これらの施設のバックアップ電源は、現場のすべての労働者の健康と安全のために必要です。
  • 病院: 病院や診療所は、機器、コンピューター、照明に電力を供給するために、電気への自由なアクセスに依存しています。どの病院でも、停電や緊急時に備えてバックアップ電源が必要です。特定の場所で送電網の電力が不安定な場合、バックアップ発電機を迅速にレンタルできることが重要です。
  • 農業: 主電源またはバックアップ電源として発電機が必要な場合でも、農家や牧場主は、納屋や安定したヒーター、照明、その他の機器に電力を供給するために独立した電源にアクセスできることがいかに重要であるかを知っています。発電機は、養殖、灌漑、その他の電動ポンプやシステムなどの用途にも重要です。
  • ホスピタリティ: ホスピタリティ業界も、電力への継続的なアクセスを必要とする専門的なサービス分野です。嵐や電力が不安定になるその他の出来事の際には、ホテルやレストランのオーナーは、発電機で顧客の世話をしてくれるので安心できます。
  • コンサート、フェスティバル、イベント: イベントを主催する場合、ゲストが楽しめるように、音響機器や照明機器、売店用の冷凍機器、その他の重要な機器に電力を供給することがいかに重要であるかをご存知でしょう。見本市やカーニバルからスポーツ イベントやカンファレンスに至るまで、ポータブル発電機はイベントを成功させるために不可欠です。

適切な燃料源とサイズの決定など、ニーズに合った適切なタイプの発電機を選択するときは、独自の用途を考慮することが重要です。

発電機をレンタルするための 10 のヒント
発電機をレンタルするための 10 のヒント

内燃機関から電力を生成してコイル内にあるコアを回転させ、その結果、磁場から電気を生成することは、非常に単純なプロセスのように聞こえます。ただし、必要な電力負荷、稼働する機器、および実行が期待される条件を決定する必要があることに気付くと、決定が少し複雑になる可能性があります。

発電機をレンタルする際に考慮すべきことに関する次のヒントは、評判が良く信頼できるレンタル プロバイダーと提携する際に適切なモデルを決定し、身を守るのに役立ちます。

1. 信頼できる有名ブランドと信頼できるレンタルパートナーを選択する

発電機の種類やサイズが豊富であることに加えて、多くのブランドから選択できます。ポータブル発電機および電源装置の大手メーカーの 1 つとして、Caterpillar は多数のタイプ、サイズ、構成の発電機を提供しています。

自分に合った発電機を選択するときは、信頼できる 有名ブランドを選択し、信頼できるレンタル会社と協力することが重要です。Cat Rentalsは、お客様が 電力ニーズに適した選択を行えるよう支援する広範な専門知識を提供します。

2. 賃貸契約書をよく読む

発電機をレンタルする会社を選択するときは、プロバイダーのレンタル契約を確認するように依頼することが重要です。署名する前に、必ずレンタル契約書をよく読んでください。

機器のレンタル契約を確認する際に考慮すべき点には、次のようなものがあります。

  • レンタル料金: 隠れた料金や金銭的罰則の可能性を探してください。
  • 賠償責任保険: 別の保険に加入する責任があるかどうかを判断します。
  • レンタル期間: 特定の日時に機器を返却する責任を認識してください。

Cat Rentals で採用しているような透明性のあるレンタル契約は、評判の良いレンタル会社と取引していることを確実に示しています。

3. 負荷要件に適した発電機を選択する

必要な発電機のサイズは、適切なユニットを選択する際の最も重要な要素の 1 つです。発電機をレンタルする前に、まず消費する電力量に基づいて正しい容量を計算する必要があります。

適切なサイズの発電機を入手することは、必要なときに十分な電力を確保し、ユニットの過負荷を防ぐために、安全上の重要な問題です。 必要な発電機のサイズの計算方法がわから ない場合は、レンタル専門家に支援を求めてください 。

4. テスト済みであることを確認する

発電機のレンタルについてレンタルプロバイダーに問い合わせる場合は、機器が最近テストされたことを尋ねることが重要です。責任あるレンタル会社は、レンタル前およびレンタル後の検査のためのプロトコルを持っています。

チェックアウト前とチェックイン後にすべてのレンタル機器を入念に検査しているため、Cat Rentalsのレンタル発電機の品質を保証できます。

5. 清潔であることを確認する

レンタル機器が適切に動作していることを確認することに加えて、発電機が十分に洗浄され、メンテナンスされていることが重要です。 発電機を返却する際には発電機の状態に責任を負う可能性が高いため、清潔で手入れが行き届いているように見える発電機のみを受け入れてください。

サービスを受けていることを確認する

6. サービスを受けていることを確認する

発電機は使用量が多く、可動部品が多いため、定期的なメンテナンスが必要です。レンタルしようとしている発電機が、フィルター、液体、接続部が正常に機能し、完全に整備されていることを確認してください。

7. トランスポートを理解する

レンタル契約を確認するときは、発電機の配送と返却についてあなたまたはレンタル会社の責任があるかどうかを確認してください。輸送する場合は、作業に適したトレーラー ヒッチがあることを確認してください。

8. 天気を確認する

悪天候やプロジェクト範囲の変更などの変数は、レンタル機器が必要になる時期に影響を与える可能性があります。常に天気予報に注意し、レンタルスケジュールのパラメータに変更があった場合は必ずレンタル会社に通知してください。

9. 指示に従って操作する

機器をレンタルするときは、発電機を安全に操作する責任があることを知っておくことが重要です。発電機の適切な取扱説明書をよく理解し、それに従ってください。有毒な一酸化炭素の蓄積を防ぐために屋外で運転したり、高温のエンジンに燃料を補給したりするなどの要素は、乗組員と機器の安全にとって重要です。

サポートが必要だと思われる場合は、指示、トレーニング、さらにはデモを依頼してください。

10. 発電機を接地する

使用前に発電機を適切に接地することが不可欠であることを知っても、プロの電気技師である必要はありません。そうしないと、短絡、ブレーカーのトリップ、その他の望ましくない電気的問題が発生するリスクがあります。

発電機をレンタルするメリット

発電機は、すべての企業が必要なときに現場に設置できる重要な機器です。いざというときにバックアップ発電機が必要な場合でも、交換用発電機を探している場合でも、購入する前にさまざまなタイプを試してみたい場合でも、発電機のレンタルは多くのシナリオで理想的なソリューションとなります。

発電機をレンタルする主な利点は次のとおりです。

  • 柔軟なレンタル条件: レンタル契約では、機器の必要期間を選択できます。柔軟なレンタル条件では、発電機の使用時間に対してのみ料金を支払います。週末のフェスティバルに必要な場合でも、6 か月の建設契約に必要な場合でも、発電機のレンタルはビジネスに対応するために必要な多用途性を提供します。
  • コスト削減: 発電機のレンタルにより、すぐにコストを節約できます。便利なレンタル料金を 1 つ利用すれば、資金調達のために自分の資本を投資することを心配することなく、前払い料金を正確に把握できます。発電機をレンタルすると、メンテナンスや修理、保管、保険、その他の運搬費用など、他にも多くの費用がかかります。
  • さまざまな可用性: Cat Rentals のようなレンタル プロバイダーにアプローチすると、発電機の幅広い在庫に出くわします。非常に多くのオプションが利用できるため、好みの発電機に最も近いモデルで手続きに行き詰まることがなくなります。代わりに、独自のプロジェクトに適したサイズと機能を取得できます。
  • 専門家のアドバイスとフィールドでの修理: 多くの種類のレンタル機器は操作が簡単ですが、発電機を適切に設置し、一貫して動作するようにするには、少しの専門知識が必要です。Cat Rentals から発電機をレンタルすると、ユニットの正しい位置や位置など、発電機の適切な設置方法について専門家のアドバイスが得られます。また、ユニットが故障したり、機械の動作に懸念がある場合のフィールドでの修理も受けられます。
  • メンテナンスなし: すべての機器レンタルには、メンテナンスを気にする必要がないという優れた利点が 1 つあります。信頼できるプロバイダーから発電機をレンタルすると、適切にメンテナンスされ、一貫して整備された、適切に機能するユニットが保証されます。何か問題が発生した場合、修理はレンタル契約に含まれています。長時間のメンテナンスが必要な場合は、ダウンタイムのコストを最小限に抑えるために交換ユニットがセットアップされます。
  • 即時の災害対応: 突然の洪水や停電などの緊急事態により発電機が必要なシナリオでは、機器のレンタルにより発電機をすぐに利用できるようになります。オンデマンド機器にアクセスできることは、ビジネスの時間とコストを節約し、すべての人員の安全を保護するため、緊急事態 において非常に価値のあるメリットとなります。
  • 購入前にお試しください: ビジネス用の恒久的な発電機ソリューションへの投資を検討している場合は、まずユニットのレンタルを検討してください。購入する前に試すと、発電機に何が必要で何が必要でないかを正確に特定できるため、大きな投資を行う前に選択肢を絞り込むのに役立ちます。
Cat Rentals℠でレンタル発電機を探す
Cat Rentalsでレンタル発電機を探す

発電機のレンタルがビジネス上賢明な意味がある場合、次に選択すべきは、どのレンタル プロバイダーと提携するかです。Cat Rentals では、高品質で手入れの行き届いた信頼性の高い発電機のレンタルを見つけることができます。

発電機の豊富な在庫から選択できるため、必要なときに完璧なバックアップ電源ソリューションを手に入れることができます。経験豊富なレンタル機器担当者のおかげで、レンタル期間を通じて機器の選択と操作に自信を持って取り組んでいただけます。

1-800-RENT-CAT に電話するか、 オンラインで 機器を閲覧して、必要なものを何でもやってくれる人から必要なものをレンタルしてください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定