土木工学とは?
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

土木工学の分野は広く、都市計画や成長から交通に至るまで、あらゆる分野を網羅しています。また、何世紀も前からあり、最初のシェルターが建設されて以来、概念としての土木工学は存在しています。結局のところ、土木工学は私たちの文明を可能にする重要な仕事です。

このガイドでは、土木工学の分野、土木技師が行うこと、および土木技師が仕事を成し遂げるために使用するツールについて知っておくべきことをすべて説明します。

セクションにジャンプします。

土木技師は何をしますか?

これらの専門家は、社会が機能するのに役立つ施設を設計、建設、保守します。しかし、土木技師は具体的に何をしているのでしょうか?土木技師が持つ主な役割をいくつか紹介します。

1. 土木技師はプロジェクトマネージャーです 

誰かが最初に新しい構造のアイデアを思い描いたとき、土木技師は多くの場合、最初に相談する人の 1 人です。次に、土木技師は設計、準備を行い、承認のためにエンジニアリング計画を提出します。建設または設計の仕事のあらゆるレベルで、土木技師は意見と専門知識を持って存在します。

全体として、土木技師はプロジェクト全体が円滑に進み、完了後の安全性を確保するのに役立ちます。物理学や数学などの科目の訓練を受けた土木技師は、私たちの日常のニーズを満たす構造物を効果的に構築できます。

土木技師はプロジェクトマネージャーです

2. 土木技術者は社会と環境を守る

社会は、人為的環境や自然環境における問題の解決策を必要としています。たとえば、製造会社は製品を倉庫から顧客に迅速に届ける方法を必要としており、土木技師は安全で耐久性のある高速道路や運河を設計および建設することでこの問題を解決します。

さらに、土木技師は環境保護にも携わっています。木材や水などの天然資源を責任を持って使用し、人間が環境に与える影響を最小限に抑えることが不可欠です。汚染防止や公衆衛生などの生態学的配慮は、土木技師の優先事項リストの上位にあります。

3. 土木技師が設計革新を生み出す 

これらの専門家は、新しい構造の研究と設計に携わり、問題解決と画期的なソリューションの作成によってエンジニアリングの革新をリードしています。土木技師は、契約、建築基準法、環境法に従ったソリューションを設計する必要があります。

建設と設計に新しい道を切り開くために、土木技師は次のようなトピックを理解する必要があります。

  • 物理学 
  • 地理 
  • 土壌
  • メカニック 
  • 数学 
  • 水文学

結局のところ、土木技師は多くの思考分野のリーダーです。これらのエンジニアは、その知識を活かして、社会に役立つシステムを作り、構築しています。

一般的な土木プロジェクトとは何ですか?

通常、土木技師は公共部門の政府機関や民間部門の建設会社やコンサルティング会社で働いています。土木工学分野の主な下位分野は次のとおりです。

1. 環境工学 

この工学は、土木工学の最も重要な下位分野の1つです。これは非常に不可欠であるため、多くの学術プログラムが「土木および環境工学」と改名されています。この下位分野は、衛生、公衆衛生、環境保全に関係しています。環境工学に従事する人は、ほとんどが政府のために働いています。

広範囲に、環境工学は、化学的および生物学的廃棄物の処理と管理、汚染物質の輸送、汚染された場所の修復、水と空気の浄化を扱います。さらに、環境エンジニアは、構造物や提案されたプロジェクトの生態学的影響に関するデータをまとめて、情報に基づいた建設の決定を下します。 

環境工学の一般的なプロジェクトには、次のようなものがあります。 

  • 水処理システム
  • リサイクルセンター
  • 廃水処理
  • 廃棄物処理

2. 輸送工学 

次に旅行する必要があるときは、それが輸送エンジニアによって可能になったことを考えてください。相互接続された世界を移動するには、複雑なインフラストラクチャと数十万マイルの道路が必要です。その結果、輸送に携わる土木技師は、人や物を正しい目的地に効果的かつ安全に移動させるソリューションを作成します。

この形式のエンジニアリングには、陸路、空路、海路など、私たちの移動に役立つあらゆる構造物の計画と建設が含まれます。これらの土木技師は、設計から建設、性能評価に至るまで、プロセスのあらゆる側面に関与しています。輸送エンジニアは、各システムのターミナルなどの支持構造も設計する必要があります。輸送工学のサブカテゴリは、高速道路の設計と交通運用を扱う高速道路および交通工学です。

典型的な輸送工学プロジェクトには次のようなものがあります。

  • 地下鉄システム
  • ポート
  • 高速道路
  • 鉄道
  • 空港
構造工学

3. 構造工学 

土木工学といえば、構造工学の分野が最初に思い浮かぶかもしれません。これらのエンジニアは、物理的な構造を設計、構築、分析します。構造工学の人々は、構造の安全性と効率を向上させるために働いています。構造工学プロジェクトを達成するために、土木技師は耐荷重の原理を理解して、次のようなストレス要因を支え、抵抗できる構造を開発する必要があります。 

  • 構造物の自重
  • 車両や群衆などの荷物の移動
  • 風荷重
  • 地震荷重
  • 温度変化

これらの構造は安全で保守可能である必要があり、遭遇する可能性のある負荷をサポートできることを意味します。構造エンジニアは、公共部門または民間部門のいずれかで働くことができ、次のいずれかのプロジェクトを設計できます。

  • 超高層ビル
  • 建物 
  • ブリッジ 
  • 陸橋 
  • トンネル 
  • オフショア油田・ガス田 

4. 地盤工学 

構造物を支える岩石や土壌を理解することは、安全な建物やシステムを構築するために不可欠です。したがって、地盤工学は基礎工学と土壌力学に焦点を当てています。地盤工学を専門とする人は、土壌、岩石、複合材料の物理的特性に関心があります。これらのエンジニアは、地表上または地表下に建設された構造物を支える方法を理解する必要があります。 

この工学は、材料科学、水力学、力学を扱います。地盤工学エンジニアは、地下水の保護と埋め立て地の維持にも関心を持っています。地盤工学カテゴリのプロジェクトの一部を次に示します。

  • 基礎 
  • 擁壁 
水資源工学

5. 水資源工学 

この工学分野は、水の収集と管理を扱います - 水資源の土木技師は、地下水と地上の水を分析して、施設に出入りする水の量と質を予測します。これらの土木技師は、流体が移動する最も効率的な方法を決定しようとします。水資源土木技師は、主に沿岸地域の管理と保全に関係する沿岸工学を専門としています。 

水資源工学プロジェクトの例は次のとおりです。 

  • 洪水および浸食防止システム 
  • パイプライン 
  • 給水ネットワーク 
  • 排水システム 
  • ダム 
  • チャンネル 
  • 雨水下水道 
  • 運河 

6. 都市工学 

都市工学としても知られる都市工学は、都市インフラを扱います。都市工学の問題を解決する土木技師は、通常、都市や民間のコンサルティング会社で働いています。この種のエンジニアリングには、人々がコミュニティで旅行し、コミュニケーションし、生活できるようにする構造、システム、およびサービスの構築と調整が含まれます。 

都市工学プロジェクトには次のようなものがあります。

  • 歩道
  • ストリート 
  • 給水 
  • 下水道 
  • 都市廃棄物管理 
  • 街路照明 
  • 公共公園 
  • 通信ネットワーク
  • 大量輸送 
土木設備にはどのようなものがありますか?

どのような種類のプロジェクトに取り組んでいても、土木技師は仕事を成し遂げるために勤勉な機器を必要としています。全体として、土木機械は、小型の手持ち工具から大型の建設機械まで多岐にわたります。これらのツールは、土木技師が使用する作業の種類を考えると、効率的で頑丈でなければなりません。

最も使用されている土木機器の種類は次のとおりです。

1. 測量機器

土木技師は、プロジェクトをプロットして計画するのに役立ついくつかのツールを必要としています。これらは測量機器と呼ばれます。以下にリストされている機器のほとんどは小型で持ち運びに便利なため、エンジニアはあらゆる現場で使用できます。

最も一般的に使用される測量ツールは次のとおりです。

  • コンパスと傾斜計: コンパスは、遠くの物体の方位をとって、地図上の自分の位置を決定します。傾斜計は、水平基準点からの角度を測定します。
  • レベル: 測量水準器は、ベンチマークと比較して遠くの点の高さを測定する三脚の望遠鏡です。
  • テオドライト: これらのツールはトランジットとも呼ばれ、道路建設やその他の土木プロジェクトにおける三角測量のために水平角度と垂直角度を測定します。これらは、調節可能な脚を備えた三脚に取り付けられています。
  • プリズムとリフレクター: これらは、距離を処理するために電子距離測定 (EDM) 機器と一緒に使用されます。
  • グレードロッド: 目盛り付きロッドとも呼ばれるグレードロッドは、測定する正確なスポットをマークするために水準器と組み合わせて使用されます。
  • 磁気ロケーター: 磁気ロケーターは、浄化槽やドラム缶など、地下の静止物の位置を特定できます。

2. クレーン 

さらに、大型機械は土木機器に欠かせないものです。たとえば、 クレーンやクレーン トラック は、建設現場、特に建物、橋梁、その他の構造物を含むプロジェクトでは定番です。このタイプの機器は、建設作業員が建物を高所で組み立てることができるように、重量物を持ち上げて移動します。

建設プロジェクトのために クレーンをレンタルすることを選択する 場合、土木技師は次のようないくつかの重要なポイントを覚えておく必要があります。 

  • 現場の規模
  • 作業現場の地形
  • 材料のサイズと重量
  • リフトの高さ
ブルドーザー

3. ブルドーザー 

ブルドーザー は、ほとんどの建設および道路建設プロジェクト現場に設置されています。このタイプの機器は、さまざまな土木作業に最適です。ドーザーは、資材の移動や杭打ち、積み込み、整地、清掃など、優れた操縦性を備えています。土木技師が作業で使用する可能性のある さまざまなタイプのブルドーザー は次のとおりです。

  • クローラー: クローラー ドーザーは履帯を使用して地形上を移動するため、多用途の現場で優れたトラクションが得られます。リッパーアタッチメントを追加すると、クローラーはより硬い材料を分解できます。大型のクローラーは、建設現場で大量の資材を素早く移動させることができます。
  • マルチャー: 材料を邪魔にならないように移動することは、あらゆる種類の建設プロジェクトにとって不可欠です。マルチャー ドーザーの前面にはマルチャー アタッチメントが含まれており、道路建設や建設プロジェクトで木や低木を簡単にマルチングできます。
  • ホイールドーザー: ホイールドーザーはトラックの代わりに車輪を使用して移動するため、車輪に優しい場所でのプロジェクトでの使用が制限されます。これらのブルドーザーは、クローラーよりも速く、操作が簡単です。
  • ミニブルドーザー: ミニドーザーはドーザーの最小バージョンであり、狭い場所での操縦に最適です。

4. 掘削機

土木技師は掘 削機 を使用して、掘削が必要な建設プロジェクトを完了します。最も要求の厳しい建設や道路建設の仕事にも取り組むために作られたこの機器は、険しい地形に匹敵します。掘削機はその多用途性で人気があります。土木技師は、この装置をバケットやオーガーなどのアタッチメントとともに幅広いプロジェクトに使用できます。

掘削機には 4 つの異なるサイズがあり、それぞれがさまざまなプロジェクトに適しています。

  • ミニショベル: 最小サイズの掘削機は機能に限界がありますが、狭いスペースでの操作性が必要なプロジェクトに最適です。ミニショベルは、都市部や住宅地でのエンジニアリングプロジェクトに最適です。
  • 小型掘削機: 小型掘削機はコンパクト掘削機とも呼ばれます。これらの掘削機は、ミニ掘削機よりもエンジン馬力が高く、同じ作業のほとんどを完了できます。
  • 中型掘削機: 標準的な掘削機は中型のカテゴリーに分類されます。土木技師が溝を掘り、解体を完了し、建物、道路、橋を建設する必要がある場合、多くの場合、中型掘削機を選択します。
  • 大型掘削機: 大型掘削機は、大規模な解体、建設、基礎掘削作業に最適なソリューションです。この機器はパワーとスピードを提供しますが、サイズが大きいため狭いスペースには適していません。

5. 圧縮装置

圧縮装置は、 建設作業員が建設現場の土壌粒子を押すのに役立ちます。この土木機器は、土壌の耐荷重能力を高め、安定性を高め、水の浸透を減らします。土木技師は、これらの利点を最大限に活用するために、適切な締固め装置を確実に用意する必要があります。

圧縮機の種類は次のとおりです。

  • 乗用ローラー: これらのコンパクターは、大規模な土壌圧縮作業に最適です。
  • ランマー: ランマーは、狭い領域で迅速かつ強力な圧縮を実現します。
  • ローラー: ローラーは土や廃棄物などを圧縮します。
  • プレートコンパクター: このタイプの機器は、狭いスペースでも効率的に機能します。

土木技師は、自分の仕事に適した 締固め装置を選択する 際、次の要素を考慮します。 

  • 土壌の種類
  • 作業現場の仕様
  • コンパクターの種類

6. コンクリート設備 

道路建設や建築工事など、多くの建設作業にはコンクリートが必要です。コンクリートは、基礎、橋、高速道路、その他多くのプロジェクトで使用されています。土木技師は、仕事を完了するためにさまざまな コンクリート処理装置 を必要とします。

コンクリートを扱うための最も一般的な重機には次のようなものがあります。

  • セメントミキサー
  • ホッパー
  • コンクリートバギー
  • モルタルミキサー
  • サイトダンパー

土木技師や建設作業員は、次のようなさまざまな コンクリートアタッチメントを使用することもあります。

  • ハンマー: ハンマーアタッチメントは、プロジェクトで歩道、床、その他のコンクリートコンポーネントをやり直す必要がある場合に、効率的なコンクリート解体を提供します。
  • のこぎり: ハンマーと同様に、のこぎりは既存のコンクリートを効果的に突き破ります。のこぎりの種類には、硬化コンクリートを切断するための手持ち式および歩行型のデザインがあります。
  • ミキシングバケツ: ミキシング バケツは、作業員が新しいコンクリートを流し込む必要があるプロジェクトに不可欠です。これらのアタッチメントはコンクリートを均一に混合し、オペレーターが正確に注入できるようにします。

7. ダンプトラック

土木機器のもう一つの重要な部分は ダンプトラックです。これらの車両は、大規模土木、住宅建設、鉱業、インフラ建設現場に標準装備されています。ダンプトラックは、現場での積み下ろしをより効率的にするために、ばらばらの資材を運びます。

土木技師とその建設作業員は、オンロードとオフロードの 2 種類のダンプ トラック をプロジェクトに使用します。2 つの品種の主な違いは、運搬能力とさまざまな現場に取り組む能力です。標準的なダンプ トラック モデルやトラックやパップ トラックなどのオンロード トラックは、現場や高速道路で簡単に操縦できます。オフロード ダンプ トラックは、より起伏の多い地形向けに設計されており、より大きな荷物を処理できます。

レンタル機器にはCat Rentalsをお選びください
レンタル機器にはCat Rentals℠をお選びください

あなたはプロジェクトのために多くのことを賭けています。次の仕事のために建設機械をレンタルする市場にいるときは、あなたをバックアップしてくれる機器ディーラーを信頼してください。Cat Rentals℠は、重機のあらゆるニーズにお応えします。当社では、70を超える他の主要ブランドのCat機械と機器を幅広く取り揃えています。また、販売店では、レンタルの前後にレンタル機器のチェックとメンテナンスを徹底し、安全性と有効性を確保しています。

どこから始めればよいかわからない場合は、当社の高度なスキルを持つチームが、お客様の仕事、業界、または用途に適したレンタル ソリューションを見つけるお手伝いをします。私たちのチームは、プロジェクトの開始から完了まで、困難な状況になったときにあなたのためにここにいます。世界中に 1,300 以上の拠点を持つ当社のディーラー ネットワークにより、建設機械をレンタルするための便利で柔軟なオプションとなっています。 

Caterpillarでは、レンタルは単なる取引ではなく、安心感を与えてくれます。Cat Rentalsディーラーから レンタル機器を閲覧 するか、お近くのCat Rentals の場所を検索し て開始してください。

お近くのCatレンタルを探す
簡単な見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定