建筑行业适合您吗?
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

建筑行业可能是一个令人兴奋且回报丰厚的领域。无论您一直对重型设备感兴趣,还是正在寻找一份能让您走出办公室并让您活跃起来的职业,建筑业都是值得考虑的绝佳选择。 

尽管您可能会被建筑工作的某些方面所吸引,但重要的是要了解该职业可能并不适合所有人。如果您想知道是否应该进入建筑领域,本指南适合您。我们将介绍一些基本主题,例如建筑工作需要哪些技能和教育,以帮助您确定这个具有挑战性的职业是否适合您。

跳转到某个部分:

各州的建筑工作岗位
哪些性格类型适合建筑?

当您考虑可能的职业道路时,首先要从您的个性、好恶开始。一些性格特征和技能可以很好地转化为建筑领域。以下是您可能非常适合建筑职业的一些主要迹象:

1. 您喜欢用手 工作

你年轻时甚至成年后喜欢修补模特吗?当你有一个物理物体或情况需要检查和探索时,你学得最好吗?您喜欢使用锤子、锯子、水平仪、钻头和其他工具吗?如果您喜欢用手寻找解决方案,那么建筑可能是一个很好的选择。 

建筑工人每天使用批判性思维和身体感知来完成他们的工作。建筑设备操作员利用他们对机械流程的了解来有效地驾驶他们的机器。 

2. 你喜欢从事家居装修项目 

享受家居装修项目是您将在建筑行业蓬勃发展的另一个标志。你经常在你家周围找到项目吗?许多人在水龙头停止工作或门歪斜挂时求助于专业人士。如果您选择寻找自己的解决方案,您可能会对建筑相关项目感兴趣。

从事家居装修工作也是积极的工作。如果您不想被束缚在办公桌前,而是喜欢站起来活动,这是您可能会发现在建筑行业工作是有益的另一个迹象。 

3.你天生好奇 

建筑领域要求人们具备多种行业的工作知识,包括木工、电气和管道。建筑技术的进步也给建筑行业 带来了一些变化 。建筑工人将需要对在工作现场拥有更多自动化流程、计算机学习和机器人设备持开放态度。 

拥有与生俱来的好奇心将使这些适应变得更容易。如果您喜欢学习新主题并接受使用新工具和技术的培训,那么您可能会在不断变化的建筑领域蓬勃发展。 

建筑领域需要哪些技能?

你的个性和兴趣是一个很好的起点。从事建筑工作的个人还需要培养额外的技能来帮助他们完成任务。您可能已经拥有其中一些能力,同时您可以接受培训来获得其他能力:

项目管理

1. 项目管理 

任何建筑工作的重要组成部分都是 建筑项目管理。管理建筑工作涉及高效工作、按时完成任务和保持预算。通常,施工经理负责处理大部分规划和其他项目细节。但是,也可能有整个项目管理团队参与使工作的各个方面步入正轨。 

完成一个大型建设项目需要多个团队的每个人齐心协力并遵守所有规范。无论您在工作现场担任什么角色,无论您是帮助规划还是每天在现场,管理您的任务都是必不可少的。建筑工人需要多种技能来保持项目的推进,包括沟通、时间管理和灵活性。当出现问题时,每个人都必须适应以确保工作完成。 

2. 技术 知识

数字技术的进步继续彻底改变建筑领域,而且这种趋势在未来只会越来越大。随着新的开发项目进入工作现场,它们可以帮助施工人员更高效、更安全地工作。花时间学习如何使用技术的工人对建筑工地来说是无价的。如果您将技术熟练程度带到建筑工作中,那么您已经准备好应对这些变化。 

技术改变了建筑业的 多个流程 ,包括:

  • 培训: 借助虚拟现实 (VR),施工经理可以通过模拟对工人进行培训,然后再使用建筑设备将其实际投入使用。VR 可帮助新员工了解操作重型设备所涉及的内容,并为实施安全培训提供受控环境。
  • 设备运行: 现代工程机械通常配备数字传感器和自动化流程,使操作更加方便。许多建筑公司还利用无人机、 机器人和 GPS 技术 将自动驾驶机器带到建筑工地。 
  • 项目规划: 规划和管理建设项目可能既复杂又耗时。建筑 人工智能 的最新进展使得构建三维建筑模型、创建预算和时间表、提高工作现场安全性等变得更加容易。 
  • 提高安全性: 建筑技术的另一个功能是提高安全性。例如,人工智能可以提醒工人和现场经理注意不安全的行为。更智能的机器还可以帮助工人检测和避免危险。

3. 机械知识  

要在建筑领域取得成功,您必须了解您将在建筑工地所做的事情的机制。充分了解工人使用的工具、材料和工程概念将帮助您更高效地完成工作。 

建筑团队使用各种各样的设备进行不同的工作,包括小型手持工具和重型机械。了解这些机器后,您将在培训中抢占先机。建筑工地上一些 最常用的机器 包括:

  • 挖掘机
  • 推土机
  • 轮式装载机
  • 反铲
  • 压实机 
  • 平地机 
  • 滑移装载机
机械知识

4. 力量和耐力 

建筑领域的另一项基本技能是身体和精神耐力。建筑工作是艰苦的,工人的身体状况应该相当好。许多建筑工作要求工人长时间站立举起重型材料和设备,并处理大量噪音和灰尘。例如,高速公路施工人员的工人经常在烈日下呆上几个小时,几乎没有休息时间。 

建筑也可能对精神造成负担。工作人员可能需要通宵工作才能完成必要的维修。工人还需要快速计算尺寸,适应不断变化的作业现场,并始终了解周围环境。 

5. 愿意学习 

最后,建筑工人还必须热衷于学习工作所需的技能。无论是技术的进步、新工具还是流程的更新,建筑行业都在不断变化。建筑培训是提高团队生产力和安全的重要一步,但建筑工人也将通过持续培训磨练他们的工作技能。 

如果您愿意提出问题并主动寻求新的改进并获得新的经验,您就可以加深您的技能并成为任何施工人员的重要资产。 

愿意学习
从事建筑工作需要什么样的教育?

根据美国劳工统计局 (BLS) 的数据,建筑领域的大多数职位,尤其是普通工人,不需要 正式培训。至少,雇主可能会要求您提供高中文凭。但是,如果您正在考虑将来从事建筑行业,您现在可以做一些事情来推动您的职业生涯向前发展。 

准备从事建筑工作可能涉及以下领域的培训:

1. 设备搬运 

一旦您被建筑领域的职位录取,通常会包括在职培训。但是,了解如何使用某些工具和重型设备可以使您对公司更具市场性,并在您从事项目时为您提供优势。通过了解某些类型的设备,您可以更有信心地进入作业现场。 

一些对建筑工作感兴趣的人通过学徒计划和设备认证学习设备搬运。这些计划将实践培训与某些职业主题的课堂教育相结合。作为学徒还可以提供操作重型机械的宝贵在职经验。

2. 危险意识 

建筑工作会带来各种危险。尽管许多公司正在寻找创新方法来促进整个工作场所的安全,但伤害仍然可能发生。根据职业安全与健康管理局 (OSHA) 的数据,被 物体撞击事故 是工作现场受伤的主要原因。建筑工人还面临跌倒、搬运重物时用力导致背部受伤、触电等危险。 

工作现场的每个人都必须树立安全第一的心态,这一点至关重要。危险传达和安全指导通常是您作为建筑工人接受的在职培训的一部分。但是,接受以下方面的培训或自我教育也很有帮助:

  • 常见建筑工地隐患: 建筑工地上最常见的一些伤害包括跌倒、触电和夹在事故之间。建筑工人可以通过遵守安全规程并在重型设备运动时远离其来防止这些伤害。 
  • 正确使用安全装备: 建筑公司为工人提供多种安全装备,包括安全帽。如果您正在考虑从事建筑工作,您还应该了解各种类型机械的安全特性,以便正确使用它们。
  • 安全设备搬运: 重型设备功能强大,如果使用不当可能会很危险。在设备操作方面的适当培训对施工现场的每个人都至关重要。建筑工人还应 小心驾驶通过施工区域 ,并始终注意周围环境。
  • 建筑工地清洁度: 保持 工作现场清洁对于 防止事故至关重要。工人应始终捡拾杂物和杂物。 

3. 贸易学校

如果您需要在进入建筑行业之前提高机械、工程和技术技能,那么在从事建筑工作之前参加职业课程或贸易学校也是有益的。水管工和电工等特定职位需要此类培训,尽管其他建筑工人也会发现它很有帮助。贸易学校课程通常需要几个月到几年的时间,可以提供建筑相关任务的基础知识。 

如果您对建筑职业感兴趣,您可能会发现这些课程很有帮助:

  • 焊接
  • 蓝图阅读
  • 数学 
  • 操作工具 
  • 木工车间

建筑工人还可以通过获得建筑脚手架或焊接等特定任务的认证和执照来继续接受教育。如果您想从事管理或工程职位,您将需要大学或学院的更高级教育。 

我应该进入建筑领域吗?

您已经学到了很多关于在建筑工作中取得成功所需的要求。现在您可能想知道,“我应该进入建筑领域吗?决定权在您手中,但如果您具备上面讨论的一些能力,您可能会很适合。如果您愿意,您也可以考虑在建筑领域工作:

品种

1. 品种 

建筑领域本身就已经很广阔了。无论您选择在建筑行业追求什么,您都将拥有多种职业道路来扩大您的选择范围。建筑职业可以包括以下任何领域:

  • 普通人工 
  • 电工
  • 木匠 
  • 水管工 
  • 重型设备操作员
  • 项目经理
  • 检查员
  • 钢铁工人 
  • 管道装配工 
  • 工程师 

您还会在一项建筑工作中找到许多机会。建筑工地上的每一天都提供了新的机会。您也可以选择经常旅行,无论是在家乡之外还是在家乡内。无论您住在离家很近的地方还是去更远的地方冒险,您都不会感到无聊。每一天和每个项目都会带来一系列挑战,这意味着您将不断学习新事物。 

2. 稳定工作 

建筑领域预计 将以约 6% 的速度增长,提供出色的工作保障。私营和公共部门的普遍增长导致对新桥梁、道路、企业、住宅和其他结构的需求增加。根据美国劳工统计局的最新数据,目前美国有 超过 300,000 个建筑职位空缺 。 

由于有如此多的职位需要填补,而且对建筑项目的需求也不断增加,建筑工人也可以期待丰厚的工资。美国劳工协会报告称,美国建筑工人的年工资中位数 超过 48,000 美元,高于所有职业的平均年工资。一些职位的平均工资较高,包括木匠、检查员、重型设备操作员和电工。

3. 终身职业 

随着时间的推移,建筑可以成为终身职业成功的途径。无论您是选择继续担任重型设备操作员还是追求更高的管理职位,您都可以在这个要求高且回报丰厚的行业中建立稳定的职业生涯。您可以进入工头、主管、施工经理等职位,或开始自己的承包业务。通过努力和奉献,可能性是无限的。

通过 Cat Rentals 满足您的设备租赁需求
通过 Cat Rentals℠ 满足您的设备租赁需求

建筑工作很有价值,通常会建造出几代人存在的结构。如果您喜欢在一天结束时看到辛勤工作的明显成果,那么建筑业可能适合您。 

如果您已经从事建筑行业并且正在寻找可靠的租赁设备供应商,那么 Cat Rentals℠ 拥有来自其他 70 多个领先品牌的最广泛的 Cat 机器和设备 。 Cat Rentals 在全球拥有 1300 多个网点,交通便利。我们技术精湛的团队还可以帮助您找到适合您的工作或行业的设备。 

从不惜一切代价的人那里租用您需要的任何东西。立即 查找您附近的地点 或在线 浏览我们的设备 和工装租赁服务。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp