Hur man undviker vanliga konstruktionsmisstag
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Att göra misstag är en del av den mänskliga upplevelsen. Alla projekt du slutför kommer garanterat att ha några felsteg och omförhandlingar. Men när det kommer till konstruktion är vissa fel så vanliga att du kan förutse dem - vilket innebär att du kan vidta åtgärder för att förhindra dem innan de inträffar.

På Cat Rentals℠ har vi sett tillräckligt många projekt på gång för att identifiera vilka konstruktions- och driftfel som tenderar att vara mest kostsamma för våra kunder. Därför har vi samlat den här listan över byggfel och utvecklat några strategier för att undvika dem.

Misstag 1 - Att inte ha en plan eller kommunicera den

Varje bra projekt börjar med en plan. Utan en plan kommer du inte att ha en fast idé om hur du ska ta dig an ditt jobb, navigera hinder och i slutändan slutföra ditt arbete i tid och under budget. Ännu viktigare är att ingen annan heller kommer att veta, vilket leder till ett sammanbrott i kommunikationen och brist på riktning, vilket kan slösa bort tid och pengar tills ni alla är på samma sida.

Hur man fixar det

Innan du vidtar några åtgärder, sätt dig ner med din ledningsgrupp och utforma din plan tillsammans. Dokumentera det så detaljerat som möjligt, inklusive information som:

  • Föreslagna start- och slutdatum
  • Nödvändig utrustning, verktyg och teammedlemmar
  • Var du får dina förnödenheter
  • Den ordning i vilken du planerar att slutföra varje del av projektet
Misstag 2 - Att beställa fel utrustning

När du vet vad du gör är du redo att hyra din utrustning för de dagar du planerar att ta itu med de tillämpliga uppgifterna. Men om du beställer utan en tydlig vision eller rådgör med en återförsäljare som inte helt förstår vad du gör, kan du sluta med utrustning som inte hanterar jobbet effektivt. Sedan måste du kontakta återförsäljaren, diskutera vad som gick fel och göra efterforskningar för att se till att du får rätt verktyg andra gången.

Hur man förhindrar det

Börja med att förstå exakt vilka operationer du vill att din utrustning ska utföra under hela projektet. Om du har en detaljerad plan kanske du redan har den här informationen. Notera eventuella speciella krav som vanlig utrustning kanske inte kan hantera och ta reda på vilka verktyg som kommer att vara mest hjälpsamma i dessa strävanden, även om det innebär att du måste beställa en annan maskin. Du kan också överväga mångsidig utrustning som kan hantera en rad olika operationer.

Misstag 3 - Att inte sätta säkerheten först

Alla byggnadsarbetare vet att säkerhet bör vara av yttersta vikt på jobbet. När du är mitt uppe i planeringen av ett projekt med dussintals rörliga delar kan det vara lätt att vifta bort det till förmån för att få allt du behöver och börja med ditt projekt direkt. Säkerhetsutbildning, övervakning och hantering är dock avgörande för att skydda ditt team och den utrustning du använder, särskilt om du hyr den och i slutändan behöver lämna tillbaka den till återförsäljaren.

Gör din verksamhet säkrare

Så snart du beställer din utrustning, hitta en manual eller de säkerhetsriktlinjer som är bifogade till den. Du kanske kan påbörja delar av din utbildning innan utrustningen är på plats, vilket sparar tid och gör att ditt team kan börja arbeta så snart den anländer. När din utrustning kommer, låt en tekniker titta på den och göra en riskbedömning. När potentiella faror har identifierats kan ditt team se upp för dem och vara medvetna om eventuella utmaningar.

Misstag 4 – Att välja fel uthyrningsleverantör

Slutligen, precis som du vill beställa rätt utrustning för dina jobb, vill du se till att utrustningen kommer från en pålitlig leverantör. En snabb sökning på nätet kommer att ge dig dussintals alternativ, men vilken ingenjör som helst kommer att berätta för dig att de flesta av dem inte är genomförbara.

När du funderar på vilket märke du vill starta en professionell relation med, gör lite research så att du vet om de kommer att vara en bra match. Vittnesmål och användarrecensioner online är bra ställen att börja, eftersom de kan ge dig en komplett bild av hur din upplevelse med en viss återförsäljare kommer att se ut.

Fixa det med Cat Rentals℠

När Cat Rentals förser din tomt med utrustning kan du känna dig trygg med att din uthyrningsfirma tar hand om dig. Din lokala Cat-återförsäljare kommer att ha skickliga tekniker som ansvarar för att inspektera och underhålla dina hyrbilar för att hålla dem i toppskick för dig. 

Oavsett vilken tung utrustning du behöver kommer Cat Rentals i närheten att se till att du kan få den i tid och redo att arbeta. Kontakta oss idag och berätta om dina planer, så hjälper vi dig att undvika byggmisstag och hitta de perfekta verktygen för jobbet. Eller så kan du börja bläddra bland vår uthyrningsutrustning själv och skicka in din beställningsförfrågan.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar