.png)
I takt med att temperaturen börjar stiga och fler byggjobb rullar in lär sig ägare av tunga maskiner värdet av vårstädning. Om de bor i ett klimat med långa vintrar kan de kalla månaderna göra att arbetet stannar, vilket innebär långa perioder av lagring eller inaktivitet för deras utrustning. Vintern kan ta ut sin rätt på dessa fordon, med kalla temperaturer, fukt och dåligt väder. Men med rätt skötsel och uppmärksamhet kan dessa maskinägare hålla utrustningen i gott skick, förhindra haverier och förlänga maskinens livslängd.
Så vad innebär det egentligen att förbereda byggutrustning för våren? Byggvårstädning innebär en mängd olika uppgifter, från regelbundet underhåll till reparationer och journalföring. I den här guiden går vi igenom processen och förklarar hur de olika uppgifterna kan gynna din utrustning och verksamhet.
Hoppa till ett avsnitt:
Vikten av förberedelse
Medan de flesta människor är ute och njuter av det vackra nya vädret, kan det vara det sista du tänker på att förbereda din maskin – men du kan inte hoppa över detta viktiga steg. Att förbereda dina tunga maskiner för våren är nödvändigt för en smidig övergång till arbetssäsongen. Utan lämplig skötsel kan du skapa säkerhetsrisker och omfattande reparationskostnader. Du kan sluka mer bränsle än nödvändigt på grund av en läcka eller pressa din maskin genom ett plågsamt motorfel utan att inse det.
Att förbereda din byggutrustning för våren ger flera fördelar, bland annat:
- Eliminera driftstopp: Du kanske redan har varit ur drift under vintern, och det sista du vill är att spendera mer tid borta från jobbet än nödvändigt. Genom att förbereda din utrustning så snart vädret börjar bli varmare minskar du risken för underhållsproblem som kan skapa kostsamma driftstopp. Om din utrustning går sönder precis när du börjar går du miste om värdefull arbetstid. Fjäderunderhåll kan hålla saker och ting igång smidigt när dina arbetsmöjligheter börjar öka.
- Skydda din utrustning: Om du bor i en miljö där vintertemperaturerna ofta når farligt låga temperaturer, kan ditt fordon utsättas för vissa risker som du måste ta itu med under våren. Metallen kan dra ihop sig och expandera eller ändra form, orsaka sprickor och bli spröd, medan tätningar kan gå sönder och vätskor kan frysa. Vinterförvaring är en viktig del av fordonsförberedelserna som kan minimera skadorna från extremt kalla temperaturer med några få förebyggande åtgärder.
- Reparera skador: De flesta tunga utrustningar är för stora för att bekvämt förvaras inomhus under vintern, så du måste hålla dem utomhus. Att förbereda din tunga utrustning för våren kan hjälpa dig att ta itu med eventuella skador som uppstått på grund av kylan. Is och hagel kan skada utsidan, medan kylan kan orsaka sprickor och andra problem med tätningar och vätskor.
- Förbättra säkerheten: Dåligt underhåll kan leda till säkerhetsproblem som brandrisker eller driftfel. Att se till att din maskin fungerar lika bra i slutet av vintern som den gjorde i början kan hålla dig och dina anställda säkrare.
- Skydda din investering: Slutligen är din utrustning en stor investering. Om du fortsätter att använda den utan att åtgärda problem och ta itu med underhållsbehov kan du skada dina maskiner ytterligare, vilket kräver dyra reparationer längre fram. Om dina maskiner är avgörande för ditt arbete – vilket de ofta är – kan det vara en enorm börda för ditt arbete och din inkomst att förlora dem eller vänta på att ett större reparationsjobb ska slutföras. Håll dessa viktiga verktyg säkra med ordentlig vårrengöring.
En del utrustning har lättare att anpassa sig till vårvädret. Bandvagnar kan till exempel hantera slask och väta mycket lättare än sina hjulburna motsvarigheter. Däck tenderar att gräva ner sig i marken, sänka fordonet och fånga det i leran.
Ett annat villkor som kan göra fjädern lättare för maskiner är att hålla dem inomhus. Naturligtvis kommer inte alla verksamheter att ha den lyxen, och vissa fordon är för stora för att förvaras inuti. I dessa fall är det särskilt viktigt att vinterförvara din maskin.
Hur du förbereder din utrustning
Att förbereda din tunga utrustning för våren kommer att variera något från bransch till bransch och fordon till fordon, men processen omfattar fortfarande liknande aspekter. Du måste utföra rutinmässiga underhållsuppgifter och hålla en inventering av din utrustning. Det är också en bra tid att utföra andra hushållsuppgifter, så att du är redo för den hektiska säsongen. Genom att få allt detta arbete ur vägen kan du vara bättre förberedd på att dyka in när det varma vädret slår till.
Här är några tips för att förbereda din utrustning för våren:
1. Utför underhållsuppgifter
Våren är en utmärkt tid att utföra periodiskt underhåll. Du kan göra skadekontroll på komponenter som kanske har kämpat under vintern och se till att din maskin är så redo som möjligt. Några av de underhållsuppgifter som du vill utföra är:
- Byt filter: Om dina filter blir igensatta eller smutsiga kan de minska effektiviteten och öka föroreningarna i ditt system. Byt dina filter efter behov eller rengör dem där det är tillämpligt.
- Byt hydraulolja och motorolja: Byt ut både hydraulolja och motorolja under våren för att säkerställa en ren och effektiv systemdrift. Kontrollera med din manual för att säkerställa att du använder rätt typ.
- Kontrollera kylvätskan: Kör motorn och inspektera utseendet på din kylvätska. Se till att den är fri från föroreningar och reflekterar sin nya färg. Eftersom temperaturerna fortfarande kan bli låga på våren, se till att du får lämplig kvalitet av kylvätska för ditt områdes väder.
- Fettkomponenter: Smörj alla huvudkomponenter efter behov.
- Rengör utsidan: Ta bort snö och is med en kvast eller luftkompressor. Använd inte något som kan skada lacken, som en spade. Använd den inte förrän du har tinat upp eventuell is runt transmissionen, motorn eller svängmekanismen. Du vill också rengöra underredet på din maskin och ta bort eventuellt skräp. Kontrollera banden för lösa dynor eller olämplig spänning.
- Rengör interiören: Ge hytten en ordentlig rengöring – och byt ut luftfiltren. Rengöring av interiören kan göra driften bekvämare för föraren och skydda känslig elektronik.
När du arbetar med dina maskiner, se till att du håller reda på de uppgifter du utför. Uppdatera dina underhållsloggar eller börja föra register, om du inte redan gör det. Din underhållslogg innehåller en detaljerad rapport med teknisk information om din maskin och de åtgärder du vidtar för att hålla den i gott skick. Några av de saker du bör skriva ner inkluderar:
- Serienummer
- Modellnummer
- Timmar i tjänst
- Typ av filter
- Oljekvalitet
- Identifierare för delar
- Datum för oljebyten
- Datum för smörjning av delar
- Reparera historik
För större operationer kan du också använda den här tiden för att kontrollera ditt lager. Är det något som åldras som kan behöva bytas ut, eller finns det tillägg som du kanske vill ha? Ser du en reparation eller något annat problem inom en snar framtid?
2. Kontrollera dina papper
Vårstädning är också ett utmärkt tillfälle att kontrollera ditt pappersarbete. Gräv fram ditt arkivskåp eller mapparna på din dator och ta en titt på följande:
- Licensiering: Se till att dina professionella licenser är uppdaterade eller notera om de kommer att löpa ut inom året. Du kan behöva börja arbeta med att förnya dina licens- eller fortbildningskrav.
- Garantikrav: De flesta maskiner kräver att du vidtar vissa åtgärder varje år för att hålla dig under garantin. Review villkoren för din garanti och se till att du följer dem. Det kan vara värt att göra ett schema och diagram om du behöver göra dessa uppgifter mer än en gång under året. Förutom att hålla din garanti aktiv kan underhållet hålla din maskin i rörelse mer effektivt.
- Försäkring: Du kanske inte behöver göra detta varje år, särskilt om ditt företag inte fluktuerar mycket, men försumma det inte med tiden. Bekräfta att din aktuella samling verktyg och ditt arbetsomfång omfattas av din policy.
Det här är den typ av uppgifter som du inte vill glömma, så det är en bra idé att kontrollera dem en gång om året. Eftersom du redan arbetar med vårstädning kan du få dessa gjorda nu. En annan bra tid att göra dem är på vintern när jobben är låga.
3. Vinterisera din utrustning
Även om vårstädning är en viktig uppgift i sig, är ett annat sätt att underlätta processen att vinterförvara dina maskiner i förväg. Om du gör dina fordon redo för kyla och is på hösten kan du hjälpa dem att bättre stå emot väder och vind under vintermånaderna. Oavsett om du använder dina fordon under vintern eller hukar dig och väntar på solskenet kan du spara dig en dyr reparation genom att göra dig redo i förväg.
Några av de uppgifter du kan göra för att vinterisera dina tunga maskiner inkluderar:
- Rengöring: Även om du vill göra detta igen på våren, kan du ta bort eventuella rester som kan hårdna under vintern genom att ge din utrustning en ordentlig skrubbning. Det kan bli svårt att ta bort när snön smälter och fastnar på din maskin. Överväg att använda en högtryckstvätt för en del av den smuts som är svårare att ta bort.
- Ta bort vatten: Kom ihåg att vatten expanderar när det fryser, så du bör tömma alla komponenter som använder det, som en vattenfälla för bränsle. Detta avlägsnande inkluderar alla vätskor som använder vatten i utspädda blandningar. Ett annat sätt att hantera frysning är att använda frostskyddsmedel där det är tillämpligt. Se till att du är uppmärksam på fryspunkten och att du får rätt betyg för ditt klimat. Fryspunkten hänvisar till den temperatur vid vilken frostskyddsmedlet börjar förvandlas till is eller slask. Olika nivåer av lösningsblandningar möjliggör en lägre fryspunkt. Till exempel kommer en 90/10 vatten-frostskyddslösning bara att skydda dig till cirka 26 grader Fahrenheit, medan en 60/40-blandning håller den säker ner till cirka negativa 55 grader Fahrenheit. Frostskyddsmedel är nödvändigt för att förhindra att komponenter spricker med expanderande is.
- Påfyllning av bränsle- och hydraulolja: Att fylla på dessa tankar hjälper dig att minska kondens som kan frysa. Du kanske också vill lägga till en stabilisator och köra maskinen ett tag, så att allt fördelas jämnt.
- Placera ut gnagarfällor: Eftersom din utrustning står stilla i månader i taget kan möss och andra djur se den som en bra boplats. De kan etablera sig inuti din grävmaskin eller tugga på vajrarna till din kompaktlastare. Detta kan vara mycket skadligt för utrustningen som helhet. Överväg att lägga till gnagarfällor i eller runt dina maskiner. Men se till att bara placera dem på platser som är tillgängliga för gnagare, så att eventuella gårdshundar eller katter inte blir sjuka eller skadar sig på dina fällor.
- Utföra allmänna inspektioner: Leta efter tecken på försämring eller skada på dina fordon. Solexponering från sommaren kan slita på vissa icke-metalliska delar, som plasttankar och gummislangar, vilket gör dem mindre robusta. Se upp för sprickor och leta efter lösa bultar eller komponenter som behöver dras åt.
När du vinterförvarar ditt fordon, se till att ta bort batteriet. Den kan fortsätta att tömmas även om din maskin är avstängd. Gör en inspektion, rengör kablar och anslutningar och leta efter tecken på korrosion. Sedan vill du förvara den på en uppvärmd plats med full laddning.
Om du inte tar hand om ditt fordons batteri riskerar du att det fryser. Elektrolytlösningen i ett batteri innehåller en hög andel vatten, och när batteriet laddas ur ökar andelen vatten. Så om det fryser kan det expandera och skada batteriet. Det kan spricka höljet eller utgöra en risk genom att släppa ut syra. Att hålla batteriet fulladdat kan sänka fryspunkten från 32 till negativa 76 grader Fahrenheit, vilket ger dig mycket mer spelrum under de kallare månaderna.
Ett tillvägagångssätt som du kan ha nytta av är att använda en underhållsladdare. Underhållsladdare ger ditt batteri en liten mängd laddning för att hålla det fyllt under långtidsförvaring. Även när de inte används förlorar batterier en liten mängd ström varje dag. Om du använder en underhållsladdare vill du fortfarande förvara batteriet i ett rum som är över fryspunkten.
Vad du ska kontrollera innan du startar
När du är klar med underhållet är det dags för en övergripande inspektion – det här steget hjälper dig att se till att inga nya överraskningar har dykt upp under vintern, som trasiga ledningar eller läckor. Även utan regelbunden användning kan elementen ta ut sin rätt på en stationär utrustning.
Här är en lista över vad du bör kontrollera innan du börjar med tung utrustning i vår:
- Lampor, blinkers och vindrutetorkare: Grundläggande rörelse och sikt är nödvändiga komponenter för att få din maskin dit den behöver vara. Oavsett om du kör över en öppen väg eller bara genom ett fält eller en arbetsplats, kontrollera att dina lampor, blinkers och vindrutetorkare fungerar. Du kanske också vill ta en titt på saker som fönster och luftkonditionering.
- Bromsar: Naturligtvis behöver du fungerande bromsar. Testa dem och se till att de fungerar som de ska.
- Motorrem: Beroende på utrustningen kan du ha en eller flera remmar i din motor, till exempel en serpentin eller kilrem. Inspektera dessa remmar noggrant för tecken på slitage, som sprickbildning och fransning. Kontrollera också dess inriktning för att säkerställa att den inte har lossnat. Du bör också kontrollera remskivor och tomgång och se till att de är i gott skick.
- Slangar: Många utrustningar har slangar som transporterar olja eller andra kemikalier genom hela systemet. Dessa kan bli miljöfaror om du låter dem gå sönder och släppa ut innehåll i jorden eller vattenförsörjningen. På gårdar är bekämpningsmedel ett stort problem här. Inspektera dina slangar och byt ut dem om du ser några tecken på slitage. Solljus och värme kan orsaka betydande skador på gummiytor, vilket visas genom sprickbildning eller svullnad på utsidan. Nötning är ett annat problem - leta efter områden där slangen kan gnugga mot en annan komponent, till exempel en bult eller fog. Om komponenten har börjat slita ut slangen, försök att placera ett skydd mellan dem för att hålla slangen säker. Se också till att slangen är fri från veck.
- Klämmor: Många komponenter som slangar och rörledningar hålls nere av klämmor. Dessa är vanligtvis av metall och kan drabbas av slitage och korrosion. De kan rosta eller korrodera vid kontakt med kemikalier. Byt ut dem vid behov, men var försiktig så att du inte drar åt dem för hårt och utsätter komponenterna de håller i för onödig stress.
- Tätningar: Kontrollera alla dina tätningar och se till att de fortfarande fungerar med full kapacitet. Eventuella läckor kan minska effektiviteten, skada din utrustning eller utgöra en hälsorisk. Se till att tätningarna fortfarande fungerar och byt ut de som är slitna.
- Däck: Däcktrycket kan ha en betydande inverkan på din maskin och ditt arbete, särskilt inom landskapsarkitektur och konstruktion. Det kan påverka drivningen och sannolikheten för att lämna märken efter sig eller komprimera jorden. Dessutom kan ett korrekt däcktryck spara bränsleförbrukning. Kontrollera din utrustningsmanual för att se vilka däcktryck som är lämpliga för ditt jobb och justera hjulen på lämpligt sätt. Du bör också ta en titt på slitbaneslitaget på dina däck och se till att de inte blir kala. Slutligen, ta en titt på fälgarna också och se till att hjulmuttrarna är ordentligt åtdragna.
- Bom och arm: Kolla in delarna av din utrustning som bommen, armen och tillbehören. Se om några stift eller bussningar är slitna och leta efter skador på ledningarna.
- Batteri: Innan du sätter tillbaka batteriet i fordonet, ta en titt på facket för att säkerställa att det är rent och fritt från korrosion eller främmande material. Du kan också kontrollera elektrolytnivåerna och fylla på laddningen.
- Klistermärken och dekaler: Med tiden kan klistermärkena på ditt fordon som varnar andra för faror lossna eller försämras. Kontrollera att alla dina klistermärken är i gott skick – de hjälper dig att bättre kommunicera faror, särskilt på vägen, till exempel ett fordon som rör sig långsamt eller tar breda högersvängar.
Hyr tung utrustning under våren hos Cat Rentals℠
Fjäderunderhåll är en viktig del av ägandet av byggmaskiner. Låter det som lite mycket att ta på sig kan du även hyra din utrustning. När du hyr tunga maskiner tar vi hand om underhållet, så att du kan börja arbeta direkt. Alternativt, om ett jobb dyker upp innan du har haft möjlighet att göra ditt fordon klart, kan en korttidsuthyrning få dig att röra på dig utan dröjsmål. Oavsett om du behöver en kort- eller långtidsuthyrning har Cat Rentals℠ allt du behöver. Vi erbjuder även köpalternativ, så att du kan behålla din utrustning året runt.
Med över 1 300 platser över hela världen och ett brett utbud av Cat-produkter har vi i åratal hjälpt byggnadsarbetare, entreprenörer med flera att komma igång med arbete i varmt väder igen. Ta en titt på vårt utrustningsutbud eller hitta en plats nära dig för att komma igång med Cat Rentals.